Libérer le pouvoir des données
Dans le paysage industriel actuel en constante évolution, une surveillance conditionnelle efficace est primordiale pour garantir la fiabilité, l’efficacité et la longévité des équipements critiques. Au fur et à mesure que la technologie progresse, la surveillance à distance est apparue comme révolutionnaire, permettant aux utilisateurs d’accéder aux données en temps réel, de réagir rapidement pour éviter les temps d'arrêt, d’optimiser les performances et de prendre des décisions éclairées.
Choisissez votre interface de données de surveillance conditionnelle préférée
Ici, nous explorerons les avantages et les fonctionnalités de la surveillance à distance en ce qui concerne la surveillance conditionnelle, en nous concentrant spécifiquement sur les performances offertes par le service DrivePro® Remote Monitoring.
Danfoss comprend que chaque utilisateur a des exigences uniques. Par conséquent, le fabricant propose une gamme d’interfaces de données de surveillance conditionnelle pour répondre aux préférences individuelles. Elles incluent :
- écrans graphiques ou Wi-Fi (LCP102 et LCP103)
- Modbus RTU intégré, options bus de terrain (PROFINET, EtherNet, etc.)
- DrivePro® Remote Monitoring
- L’outil PC VLT® Motion Control Tool MCT 10 avec module de surveillance conditionnelle (CBM)/démarrage facile
Les différentes interfaces utilisateur permettent aux utilisateurs d’accéder et d’interpréter facilement l’état et les données traitées par les fonctions intégrées des variateurs.
Protection améliorée de la surveillance conditionnelle en ligne et affichage des informations
L’un des principaux facteurs de différenciation de l’offre Danfoss est la manière dont les signaux des capteurs sont traités dans le variateur lui-même. Cela protège non seulement l’application, mais fournit également de précieuses informations sur l'état via les interfaces utilisateur. Cette fonctionnalité intégrée garantit aux utilisateurs un accès direct aux données critiques, ce qui permet de réagir aux problèmes et de prendre des décisions rapidement.
Comment fonctionne la surveillance conditionnelle à distance ?
Le service DrivePro® Remote Monitoring se connecte au variateur client via un navigateur Web, qui est connecté au cloud Danfoss. Grâce à l’assistance experte de Danfoss, l’intégration cloud-to-cloud est facile, ce qui permet d’intégrer en toute transparence les données des variateurs stockées dans le tampon dans n’importe quelle plateforme cloud ou sur site choisie, comme Siemens MindSphere. Cette indépendance du système garantit une intégration cohérente dans n’importe quelle plateforme d’automatisation, améliorant ainsi l’accessibilité et l’analyse des données.
Avantages d’un système de surveillance conditionnelle
Alertes immédiates et réponse rapide
En cas de défaut du variateur, les utilisateurs reçoivent des alertes instantannées, ce qui permet une réponse rapide et limite les temps d’arrêt.
Accès rapide aux informations essentielles
Les données et paramètres clés du variateur sont stockés dans le cloud, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder rapidement et facilement aux informations essentielles pour le dépannage et la prise de décision.
Mesures et analyses précises en temps réel
Le service fournit des mesures précises en temps réel et des indicateurs clés de performance (KPI) des variateurs, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller les tendances de performance et de détecter les problèmes potentiels avant qu’ils ne s'aggravent.
Planification de la maintenance prédictive
En analysant les tendances et les modèles de données, les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies de maintenance prédictive, en traitant de manière proactive les pannes potentielles des composants clés et en optimisant les performances de l’équipement.
Dépannage assuré par des ingénieurs Danfoss
Le service DrivePro® Remote Monitoring garantit l’accès à l’assistance technique et à l’expertise des ingénieurs Danfoss, garantissant aux utilisateurs la confiance et l’assistance dont ils ont besoin lors du dépannage de problèmes complexes.

Surveillance à distance de moteurs de ventilateur inaccessibles
Dans l’attraction « Beat the Storm » de l’Universe Science Park au Danemark, les moteurs sont physiquement très difficiles d'accès. Il est chronophage de réaliser une vérification physique des ventilateurs, des moteurs et des câbles. Ainsi, il est très avantageux de pouvoir surveiller les moteurs à distance pour détecter les vibrations et mesurer la consommation d'énergie, plutôt que de les démonter chaque année pour effectuer une vérification. Le personnel peut réagir à temps pour éviter l’apparition de défauts critiques. En effet, la capacité de la CBM agit comme un filet de sécurité invisible protégeant le système de l’intérieur.
La surveillance conditionnelle à distance vous aide à prendre des décisions éclairées
Les services de surveillance à distance améliorent les pratiques de surveillance conditionnelle, permettant aux utilisateurs d’accéder aux données hors site pour prendre des décisions éclairées. Le service complet DrivePro® Remote Monitoring fournit non seulement des alertes instantannées et une réponse rapide aux défauts, mais garantit également un accès rapide aux informations critiques, aux capacités de maintenance prédictive et à une assistance experte. En combinant la surveillance à distance avec la surveillance conditionnelle, les entreprises peuvent améliorer la fiabilité des équipements, accroître la productivité et, en fin de compte, obtenir un avantage concurrentiel dans le paysage industriel en constante évolution d'aujourd'hui.
Surveillance conditionnelle à distance dans les chambres froides
Chez Rivoira Group en Italie, l’expert en réfrigération Gaudino Refrigerazione utilise des variateurs intelligents Danfoss pour contrôler les compresseurs dans les chambres froides pour le stockage des pommes en atmosphère contrôlée. La fonctionnalité de surveillance conditionnelle (CBM) intégrée utilise l’analyse des vibrations des composants rotatifs pour proposer aux opérateurs de nouvelles fonctions de surveillance et de diagnostic avancées. La solution CBM est basée sur la capacité d’acquisition et de traitement des données des variateurs VLT®.
Le système de réfrigération est également équipé d’un système DrivePro® Remote Monitoring personnalisé. La technologie basée sur le cloud permet aux ingénieurs de Gaudino Refrigerazione d'accéder 24 h/24 et 7 j/7 à des informations détaillées sur les variateurs pour trois applications : un condenseur d’évaporation, un séparateur d’aspiration et un réservoir inertiel et de pompage de 15 000 litres pour le glycol. Cette fonctionnalité leur permet de surveiller, d’analyser les performances et de maintenir la production en cours tout en limitant les temps d’arrêt imprévus. Le système envoie rapidement un avertissement en cas de défaut, ce qui permet à l’équipe de maintenance de réagir immédiatement.
En savoir plus sur les solutions CBM intégrées chez Rivoira Group