Les variateurs sont plus que de simples processeurs d’alimentation
Dotés de la capacité d’agir comme des capteurs ou des concentrateurs de capteurs, capables de traiter, de stocker et d’analyser des données, ainsi que d'offrir des options de connectivité, les variateurs sont des éléments essentiels dans les systèmes de gestion des bâtiments et d’automatisation modernes. La fonctionnalité de surveillance conditionnelle intégrée ouvre la voie à de nouvelles façons d'effectuer la maintenance, telles que la maintenance conditionnelle.
Évolution des systèmes d’automatisation industrielle
Lors du passage au millénaire actuel, nous avons observé de profondes évolutions technologiques qui ont conduit à une toute nouvelle façon de travailler dans un monde numérique. Il s’agit de la quatrième révolution industrielle. La première, survenue aux XVIIIe et XIXe siècles, fut une révolution mécanique, déclenchée par l’invention de la machine à vapeur. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la deuxième révolution industrielle eut lieu avec l’apparition de la production de masse, de l’électrification et de changements dans le domaine de la communication. Cette période est également appelée la « révolution électrique ». Plus tard au cours du XXe siècle, la troisième révolution industrielle a permis des avancées dans le domaine des semi-conducteurs, de l’informatique, de l’automatisation et d’Internet. Cette phase est également connue sous le nom de « révolution numérique ».
La quatrième révolution industrielle est née de la mise en réseau d’ordinateurs, d’individus et de dispositifs alimentés par des données ainsi que de l’apprentissage automatique. Bien que le terme « industrie 4.0 » soit assez vague, il est possible de le définir comme étant la mise en réseau intelligente d’individus, de dispositifs et de systèmes, en exploitant toutes les possibilités de la numérisation tout au long de la chaîne de valeur.
Tendances dans les systèmes d’automatisation de l’industrie 4.0
L’incidence de l’industrie 4.0 sur les systèmes moteurs et les systèmes de gestion des bâtiments se traduit par une migration de la « pyramide d’automatisation » vers des « systèmes en réseau ». Cela signifie que les différents éléments du système, tels que les moteurs, les variateurs, les capteurs et les commandes, sont interconnectés et connectés à un cloud – un data center où les données sont stockées, traitées et analysées, mais aussi où des décisions sont prises.
Dans un réseau d’automatisation, la quantité de données est importante. Comme les données sont principalement fournies par des capteurs, le nombre de ces capteurs dans les systèmes d’automatisation modernes augmente. Les moteurs et les machines entraînées tels que les ventilateurs, les pompes et les convoyeurs ne sont pas les éléments les plus évidents d'un réseau de données. Des capteurs sont donc nécessaires pour collecter les données de ces machines. Les capteurs sont connectés au réseau de données qui a recours à divers moyens pour utiliser ces données. Lors de l’introduction d’un système avancé de surveillance conditionnelle, le coût supplémentaire des capteurs et de la connectivité est souvent considéré comme un frein.
Les variateurs à vitesse variable modernes ouvrent de nouvelles opportunités dans le réseau d’automatisation de l’industrie 4.0 et dans les systèmes de gestion des bâtiments. Traditionnellement, les variateurs étaient considérés comme des processeurs d’alimentation servant à contrôler la vitesse des moteurs, ventilateurs, convoyeurs et/ou pompes. Aujourd’hui, les variateurs font également partie de la chaîne d’information en tirant profit de l'utilisation de la puissance de traitement intégrée, la capacité de stockage et l’interface de communication au sein même du variateur.

Qu’est-ce qu’un variateur intelligent ?
Dans le réseau de l’industrie 4.0, le variateur joue un rôle important et se caractérise par certaines fonctionnalités :
- Connectivité sécurisée : le variateur peut se connecter à d’autres éléments de manière sécurisée. Les autres éléments du réseau peuvent inclure des variateurs, des PLC, des capteurs et un cloud.
- Le variateur agit comme un capteur : le variateur utilise une analyse de signature de courant et de tension du moteur pour détecter les performances du moteur et de l’application.
- Le variateur agit comme un concentrateur de capteurs : le variateur recueille les données de capteurs externes liés au processus qui est contrôlé par le variateur.
- Le variateur agit comme un contrôleur : le variateur peut remplacer le PLC lorsque les contraintes d’application le permettent.
- Utilisez votre propre dispositif : connectivité sans fil aux dispositifs intelligents (smartphone, tablette).
Les informations du variateur peuvent être identifiées comme suit :
- Signaux instantanés : signaux qui sont directement mesurés par le variateur à l’aide de capteurs intégrés. Des données telles que le courant du moteur, la tension, la température du variateur et leur dérivé, qui est la puissance représentée par la somme du courant et de la tension, ou du couple moteur. De plus, le variateur peut être utilisé comme concentrateur en vue d’y connecter des capteurs externes qui fournissent des signaux instantanés.
- Signaux traités : signaux dérivés des signaux instantanés. Par exemple, la distribution statistique (valeurs maximale, minimale, moyenne et standard de l’écart), l’analyse du domaine fréquentiel ou les indicateurs de profil de mission.
- Signaux analytiques : signaux qui fournissent des indications sur l’état du variateur, du moteur et de l’application. Ces signaux servent à favoriser la maintenance ou à induire des améliorations de la conception du système.
Les techniques d’analyse de la signature du courant du moteur permettent au variateur de surveiller l’état du moteur et de l’application. La technique peut potentiellement permettre d’éliminer des capteurs physiques ou d’extraire des signatures de défauts précoces qui n’auraient pas pu être détectées. L’utilisation de cette technique permet par exemple de détecter à l’avance la cavitation et les défauts d’enroulement ou l’excentricité de la charge mécanique.
Le concept du variateur en tant que concentrateur de capteurs implique la connexion de capteurs externes au variateur, évitant ainsi la nécessité d’une passerelle pour connecter le capteur physique au réseau de données. Les capteurs de vibration, les capteurs de pression et les capteurs de température sont des exemples de capteurs qui peuvent être connectés au variateur. L’avantage de ce concept n’est pas seulement d’ordre financier. Il permet également de mettre les données du capteur en corrélation avec différents types de données présentes dans le variateur. La corrélation du niveau de vibration d’un capteur externe avec la vitesse du moteur en est un exemple évident, les vibrations étant tributaires de la vitesse.
Maintenance conditionnelle et autres stratégies de maintenance
Voici différents types de stratégies en matière de maintenance :
- Maintenance corrective : le produit est remplacé après un défaut.
- Maintenance préventive : Le produit est remplacé avant qu’un défaut n’apparaisse, bien que le produit n’ait émis aucun signal.
- Maintenance conditionnelle : Le produit émet un avertissement lorsque sa durée de vie réelle varie par rapport à sa durée de vie théorique. Les causes principales possibles sont indiquées.
- Maintenance prédictive : Le produit émet un avertissement avant d’atteindre le nombre d’heures de fonctionnement défini, et ce, afin qu’une action de maintenance soit entreprise.
Pourquoi la maintenance conditionnelle est-elle nécessaire ?
Les maintenances correctives et préventives se fondent sur un défaut (événement) ou sont basées sur une durée. Par conséquent, la maintenance a lieu en cas de défaut(s) (maintenance corrective) ou après un nombre prédéfini d’heures de fonctionnement (maintenance préventive). Ces types de maintenance n’utilisent aucun signal qui pourrait provenir de l’application.
Avec l’introduction de l’industrie 4.0 et la disponibilité des données des capteurs, la maintenance conditionnelle et prédictive est désormais possible. De telles stratégies de maintenance utilisent les données réelles du capteur pour déterminer l’état de l’équipement en service (maintenance conditionnelle) ou pour prévoir les futures pannes (maintenance prédictive).
Vue d’ensemble et avantages de la maintenance conditionnelle
La maintenance conditionnelle est la technique de maintenance la plus simple et la plus intuitive. Elle repose sur les données de l’application réelle. Les données acquises sont utilisées pour surveiller l’état des équipements en service. À cette fin, des paramètres clés sont sélectionnés comme indicateurs afin d’identifier l’apparition des défauts. L’état d’un équipement se dégrade généralement avec le temps. C'est illustré par la courbe P-f qui montre un schéma de dégradation typique. Une panne fonctionnelle se produit lorsque l’équipement ne parvient pas à exécuter la fonction prévue. L’idée de la maintenance conditionnelle est de détecter la panne potentielle avant qu’une véritable panne se produise.
Avantages de la planification des opérations de maintenance
- Réduction des temps d’arrêt
- Élimination des arrêts de production inattendus
- Optimisation de la maintenance
- Réduction du stock de pièces détachées
Fonctions de surveillance conditionnelle pour variateurs à vitesse variable
Une composante à part entière de la maintenance conditionnelle consiste à surveiller l’état de l’équipement. Dans les applications à vitesse variable, l’état de l’application est souvent tributaire de la vitesse. Par exemple, les niveaux de vibration ont tendance à augmenter à des vitesses plus élevées, bien que cette relation ne soit pas linéaire. En effet, des résonances peuvent se produire à certaines vitesses, puis disparaître lorsque la vitesse est augmentée.
L’utilisation d’un système indépendant en vue de surveiller l’état d’une application à vitesse variable est compliquée par la nécessité de connaître la vitesse et la valeur surveillée en corrélation avec la vitesse. L’utilisation de variateurs pour la surveillance conditionnelle (« variateur en tant que capteur » ou « variateur en tant que concentrateur de capteurs ») est une solution avantageuse, car les informations sur la vitesse de l’application sont déjà présentes dans le variateur. De plus, des informations sur le couple de charge/du moteur et sur l’accélération sont facilement disponibles dans le variateur.
La surveillance conditionnelle suit une procédure en trois étapes :
En savoir plus dans le livre blanc et la vidéo sur la CBM
Aujourd’hui, les variateurs sont plus que de simples processeurs d’alimentation. Dotés de la capacité d’agir comme des capteurs ou des concentrateurs de capteurs, capables de traiter, de stocker et d’analyser des données, ainsi que leur faculté de connectivité, les variateurs sont des éléments essentiels dans les systèmes d’automatisation modernes.
Les variateurs sont souvent déjà présents dans les installations d’automatisation et offrent donc une excellente opportunité de mise à niveau vers l’industrie 4.0.
Cela permet de recourir à de nouvelles façons d’effectuer la maintenance, comme la maintenance conditionnelle. Ces fonctions sont déjà disponibles sur certains variateurs et les premiers utilisateurs ont déjà commencé à utiliser le variateur comme un capteur.
Produits en vedette
Produits Danfoss utilisant la surveillance conditionnelle
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Le FC 103 est optimisé pour commander des compresseurs, des pompes et des ventilateurs afin de réaliser des économies d’énergie considérables dans les installations de réfrigération.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterDes variateurs refroidis par air et par liquide, spécifiquement conçus pour les applications de stockage d'énergie et de gestion de l'énergie marine.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterIl permet d'optimiser l'efficacité énergétique des solutions hybrides et d'améliorer les performances en rapprochant l'approvisionnement énergétique de la consommation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardLe VACON® NXP DCGuard™ offre une protection fiable contre les courts-circuits sur les réseaux CC pour une sélectivité totale entre les réseaux CC et assure une déconnexion rapide en cas de défaillance.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledParfaitement adapté aux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace est limité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire. Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 XUn variateur convenant aux applications situées en intérieur comme en extérieur, et qui supporte des pressions et des niveaux de vibration élevés, résiste à l'eau, à la chaleur et à la saleté.

Premières innovations Danfoss
La CBM est née de l’histoire des premières innovations de Danfoss. Les variateurs Danfoss se différencient des autres variateurs du marché par des fonctions intelligentes intégrées dans le variateur, afin de réduire les composants externes nécessaires.
Études de cas
À venir très prochainement...
À venir très prochainement...