Normes des réfrigérants et de sécurité
Les normes des réfrigérants sont en relation avec les normes de sécurité. Par exemple, l'ASHRAE 34 a été utilisée dans l'ISO 817 pour créer les classifications de réfrigération. Ces classifications sont à leur tour utilisées dans des normes de sécurité telles que l'ISO 5149, l'ASHRAE 15 et la norme de sécurité européenne EN 378.
Lors de l'évaluation des réfrigérants, la prise de conscience du risque est toujours un paramètre crucial. Demandez-vous : "Quel niveau de risque est acceptable ?" Avant de répondre, gardez à l'esprit la différence entre le risque perçu et le risque réel. Le risque perçu du nouveau réfrigérant a tendance à être considéré comme plus élevé que le risque réel. Avec l'augmentation de la compétence de l'industrie et de l'expérience des utilisateurs, on constatera une réduction du risque perçu lié à l'utilisation d'un réfrigérant. Comparez cela au risque perçu entre voler et conduire une voiture : conduire une voiture est souvent considéré comme plus sûr que le voyage en avion, alors que la réalité est inverse.
Le développement des normes se dirige vers une acceptation plus large des réfrigérants inflammables.