Read the detailed overview made for the main regulations including the Montreal Protocol, the EU F-gas regulation, and the US SNAP regulation, which was turned down by federal court but again taken up in several US states.
![](/media/17582/refrigerant-video-part-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/17583/refrigerant-video-part-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/lj4fqmxg/refwp_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Le Protocole Montréal
Depuis l'instauration d'une utilisation décroissante des HFC à l'échelle mondiale depuis 2016, le Protocole Montréal se doit de régir 2 substances : les ODP et les GWP. Le calendrier d’élimination progressive des HCFC et les calendriers de réduction progressive des HFC sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Il faut noter que les pays non-A5 s’appuient sur des niveaux de référence déjà gelés tandis que les pays A5 ont une combinaison de quota de HCFC (déjà gelé) et d’une consommation de HFC, qui n’est pas encore arrivée. Cela a déclenché certaines spéculations sur les incitations pour les comtés A5 de passer rapidement aux réfrigérants à faible PRG, car cela diminuerait leur niveau de référence.
Read the detailed overview made for the main regulations including the Montreal Protocol, the EU F-gas regulation, and the US SNAP regulation, which was turned down by federal court but again taken up in several US states.