Prêt pour la nouvelle Directive pour la Performance Énergétique des bâtiments ?
Cette année, une nouvelle directive concernant le bâtiment dans lequel vous travaillez tous les jours va entrer en vigueur en Europe. Cette directive s’inscrit dans une démarche de transition énergétique. Les bâtiments dans lesquels nous vivons consomment 40% de l'énergie mondiale produite. A ce jour nous avons un potentiel d'économies énergétiques extrêmement important. En effet, 75% des bâtiments européens sont jugés inefficients.
Grâce à la DPEB, le potentiel d'économies énergétiques de l'Europe devrait être débloqué et devrait entraîner une réaction en chaîne avec la création de nouveaux emplois, des conditions de vie améliorées avec un meilleur confort à la maison et au travail.
Actuellement en Europe
- 35 % des bâtiments ont plus de 50 ans
- 500 millions de radiateurs sont dépourvus de robinets thermostatiques
- 250 millions de têtes thermostatiques installées ont plus de 20 ans.
Les solutions Danfoss ?
- Utiliser des dispositifs de régulation automatique de la température tels que des robinets thermostatiques installés dans chaque pièce d'un bâtiment, permettant de contrôler le chauffage de façon individuelle et d'améliorer le confort dans l'habitat ou les bureaux.
- Réaliser un bon équilibrage des systèmes de chauffage. Un système bien équilibré évite les désagréments tels que des radiateurs bruyants ou des pièces avec une différence de température non contrôlée.
![](/media/18973/1120x747-epbd-frpict2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Découvrir la nouvelle Directive pour la Performance Énergétique des Bâtiments
La Directive pour la Performance Énergétique des Bâtiments est entrée en vigueur depuis le mois de juillet en France. Découvrez de quoi il s'agit !
![Tête thermostatique danfoss DPEB](/media/5901/energy-efficiency_ra2000.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Les robinets thermostatiques Danfoss répondent à la DPEB
Nous voyons la DPEB comme une opportunité pour améliorer le confort quotidien de milliers de personnes.
![DPEB efficacité énergétique Danfoss chauffage](/media/8288/about-us-solutions-residential.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
L’efficacité énergétique des bâtiments de demain
Nous souhaitons un monde plus économe pour demain. La DPEB s'inscrit comme une étape de notre vision du monde de demain.