Depuis longtemps, Danfoss joue un rôle important en installant des systèmes d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) dans les hôpitaux, les hôtels, les appartements collectifs et d’autres immeubles. Aujourd’hui, nos vannes d’équilibrage thermique MTCV et le nouveau régulateur électronique CCR2+ pour la désinfection automatique ont été considérablement améliorés.
Équilibrage thermique
Le fondement d’un système de distribution de l’eau chaude sanitaire sûr et économe en énergie se trouve dans un bon équilibrage thermique. Les vannes d’équilibrage thermique sont installées dans la colonne de distribution de chaque branche du système et réglées sur une température d’eau minimale requise. Du fait de la régulation de la température de retour, le système d’ECS est équilibré automatiquement et dynamiquement. Les vannes d’équilibrage thermique optimisent la performance, améliorent le confort de l’utilisateur et empêchent le développement des légionelles.
La modernisation de la vanne MTCV
La vanne Danfoss MTCV a été une vanne d’équilibrage thermique fiable et robuste pendant de nombreuses années. Elle a été modernisée. L’intérieur du cône principal a été amélioré grâce au remplacement d’un métal par un polymère POM. Ce matériau est plus hygiénique et particulièrement intéressant en raison de sa surface lisse qui empêche les particules d’eau de se fixer au cône. Les autres matériaux intérieurs qui sont en contact avec l’eau sont maintenant faits de laiton sans plomb, pour augmenter la durée de vie. Le corps de vanne est en bronze Rg5, répondant à la norme la plus exigeante pour les matériaux installés dans les systèmes d’ECS.
Une régulation intelligente du système d’ECS avec CCR2+
Un système d’ECS équipé de vannes d’équilibrage thermique MTCV peut être étendu et optimisé en ajoutant notre régulateur électronique CCR2+ entièrement modernisé. Le régulateur automatise le contrôle de la température et enregistre les données. Il fournit une expérience moderne et numérique grâce à son accès via un PC, une tablette ou un téléphone mobile connecté(e) à un LAN ou au Wi-Fi. Dans les immeubles équipés d’un système de gestion technique du bâtiment (GTB), le régulateur peut aussi être intégré via un Modbus RS485 RTU ou IP.
On obtient ainsi un système d’ECS transformé en système intelligent et connecté fournissant un état en temps réel en tout lieu et à toute heure. L’aperçu complet et la commande à distance offrent de nombreux avantages, par exemple une intervention rapide en cas de dysfonctionnement.
La désinfection automatisée augmente l’efficacité énergétique
CCR2+ n’est pas seulement conçu pour la surveillance et le contrôle à distance. Combiné aux vannes de désinfection MTCV-C et aux actionneurs thermiques TWA, le système d’ECS devient un système de régulation de la température entièrement automatisé avec un processus de désinfection optimisé. Le système peut être désinfecté périodiquement en le rinçant avec de l’eau à très haute température (jusqu’à 78 °C) de manière séquentielle, colonne par colonne. Toutes les légionelles qui pourraient se trouver dans le système sont ainsi tuées. Cela permet une utilisation très économe en énergie du système d’ECS car la température réglée sur le MTCV peut être abaissée pour les heures de fonctionnement normales sans perte de sécurité.