• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Burner Components lance une nouvelle pompe de service de conception spéciale pour le marché français des composants de brûleurs

mercredi 12 juin 2024

La nouvelle pompe de service TIER 2 Standard Plus est une pompe de service fiable et efficace, compatible avec jusqu’à 30 % de biodiesel. Elle offre également de hautes performances tout en réduisant les coûts globaux des installateurs et des clients finaux.

La transition vers les carburants liquides à faible teneur en carbone est une partie importante du parcours de décarbonation du CO2. Bon nombre de ces combustibles, qui sont créés à partir de différents types de matières premières, sont déjà disponibles et contribueront considérablement à la protection du climat avec les chaudières à condensation à fioul modernes. Jusqu’à présent, le défi consistait à amener les biocarburants dans la chaudière. 

Danfoss a relevé ce défi en préparant ses pompes au biocarburant.

Danfoss Burner Components a lancé la nouvelle pompe de service TIER 2 Standard Plus dans le cadre de la nouvelle gamme de pompes de service modifiées, comprenant les composants suivants:

  • Norme d’entretien - Pompe TIER 2 (pompe à carburant standard économique)
  • Service Standard Plus - Pompe TIER 2 Bio30 (économique et compatible avec une pompe de mélange de biocarburant jusqu’à 30 %)
  • Service Premium - Pompe Diamond Bio100 (durabilité, fiabilité et pompe 100 % compatible avec le biocarburant)

Nous proposons désormais une gamme complète de pompes à carburant pour le marché de l’entretien.

Avec seulement quelques variantes, jusqu’à 95 % de toutes les chaudières installées peuvent être équipées par des pompes à combustible !

Résoudre le défi de la corrosion

Les pompes traditionnelles contiennent souvent du cuivre ou des métaux contenant du cuivre, par exemple du laiton. Des recherches indépendantes ont montré qu’il convient d’éviter le contact entre les pièces en laiton et les biocarburants. Lorsque le biocarburant entre en contact avec ce type de métal non ferreux, il s’oxyde et se polymérise. La teneur en acide du carburant augmente et devient plus corrosive. Le carburant réagit alors avec ces pièces métalliques dans la pompe, ce qui peut avoir un impact négatif sur les performances de la pompe, provoquer des fuites ou même entraîner la défaillance de la fonction de sécurité (par exemple, l’électrovanne).

De plus, la combinaison de pièces contenant du cuivre et de températures plus élevées nuit aux biocarburants en raison du processus de circulation interne. Le fluide traverse ces pièces plusieurs fois, ce qui réduit la stabilité du biocarburant et provoque sa dégradation. Pour éviter que cela ne se produise, les fabricants devraient remplacer les pièces tous les ans ou tous les deux ans.

Real case of corroded solenoid valve by using a Bio30 fuel with traditional brass material

Ina Corneliussen, chef de produit, Composants de brûleur, explique comment les nouvelles pompes compatibles avec les biocarburants relèvent ce défi. « Nous travaillons avec les biocarburants depuis plus de 15 ans et nous avons toujours donné la priorité à la sécurité. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons modifié les composants en laiton de nos pompes Bio30 pour nous assurer que tous les composants du produit sont compatibles avec le biocarburant, soit par des revêtements avancés, soit par des changements de matériaux. Et notre plombage d’arbre mécanique bien connu garantit la plus haute qualité et contribue à éliminer le risque de fuite d’huile et de dysfonctionnement du produit. » 

Certifié TUV pour travailler avec des biocarburants

Nous avons mené des tests approfondis en interne et sur le terrain pour développer notre portefeuille de produits, en travaillant en étroite collaboration avec nos clients et des centres de compétence indépendants pour garantir la compatibilité des composants avec les biocarburants. Après des tests de produits réussis, nous avons obtenu une certification TUV en 2021. « Certains des plus grands équipementiers utilisent déjà nos nouvelles pompes et les ont approuvées pour leurs applications, et nous constatons que davantage de nos clients existants sont intéressés par le passage aux pompes Bio30. Par exemple, à compter du 1er juillet 2022, la France a modifié sa réglementation pour n’installer que des produits Bio30 dans ses chaudières », commente Stefan Spornberger, responsable des applications, du développement et de la gestion de projets. « Nous sommes heureux de soutenir les efforts de décarbonation de nos clients en leur fournissant les meilleures solutions de leur catégorie pour passer à des sources d’énergie neutres en carbone. »

Réduire les coûts tout en diminuant les émissions de chauffage

La nouvelle pompe TIER2 Service Standard Plus pour le marché français peut alimenter des brûleurs domestiques de petite et moyenne taille.

Par rapport aux autres pompes de service actuellement disponibles sur le marché, la TIER2 Bio30 offre plus de fiabilité et de qualité à un prix compétitif. Ses fonctions innovantes permettent aux clients de réduire les coûts globaux du système et de la maintenance tout en augmentant l’efficacité de leurs brûleurs et en réduisant les émissions de chauffage. 

Avantages de la mise en œuvre du service standard TIER 2 Plus dans votre chaudière

Conception pour résoudre de nombreux défis auxquels les clients sont confrontés, tels que régler les odeurs d’huile ; prévention des fuites d’huile ; fonctionnement dans des amplitudes de température élevées ; consommation d’huile modérée et réduction des émissions de CO2 – TIER 2 Bio30 est un excellent exemple de qualité et de performance, tout en étant compatible avec les carburants liquides bas carbone.

Compatible avec les carburants liquides à faible teneur en carbone (jusqu’à 30 % de biodiesel)

Garniture mécanique d’arbre

Pas de fuites d’huile et pas d’odeur d’huile

Garantie – 18 mois

Emballage multiple/simple

Documentation locale et langue des instructions (français)

Sortie de buse – deux côtés

Système à 1 ou 2 tuyaux

1 niveau

Technical documentation