• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Evolution des biofiouls, soyez prêt avec les composants pour brûleurs Danfoss

mercredi 7 septembre 2022

Danfoss étend sa gamme de composants pour brûleurs fioul avec une nouvelle pompe pour biofioul B30 (F30 en France).


La transition vers des nouveaux combustibles bas carbone est une solution essentielle pour la décarbonation. Ces nouveaux combustibles sont déjà disponibles et contribuent à la protection du climat avec des chaudières fioul modernes à condensation. Jusqu’à présent, le défi a été de faire fonctionner ces chaudières avec ce nouveau combustible. Danfoss l’a relevé et a développé une pompe adaptée au Bio30 (F30 en France).

Résoudre les problèmes de corrosion

Les pompes classiques contiennent souvent des composants contenant du cuivre comme, par exemple, le laiton.

Des recherches indépendantes ont conclu que le contact du biofioul avec le laiton devait être évité. Lorsque le biofioul est au contact de métal non ferreux, il se produit oxydation et polymérisation. Le contenu acide devient plus important et le biofioul plus corrosif. Cela peut conduire à de moindres performances et peut provoquer des fuites sur l’électrovanne.

De plus, la combinaison des pièces à base de cuivre et la haute température vont altérer le biofioul au cours du passage dans la pompe. Le fioul passe plusieurs fois au contact de ces matériaux et sa stabilité en est affectée, il se dégrade. Pour éviter cette problématique, les pompes devraient être remplacées tous les un à deux ans.

Corrosion de l'électrovanne en utilisant un carburant Bio30 avec du laiton.

Ina Corneliussen, Responsable composants brûleurs, explique comment les nouvelles pompes relèvent ce défi. ''Nous travaillons sur les biofiouls depuis plus de 15 ans et avons toujours mis la sécurité en priorité. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons changé les composants en laiton de nos pompes B30 pour être compatibles avec ces biofiouls. L’étanchéité unique de l’arbre assure un haut niveau de qualité et élimine le risque de fuite et de dysfonctionnement.''

Certifié TUV pour un fonctionnement avec biofioul

Danfoss a conduit des tests en usine et sur site, travaillant avec des clients et des organismes indépendants pour s’assurer de la compatibilité des nouveaux matériaux. Après le succès des tests, nous avons obtenu la certification TUV en 2021.

''Certains de nos clients OEM utilisent déjà nos nouvelles pompes et les ont approuvées pour leurs applications B30. D’autres envisagent de basculer sur ces gamme B30.

En France, depuis le 1er juillet 2022, les nouvelles chaudières fioul ne sont autorisées que pour du biofioul F30'',  commente Stefan Spornberger, Responsable Qualité et Applications, composants brûleurs. “Nous sommes ravis d’encourager la décarbonation pour nos clients en leur fournissant des solutions de très haute qualité''. 

Gicleurs pour le biofioul 

Notre gamme de gicleurs traditionnels reste compatible avec le biofioul.

Débloquer les barrières vers la transition zéro

En développant des produits compatibles biofioul, Danfoss entend soutenir la transition vers des fiouls bas carbone. ”Depuis 75 ans, Danfoss a construit une réputation de conception, de fabrication et de fiabilité de haute qualité. Nos clients attendant le même standard pour nos nouvelles gammes biofioul.” commente Ina Corneliussen.

''Et nous continuerons à développer notre gamme biofioul pour concevoir des produits permettant aux chaudières de fonctionner avec encore plus biofioul.''

Focus produits

Nos pompes Bio10 et Bio30 sont compatibles avec des combustibles contenant 10% et 30% de biofioul (FAME et UCOME)

Les pompes Bio30 utilisent le même système d’étanchéité réputé de l’arbre, ce qui réduit les risques de fuite

Sur nos pompe Bio30, le biofioul n’est jamais en contact avec des matières cuivreuse. 

Les pompes Bio et les gicleurs gardent leurs performances.

Pour plus d’information veuillez nous contacter
Les solutions sont ici – pompe Bio30 et gicleurs

Les solutions sont ici – pompe Bio30 et gicleurs

Nos pompes Bio30 et gicleurs pour l’industrie des chaudières à fioul, permettent d’aider nos clients vers la décarbonation et de réduire les émissions.