Danfoss Drives a fait l’acquisition de la technologie de convertisseur 1 500 VDC d’Ampner Oy, avec l’intention d’élargir son portefeuille d’électrification avancée dans le domaine du stockage d’énergie.
Danfoss Drives est un leader mondial dans le domaine croissant de l’électrification avec des solutions dans des applications clés telles que le Power-to-X, les réseaux intelligents et le stockage d’énergie, la charge rapide et l’électrification des ports et des navires.
Aujourd’hui, ils annoncent l’acquisition du produit ACE300 et le rachat de l’équipe produit de la société finlandaise Ampner Oy, afin d’étendre le portefeuille d’électrification avec un convertisseur d’alimentation dédié de 1 500 VDC. Le produit sera intégré dans le portefeuille de solutions d’électrification de Danfoss Drives, en mettant l’accent sur les réseaux intelligents et le stockage d’énergie. En tant qu’expert reconnu et respecté des systèmes d’alimentation en énergie renouvelable et des systèmes d’alimentation hybrides, Ampner continuera à développer son activité d’ingénierie énergétique.

Mika Kulju, président de Danfoss Drives, déclare : « Avec l’imminence croissante des objectifs climatiques pour 2030, la décarbonation par l’électrification s’accélère dans plusieurs secteurs. Il existe une tendance croissante dans tous les domaines d’application où 1500 VDC commence à jouer un rôle clé. Il s’agit d’un grand pas pour Danfoss Drives dans la garantie d’une offre d’électrification complète, garantissant ainsi les bonnes solutions pour nos clients dans leurs projets d’électrification. »
Le stockage d’énergie est une pierre angulaire de la transition énergétique mondiale
Les systèmes de stockage d’énergie sont essentiels à la transition énergétique mondiale.
Les systèmes de stockage d’énergie garantissent une disponibilité continue d’énergie renouvelable, tout en renforçant un approvisionnement constant en énergie, en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et en promouvant la durabilité environnementale.
Grâce à l’élargissement du portefeuille d’électrification, Danfoss Drives sera en mesure d’assister encore mieux ses clients dans les applications de systèmes de stockage d’énergie sur batterie (BESS). Le stockage d’énergie sur batterie peut être utilisé pour l’alimentation électrique mobile ; pour absorber l’énergie renouvelable excédentaire pour une utilisation ultérieure ; et pour l’écrêtage des pics dans les usines industrielles, le lissage des pics et creux dans l’alimentation électrique.
Le stockage de l’énergie joue un rôle clé dans la transformation réussie de notre système énergétique. Bien qu’il n’existe pas de solution unique à la crise climatique, le stockage de l’énergie peut offrir une opportunité substantielle d’accélérer la transition écologique et d’avoir un impact mondial majeur dans le cadre de la décarbonation.

Shekhar Kubal, directeur de l’unité commerciale Électrification, déclare : « Je suis ravi d’élargir notre équipe et de renforcer notre portefeuille de conversion d’énergie. La nouvelle équipe a développé un produit extraordinairement solide, et nous y ajouterons encore plus de valeur tout en l’intégrant au portefeuille d’électrification de Danfoss. Dans la division Électrification, nous sommes ravis d’offrir à nos clients des solutions de stockage d’énergie encore meilleures et nous sommes impatients de partager cette nouvelle passionnante avec nos clients. Je considère que c’est un début prometteur. Nous continuerons d’élargir notre portefeuille en utilisant des technologies écoénergétiques visant la décarbonation, en collaboration avec nos partenaires. »