Le nouveau CIE (centre d'électronique industrielle) danois répondra à une demande croissante de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de l'ingénierie électronique. Des laboratoires d'enseignement et de recherche de pointe vont en demander beaucoup à leur système de refroidissement. C'est pourquoi Danfoss et son partenaire, G.I. Industrial Holding, présentent aujourd'hui l'un des premiers refroidisseurs utilisant le réfrigérant R452B. Il présente l'un des plus faibles potentiels de réchauffement global (PRG) parmi les systèmes scroll actuellement disponibles.
Les propriétaires de Danfoss, la fondation BMC, qui soutient l'université, ont spécifiquement fait le choix d'un PRG faible. Le refroidisseur utilisant le réfrigérant R452B réduira le PRG de 67 %, de manière à minimiser l'impact du CO2 sur l'environnement.
Les solutions proposées par G.I. Industrial Holding comprennent les compresseurs scroll multi-réfrigérants Danfoss DSH, des échangeurs de chaleur à microplaques, de l'électronique, des capteurs et des vannes Danfoss.
« Nous rencontrons assurément des clients qui demandent des solutions à faible PRG. Ils veulent réaliser de plus grandes économies d'énergie et réduire leur empreinte climatique », explique Francisco Fadiga, Francesco Fadigà, directeur technique chez G.I. Industrial Holding SpA. « La transition vers des réfrigérants à faible PRG s'accélère. Cette solution est, en fait, la première au Danemark dans laquelle nous utilisons le nouveau réfrigérant combiné avec le compresseur scroll de Danfoss équipé de vannes intermédiaires de décharge (IDV). Nous avons choisi de développer le refroidisseur avec des compresseurs multi-réfrigérants R452B et DSH, car cela nous permet d'obtenir la même solution fiable, flexible et à haut rendement qu'avec les unités standard utilisant un réfrigérant R410A, mais avec l'avantage d'un PRG bien inférieur », ajoute-t-il.
En savoir plus sur les compresseurs scroll multi-réfrigérants de Danfoss équipés d'IDV
En savoir plus sur les solutions Danfoss pour refroidisseurs