La pompe Danfoss PAH est reconnue pour son efficacité, sa fiabilité et sa simplicité dans d'innombrables branches d'activité à travers le monde. Nous ne nous intéresserons ici qu'à quelques-uns des défis surprenants que ses atouts lui permettent de relever.
La pompe Danfoss PAH est conçue pour fournir une pression de liquide constante et élevée dans des applications hydrauliques, de lutte contre l'incendie, de dépoussiérage et d'irrigation. En pratique, de telles qualités lui permettent d'être utilisée pour tout, de la culture des pommes de terre à la lutte contre les incendies.
Il y a de bonnes raisons à cette popularité. Cette pompe fonctionne sans huile et utilise uniquement le liquide qu'elle pompe en vue de sa lubrification, ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque de contamination de l'eau. Elle est également très fiable, ne nécessitant un entretien qu'à des intervalles pouvant aller jusqu'à 8 000 heures de fonctionnement continu.
De conception compacte, elle peut être installée dans de très nombreux environnements, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. De plus, grâce à un niveau d'efficacité énergétique particulièrement élevé, pouvant aller jusqu'à 90 %, elle se révèle idéale pour les applications hors réseau, car elle peut fonctionner grâce à des moteurs et générateurs plus petits et moins coûteux.
Ces atouts combinés permettent à cette pompe de relever un nombre stupéfiant de défis techniques :
![](/media/3583/h2o-engineering-uses-danfoss-high-pressure-pump-to-make-fine-wine-even-better-in-napa-valley.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Amélioration des arômes du vin
Un vigneron de la Napa Valley utilise l'osmose inverse (OI) pour concentrer et améliorer ses assemblages. Mais son système était lourd et, donc, bruyant, si bien que ses ouvriers avaient besoin de bouchons d'oreilles.
Grâce à un nouveau système d'osmose inverse construit autour de la pompe ultra-haute pression Danfoss PAH 32 plutôt qu'autour de son ancienne pompe à deux pistons plongeurs, le vigneron dispose désormais d'une solution portable et silencieuse. De plus, la pompe PAH nécessite moins de composants et, comme elle fonctionne sans huile, il n'y a aucun risque de contamination.
![](/media/6633/lumber-drying-photo-for-leaflet-2018.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Séchage du bois
La scierie FreshWind en Finlande utilisait déjà une pompe Danfoss PAH pour la régulation de l'humidité. Après installation de nouveaux fours pour doubler la production du site, l'ingénieur projet Aki Kuvaja s'est rendu compte que les capacités haute pression de la pompe lui permettaient de ne pas avoir besoin d'un deuxième système, mais juste de quelques tuyaux supplémentaires.
La pompe, vieille de trois ans, a doublé sa capacité et est toujours aussi fiable.
![](/media/9271/aeroponic-irrigation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Irrigation des cultures sans sol
NorStar Corporation fabrique des systèmes d'irrigation aéroponiques à haute pression, qui génèrent un brouillard d'irrigation riche en nutriments métamorphosant le rendement des cultures. Mais il lui fallait une pompe pour délivrer cette pression de façon fiable, sans risque de contamination.
Le PDG, Talal Daas, a déclaré : « Pour cette importante installation pilote, il n'y avait aucun doute. Nous avions besoin de la fiabilité inégalée des pompes Danfoss pour garantir un fonctionnement sans faille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le fait que les pompes n'utilisent pas d'huile pour la lubrification a scellé l'affaire ».
Une pompe, mille et une utilisations
Kent Dyrvig Mentz, chef de produit chez Danfoss High Pressure Pumps, explique : « C'est incroyable, quand un client nous appelle pour nous demander un système combinant efficacité, haute pression, propreté et fiabilité, la réponse réside, bien souvent, dans une pompe PAH. Je suis sûr que nous n'en sommes qu'au début dans notre découverte des possibilités offertes par cette pompe ».
Produit associé
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompes à haute pression pour les applications d'eau du robinetPompes à haute pression pour les applications d'eau du robinet : pompes à haute pression PAH destinées aux applications hydrauliques, d'élimination de la poussière et de lutte contre les incendies. Pompes à haute pression PAH-F destinées à la lutte contre les incendies uniquement.