La conception et la mise à niveau de systèmes de conditionnement d'air et de réfrigération se révèlent complexes et chronophages. Heureusement, l'outil Coolselector®2 simplifie ces tâches, vous fait gagner du temps et vous permet de vous concentrer sur votre atout : votre ingéniosité.
Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous proposer davantage de ressources afin que le Coolselector®2 devienne un outil extrêmement utile et précieux au sein de votre attirail technologique.
Pourquoi utiliser Coolselector®2
La création de nouveaux projets en partant de rien, ou la mise à niveau d'un système existant, peut se révéler très complexe et chronophage. De vastes ensembles de données doivent être calculés et analysés en vue de déterminer les meilleurs composants pour un système hautes performances. Vos clients et collègues attendent des rapports condensés afin d'en tirer profit rapidement dans la pratique. Et, bien entendu, vous avez besoin des numéros de code pour commander les composants afin de pouvoir procéder à l'assemblage ou à la mise à niveau du système.
Coolselector®2 vient rationaliser ces procédés, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel (votre expertise), au lieu de vous perdre dans des détails.
Coolselector®2 vous offre même la possibilité d'effectuer des calculs pour plusieurs composants en une fois. En effet, la fonction des composants en série constitue une puissante solution pour calculer et raccorder vannes et composants de ligne. Coolselector®2 formule également des suggestions pour regrouper des composants Danfoss dans le cadre d'applications commerciales et industrielles, comme les chambres froides et les stations de vannes d'évaporateur.
Téléchargez Coolselector®2 gratuitement à l'adresse Coolselector.Danfoss.com
Prêt(e) à relever le défi?
Et si vous participiez au défi Coolselector®2 pour montrer toute votre ingéniosité au monde entier ?
Dès le 2 avril 2019, un défi unique Coolselector®2 sera lancé sur nos réseaux sociaux chaque mois. Votre mission ? Armé(e) de vos connaissances en matière de conditionnement d'air et de réfrigération et de votre aisance d'utilisation de l'outil Coolselector®2, vous devrez résoudre chacun des défis. Chaque bonne réponse vous donne une chance de remporter une figurine articulée à votre effigie. Elle représente l'article de collection ultime !
Pour commencer, suivez-nous sur les réseaux sociaux et préparez-vous à la mise en ligne du premier défi. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour recevoir le défi du mois directement dans votre boîte de réception.
Amélioration des compétences
Besoin d'élargir vos compétences avant de relever le défi Coolselector®2 ? Que vous utilisiez l'outil Coolselector®2 pour la première fois, ou que vous soyez un utilisateur aguerri, nous proposons une foule de formations destinées à faire de vous un véritable spécialiste.
Ces ressources comptent deux nouvelles séries de vidéos afin que vous puissiez vous familiariser avec l'outil et mieux comprendre les principes sous-jacents.
Ecole Coolselector®2 Startup School
Apprenez tout ce qu'il faut savoir sur le Coolselector®2 et utilisez cet outil comme un pro grâce aux formations dispensées par l'école Coolselector®2 Startup School. Ce vaste ensemble de vidéos de formation et d'exercices vous éclaire sur les rouages techniques du logiciel, et vous permet de l'utiliser efficacement. Dans un premier temps, prenez plaisir à découvrir les fonctionnalités de base, avant de suivre des leçons plus avancées en vue de profiter de toute la puissance du logiciel. Enfin, testez vos connaissances avec des exercices destinés à mettre en pratique vos acquis.
Formation approfondie Coolselector®2 Deep Dive
Parfois, connaître le fonctionnement d'un logiciel ne suffit pas. En effet, on désire souvent comprendre le pourquoi. À travers cette deuxième série de vidéos, explorez les moindres facettes de l'outil Coolselector®2 et découvrez les secrets des calculs complexes destinés à décupler les performances du système. Parcourez l'ensemble des fonctionnalités et étudiez les principes animant ce puissant logiciel. La série de formation approfondie Coolselector®2 Deep Dive est dirigée par Morten Juel Skovrup, développeur principal de Coolselector®2.

L'ingéniosité à tout prix
Coolselector®2 vous permet de gagner du temps, d'améliorer la conception de vos systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (HVACR) et de rendre vos conclusions plus lisibles, en quelques clics seulement.
Alors, qu'attendez-vous ? Téléchargez Coolselector®2 dès à présent à l'adresse Coolselector.Danfoss.fr et empruntez la voie de l'ingéniosité.