En octobre, les étudiants de l'Université de Ljubljana peuvent s'attendre à suivre des cours dans le réseau Danfoss Leanheat®.
La Faculté de génie mécanique a récemment revisité ses programmes d'études et propose désormais à ses étudiants d'acquérir des compétences dans le cadre de la transformation verte et numérique. L'outil Leanheat@Network fait partie du nouveau cours destiné aux étudiants en master sur les Smart Cities.
Le professeur Andrej Kitanovski du Laboratoire de réfrigération et d'énergie urbaine de la Faculté de génie mécanique explique : « Nos cours incluent désormais également les villes intelligentes et la transformation verte numérique. Le plus grand choix de cours permet aux étudiants d’acquérir un plus large éventail de connaissances et d’expériences.
Avant de créer le cours Smart Cities, le corps enseignant s'est connecté avec Danfoss :
«La coopération avec les partenaires industriels s'est toujours révélée très utile jusqu'à présent car, outre le transfert de connaissances et d'expériences, elle ouvre également des possibilités de carrière et les aide à réseauter et à établir des contacts avec des experts de divers domaines», explique le professeur Andrej Kitanovski.
Il souligne que les étudiants apprendront à connaître et testeront l'outil Leanheat® Network pendant le cours. L'outil permet la planification et l'analyse des systèmes de chauffage/refroidissement urbains. La transition verte et numérique considère le chauffage/refroidissement urbain comme l’un des moyens d’augmenter l’utilisation de ressources renouvelables et de chaleur résiduelle pour atteindre la neutralité climatique.
Danfoss attend avec impatience ce partenariat
Pour le chef de produit Tomaž Benedik et le chauffeur commercial Amer Karabegovic d'HydronicS, cette opportunité est unique et constitue un modèle pour davantage d'universités dans le monde :
« J'ai hâte d'en savoir plus sur les résultats lorsque les étudiants rejoindront le programme en octobre. La collaboration est un bon début qui pourrait potentiellement devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Par exemple, le recrutement de talents, les programmes de troisième cycle, le développement de nouveaux produits, etc. », explique Amer.
« Nous avons accordé des licences gratuites aux étudiants pour Leanheat @Network. C'est un outil très intuitif et je suis convaincu que les étudiants prendront plaisir à l'explorer et, qui sait, peut-être qu'ils trouveront de nouvelles idées et défieront le bon vieux Danfoss. J'ai hâte de collaborer avec l'université et j'espère que davantage de régions se sentiront inspirées pour travailler avec leurs universités locales », déclare Tomaž.
Parmi les meilleures facultés du monde
Fondée en 1919, l'Université de Ljubljana est la plus ancienne et la plus grande institution d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de Slovénie.
Aujourd'hui, environ 40 000 étudiants de premier cycle et de troisième cycle bénéficient des études à Ljubljana. L'université emploie environ 6 000 enseignants de l'enseignement supérieur, chercheurs, assistants et personnel administratif dans 23 facultés et trois académies des arts. Le bâtiment central, trois académies et les facultés se trouvent au centre-ville.
Au fil des années, de nouveaux bâtiments ont été ajoutés à l'université dans la banlieue de Ljubljana, comme par exemple la Faculté de génie mécanique. La faculté se classe parmi les 250 meilleures facultés de génie mécanique au monde. Il se compose de 16 départements, dont le Département de génie thermique et environnemental et le Laboratoire de réfrigération et d'énergie urbaine, où se déroulent les principales activités avec Leanheat®. Le laboratoire représente une équipe interdisciplinaire d'experts dans le domaine et les différentes technologies de chauffage et de refroidissement.