![](/media/17921/turbocor-webnews-product-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Les grandes usines consomment énormément d’électricité, ce qui fait que les factures d’énergie peuvent atteindre des milliers d’euros par mois. L’efficacité du système sans huile, la simplification, la réduction de la maintenance et des temps d’arrêt associés ont été les facteurs clés pour opter pour la technologie Danfoss Turbocor® chez Mayakprint LLC.
Mayakprint LLC est une société russe spécialisée dans la production de papiers peints en vinyle. La production de papier peint est un processus technologique complexe : il faut le refroidir précisément à différentes étapes afin de garder la forme de gaufrage et que la peinture se trouve uniformément. À la fin, il assure la haute qualité du produit final.
Récemment, la société a ouvert une quatrième ligne d’impression de papier peint et le système de refroidissement a été remis par Thermocool Group. "Ce refroidisseur, basé sur deux compresseurs onduleurs Danfoss Turbocor® TTS300, est un système de réfrigération très efficace qui fonctionne sans huile. En raison de l’absence d’un système d’huile, la conception et l’entretien du refroidisseur sont considérablement simplifiés, et comme il n’y a pas de paires de frottement dans le compresseur, son usure mécanique est éliminée. Pour la même raison, il n’y a pas de perte d’efficacité due aux forces de frottement. De plus, le courant de démarrage du compresseur Turbocor® ne dépasse pas 5 A", explique Andrey Yegorov, directeur technique de Thermocool Group.
"Le nombre de systèmes équipés de compresseurs Danfoss Turbocor® en Russie et dans les pays de la CEI augmente d’année en année. Ils prouvent leur efficacité de pointe dans les domaines de la climatisation, du refroidissement informatique et des applications industrielles", déclare Artem Maksimov, sponsor de Danfoss Turbocor® en Russie et dans les pays de la CEI, Danfoss LLC.