L´an prochain, le révolutionnaire E-ferry sera lancé au Danemark avec l´aide de Danfoss. Le ferry entièrement électrique disposera de la plus grande capacité de batterie en mer et naviguera sans générer d´émissions en CO2.
Ellen est le ferry électrique le plus puissant au monde, et se prépare à sa première traversée, prévue au premier trimestre de l ´année 2019. L´E-ferry sera déployé entre Ærø et Als, l´île danoise natale de Danfoss.
Durant ce trajet aller et retour, Ellen parcourra une distance de 22 milles nautiques, sept fois plus longue que n´importe quel autre ferry électrique au monde ne peut franchir aujourd´hui. Le navire transportera la plus grande capacité de batterie en mer.
« Ellen est un excellent exemple de l´avenir du transport électrique : plus propre, plus vert et plus efficace. C´est un projet clé pour l´Union européenne, qui démontre le potentiel des ferries électriques pour les utilisateurs finaux et pour le secteur lui-même, » déclare Kimmo Rauma, Vice-président de Danfoss Editron, avant d´ajouter :
« Nous voulons transformer le monde en contribuant à atténuer la pollution, et nous considérons que ce secteur peut en ouvrir la voie. Régi par un puissant système Danfoss Editron, le ferry Ellen positionnera Danfoss comme un leader mondial dans le développement et la fourniture de ferries électriques de classe mondiale. »
Danfoss Editron est déjà le numéro un des solutions électriques pour la technologie de transport marin et hors route, et Ellen est le fleuron électrique de Danfoss.
Skipper de la traversée, Søren Svendsen est habitué à piloter des voiliers à moteur diesel. Il décrit le passage à l´électrique « comme passer de la Trabant à la Tesla. »
Tout peut être électrifié
« Ellen démontre le potentiel extraordinaire que recèle l´électrification, » affirme Éric Alström, Président de Danfoss Power Solutions.
« Le savoir-faire et les produits liés à l´électrification seront des ingrédients importants pour le succès futur de Danfoss. Nous électrifierons des mécanismes complexes, ce qui nous permettra non seulement de réaliser des réductions en CO2 et autres émissions, mais aussi d´améliorer la productivité et le rendement de ces machines. Danfoss Editron est déjà reconnu en tant que leader technologique et nous investissons lourdement dans l´activité pour demeurer à la pointe en matière d´électrification. »
Pour Kimmo Rauma, Vice-président de Danfoss Editron, la mission globale d´Ellen et ses pouvoirs électriques sera de convaincre le monde que les technologies capables de transformer le monde sont à notre portée :
« Il y a beaucoup à gagner en électrifiant les machines lourdes et le secteur maritime, sachant que les ferries fonctionnent tout le temps, 24 h/24, » dit Kimmo Rauma, en ajoutant :
« Ensemble, nous pouvons étendre l´électrification à encore davantage de secteurs du transport qui n´n’ont encore jamais entendu le son feutré de nos systèmes de transmission et moteurs de propulsion. Tout peut être électrifié ! »
Le ferry électrique particulièrement innovant est financé par Horizon 2020, le plus grand programme de recherche et d´innovation européenne jamais mis en place.
E-Ferry
E-Ferry est un projet co-financé par la Commission européenne dans le cadre du programme de recherche et d´innovation Horizon 2020. Ce projet a pour but de concevoir, construire et préparer la démonstration de mise en oeuvre d´un ferry « vert » entièrement électrique, capable de naviguer sans polluer ni générer d´émissions en CO2. Il promeut l´efficacité énergétique, des émissions zéro de gaz à effet de serre et un transport par voie navigable sans pollution atmosphérique pour les communautés insulaires, les régions côtières et les eaux intérieures en Europe et au-delà.
Coût total : 21,3 Mio €
Financement de l´UE : 15 Mio €
10 partenaires, dont Danfoss Editron
Liens :

Nous construisons le monde de demain
Danfoss conçoit des technologies de pointe qui nous permettent de construire le monde de demain : plus respectueux de l’environnement, plus intelligent, plus efficace. Dans les grande métropoles du monde, toujours plus peuplées, nous fournissons des denrées alimentaires fraîches, une ambiance confortable dans les maisons et les bureaux, tout ceci en utilisant la quantité d’énergie juste nécessaire, les systèmes connectés et les énergies renouvelables. Nos produits et services sont présents dans plusieurs secteurs tels que la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la régulation des moteurs et les machines mobiles.
Notre savoir-faire innovant remonte à 1933 et aujourd´hui Danfoss est un leader mondial qui emploie 28000 salariés et qui commercialise ses produits dans plus de 100 pays. La famille fondatrice possède toujours le contrôle de l´entreprise.