En 2023, Danfoss a continué à réaliser des investissements audacieux pour élargir son offre de solutions compétitives et innovantes. Malgré un environnement de croissance plus lent en 2023, Danfoss a enregistré une augmentation de 10 % de ses bénéfices (EBITA) et une augmentation de 49 % de son flux de trésorerie.
En 2023, les émissions de gaz à effet de serres des scopes 1 et 2 (hors acquisitions) ont diminué de 18 %, montrant une décorrélation avec la croissance organique des ventes de 2 %.
-
Le chiffre d'affaires 2023 a augmenté de 7 % en monnaie locale et de 4 % en valeur déclarée pour atteindre 10,7 milliards d'euros.
-
Les bénéfices d'exploitation (EBITA) ont augmenté de 10 % pour atteindre 1 345 millions d'euros, avec une marge de 12,6 %, en hausse par rapport à 11,9 %. L'EBITA, hors coûts d'intégration et autres produits et charges d'exploitation, a atteint 13,7 %.
-
Niveau record du cash-flow opérationnel libre après éléments financiers et impôts de 692 millions d'euros, en hausse de 49 %.
-
Croissance positive en Amérique du Nord et en Europe. La croissance des ventes en Asie-Pacifique a été négative, principalement en raison du ralentissement économique en Chine. L'Inde a continué à enregistrer une forte croissance.
-
Les investissements dans l'innovation ont augmenté de 7 % pour atteindre le niveau record de 487 millions d'euros, et les investissements dans la capacité et la digitalisation ont augmenté de 12 % pour atteindre le niveau record de 596 millions d'euros.
-
Des plans sont en place pour décarboner nos propres opérations (scopes 1 et 2) d'ici 2030. Nous avons déjà conclu des accords pour atteindre 30 % de notre objectif de décarbonation pour 2030. Tous les segments ont mis en place des feuilles de route pour atteindre leurs objectifs en matière d'émissions de scope 3 afin de réduire notre empreinte carbone de 15 % entre 2019 et 2030.
-
Perspectives 2024 : chiffre d'affaires compris entre 10,0 et 11,5 milliards d'euros et marge d'EBITA comprise entre 11,8 et 13,3 %.
Avec nos résultats 2023, le développement positif de Danfoss s'est poursuivi avec des investissements audacieux dans notre stratégie de croissance verte, Core & Clear 2025. Malgré les vents contraires du marché au second semestre, Danfoss a enregistré des résultats financiers conformes à ses prévisions.
Les ventes ont augmenté de 7 % en monnaie locale par rapport à 2022, la marge d'EBITA atteignant 12,6 % en 2023. À cela s'ajoute un flux record de trésorerie d'exploitation disponible après éléments financiers et impôts de 692 millions d'euros, soit une augmentation de 49 % par rapport à 2022. L'EBITA a augmenté de 10 % à 1 345 millions d'euros par rapport à 2022.
« Nous entrons dans une nouvelle ère où le futur système énergétique est électrique, et l'amélioration de l'efficacité énergétique des machines, des infrastructures et de l'industrie est essentielle pour offrir un avenir abordable, sûr et décarboné. En 2023, nous avons poursuivi nos investissements audacieux en élargissant notre offre de solutions compétitives et innovantes pour notre cœur de métier et les opportunités à forte croissance comme les centres de données, l'électrification des systèmes de chauffage, les véhicules électriques , les véhicules sur route et hors route, ainsi que les navires, et la production d'hydrogène », déclare Kim Fausing, PDG de Danfoss.
Outre les investissements significatifs dans nos activités principales et les nouvelles opportunités à forte croissance, nous avons continué à investir dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement plus résiliente en poursuivant la régionalisation et en ajoutant de nouvelles capacités.
En 2023, l'intégration de nos récentes acquisitions s'est poursuivie comme prévu.
Avec l'acquisition des activités hydrauliques d'Eaton en 2021, nous avons construit une position de leader dans le domaine de l'hydraulique mobile et industrielle. Nous visons une position de leader dans les modules et assemblages de semi-conducteurs de puissance avec Semikron Danfoss, établi en 2022. Avec l'acquisition de BOCK® Compressors en 2023, Danfoss offre désormais l'un des portefeuilles de compresseurs les plus complets de l'industrie du refroidissement.
« Au cours du second semestre 2023, l'inflation et les taux d'intérêt élevés ont eu un impact sur le marché. L'environnement commercial plus difficile s'est poursuivi en 2024, mais nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie de croissance verte et sur la fourniture d'une forte valeur à nos clients et partenaires dans le monde entier », déclare Kim Fausing, PDG de Danfoss.
Danfoss a un plan clair pour décarboner ses activités d'ici 2030, et nous avons déjà conclu des accords qui garantissent une réduction de 30 % des émissions. Ces accords comprennent deux contrats d'achat d'électricité à long terme en Chine et en Amérique du Nord, en vigueur à partir de 2024 et 2025, respectivement. En 2023, nous avons continué à décarboner nos propres activités. Les émissions des scopes 1 et 2 ont diminué de 18 % (avant les acquisitions), découplées de la croissance organique des ventes de 2 %.
« Je suis enthousiaste de voir comment nos équipes mondiales ont continué à mettre en œuvre notre stratégie de croissance verte tout en découplant notre croissance organique de nos propres émissions », déclare Kim Fausing.
Perspectives financières 2024
Danfoss a toujours l'ambition d'accroître ou de maintenir sa part de marché. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 10,0 et 11,5 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année. La marge EBITA devrait se situer entre 11,8 et 13,3 %, suite à l'intégration continue des entreprises déjà acquises et aux investissements dans le développement de nouveaux produits et de nouvelles solutions. La croissance et la rentabilité attendues dépendent de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale, de l'environnement géopolitique et de l'inflation, ainsi que des taux de croissance mondiaux.
Chiffres clés pour 2023
- Le chiffre d'affaires en 2023 a augmenté de 7 % en monnaie locale et de 4 % en valeur déclarée pour atteindre 10,7 milliards d'euros (2022 : 10,3 milliards).
- Les émissions des champs d'application 1 et 2 ont diminué de 18 %, après ajustement pour tenir compte de l'acquisition de Semikron et de BOCK® Compressors.
- Les investissements dans l'innovation (R&D) ont augmenté de 7 % pour atteindre 487 millions d'EUR (2022 : 457 millions), ce qui correspond à 4,6 % des ventes (2022 : 4,5 %).
- Les investissements (CapEx) hors fusions et acquisitions ont augmenté de 12 % pour atteindre 596 millions d'euros (2022 : 531 millions).
- Le bénéfice d'exploitation (EBITA) a augmenté de 10 % pour atteindre 1 345 millions d'euros (2022 : 1 224 millions), ce qui a conduit à une marge d'EBITA de 12,6 % (2022 : 11,9 %).
- Le bénéfice net a augmenté de 20 % pour atteindre 819 millions d'euros (2022 : 683 millions).
- Le flux de trésorerie d'exploitation disponible (après éléments financiers et impôts) s'est élevé à 692 millions d'euros (2022 : 465 millions).
- La fréquence des accidents du travail avec arrêt (LTIF) se situe à un niveau historiquement bas de 1,2 (2022 : 1,6).
- 42 054 employés (2022 : 41 928).
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Mikkel Ballegaard Pedersen, responsable des relations publiques
+45 26 10 95 19
Mikkel.ballegaard@danfoss.com