L'énergie la plus verte est celle que nous n'utilisons pas
Grâce à l'efficacité énergétique, chaque watt généré par l'énergie éolienne et solaire peut être utilisé plus longtemps, ce qui réduit considérablement le coût de la transition écologique. En utilisant l'énergie de manière plus intelligente, nous brisons la courbe de la demande d'énergie. Cela signifie qu'il faut moins de centrales électriques et que nous pouvons atteindre plus rapidement nos objectifs en matière d'énergies renouvelables.
L'efficacité énergétique d'abord : c'est plus de 40 % de la solution aux problèmes

La science est claire : nous devons agir sur le changement climatique dès aujourd'hui. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'efficacité énergétique représente plus de 40 % de la réduction des émissions liées à l'énergie dont nous avons besoin pour atteindre pleinement les objectifs internationaux en matière de climat et d'énergie. La bonne nouvelle est que les technologies d'efficacité énergétique sont disponibles.
Nous nous sommes associés au Financial Times pour une couverture sponsorisée.
Et maintenant ? En savoir plus sur la conférence mondiale sur l'efficacité énergétique au Danemark

Nous sommes fiers de soutenir la plus importante conférence mondiale sur l'efficacité énergétique à Sønderborg.
Les 8 et 9 juin 2022, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) organisera sa septième conférence mondiale annuelle sur l'efficacité énergétique - cette fois dans la ville danoise de Sønderborg, qui s'efforce d'atteindre un niveau d'émissions nettes de zéro avant 2030.
Nos histoires d'efficacité énergétique

De la parole aux actes
Les conférences Engineering Tomorrow de Danfoss sont une plate-forme et une série d'événements à l'échelle mondiale visant à favoriser la réflexion et les solutions innovantes autour du climat et de l'énergie.
Les #ETtalks réunissent des intervenants et visionnaires de premier plan afin d'encourager le monde de l'ingénierie à concevoir aujourd'hui sans compromettre demain.

Explorer les opinions de nos principaux partenaires commerciaux (en Anglais)
Découvrez comment nous pouvons intégrer des solutions énergétiques durables et limiter notre impact sur la planète
La série "Green Restart" : alimenter la reprise économique et l'action climatique
24 % des émissions mondiales de CO2 sont liées aux transports. Accélérer l'électrification des transports est la clé d'un redémarrage vert.
La technologie et les solutions pour électrifier toutes sortes de véhicules sont prêtes aujourd'hui. Le véritable travail
réside dans l'ampleur et la rapidité de la mise en œuvre. L'électrification de nos transports aura un impact positif sur l'environnement, tout en créant des emplois durables à long terme.
25 % de la consommation mondiale d'énergie est attribuée aux industries. Examinez ce qui peut être fait pour décarboniser les secteurs industriels.
La décarbonisation du secteur industriel peut garantir des entreprises de fabrication plus efficaces avec des
des niveaux d'OPEX inférieurs à ceux d'autres gros émetteurs équivalents. Ces investissements contribueront à stimuler l'économie et à favoriser une transformation durable.