![](/media/i1bd5ywg/safety-first-men-smiling-at-camera-1120.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Priorité à la sécurité !
Le programme mondial « Safety First » de Danfoss incarne notre approche systématique d’un lieu de travail sûr. Ce programme met davantage l’accent sur la sécurité de tous les employés de Danfoss, des visiteurs et de toutes les autres personnes travaillant au sein de Danfoss ou pour Danfoss.
Des programmes de sensibilisation générale à la sécurité, de leadership en matière de sécurité et de conduite de véhicules industriels motorisés sont mis en œuvre dans tous les segments.
En 2021, nous avons déployé le programme de formation au leadership en matière de sécurité sur tous nos sites internationaux afin de renforcer davantage l’implication des dirigeants. Cette formation fournit des conseils aux dirigeants sur la façon d’être des modèles de comportement sûr, ainsi que des recommandations sur la manière de faire participer les employés à des conversations et activités axées sur la sécurité.
Nos efforts en matière de santé et de sécurité sont réalisés dans le cadre de normes de gestion reconnues. Deux tiers de nos sites de fabrication sont certifiés OHSAS 18001 ou ISO 45001.
![Diminution record des accidents avec arrêt de travail](/media/3frl0dup/record-low-ltif-alt1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Réduction des accidents avec arrêt de travail
Nous sommes fiers d’améliorer continuellement nos efforts afin de garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail. En 2021, nous avons réduit la fréquence des accidents avec arrêt de travail pour la 19e année consécutive, atteignant le niveau plancher de 1,7 incident par million d’heures travaillées, où la personne blessée est absente pendant plus d’une journée complète.
En 2021, nous avons enregistré 77 accidents avec arrêt de travail, contre 85 l’année précédente, soit une amélioration de 15 %. Le taux de journées perdues (soit le nombre de jours d’absence par million d’heures travaillées) s’est établi à 17, contre 33 l’année précédente.
Nous examinons également la fréquence totale des accidents déclarés en combinant les accidents avec arrêt de travail et les traitements médicaux. En 2021, cette fréquence est ressortie à 3,0, soit un niveau comparable aux résultats de 2020.
![Véhicules d’urgence à Nordborg](/media/jcyg2uae/preventing-machine-accidents.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nous prévenons les accidents de machines
Les machines peuvent contribuer à améliorer l’efficacité de la production sur le lieu de travail. Cependant, leurs pièces mobiles, leurs bords tranchants et leurs surfaces chaudes peuvent également provoquer de graves blessures. En 2020, nous avons lancé un outil d’inspection de la sécurité des machines pour aider les employés à mieux cerner et appréhender les dangers et risques potentiels liés au fonctionnement des machines. Et en 2021, nous sommes parvenus à inspecter près de 10 000 machines.
Avec un peu d'entraînement, l’outil aide nos employés à mieux cerner et appréhender les dangers et risques potentiels liés au fonctionnement des machines. Il les guide en vue d'évaluer les principes de base de la sécurité des machines, des bords et coins tranchants aux arrêts d’urgence et barrières de sécurité.
En 2021, nous avons continué à déployer un outil d’évaluation de l’ergonomie qui aide à identifier les risques ergonomiques et les améliorations nécessaires. Nous prévoyons d’en étendre le déploiement aux sites de fabrication de Danfoss en 2022.
![Couverture du rapport](/media/frlbhr1h/ar-front-cover.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Rapport annuel 2022
Notre rapport annuel offre une vision globale de l'activité, des moteurs de valeur, de la stratégie, de la gouvernance et des performances de Danfoss. Notre rapport annuel combine des informations clés sur nos performances financières, de durabilité et ESG. Il vous fournit une vue d’ensemble de nos objectifs.