• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

L’efficacité énergétique est l’action climatique

Si nous voulons atteindre les objectifs climatiques et énergétiques mondiaux, nous devons inverser la courbe des émissions mondiales.

Plus de 90 % des émissions mondiales sont générées par les secteurs du bâtiment, du transport et de l’industrie. Danfoss propose l’une des gammes de composants efficaces les plus solides et pertinentes au monde, à destination de ces secteurs très polluants. Nous concevons des solutions qui augmentent la productivité des machines, réduisent les émissions, font baisser la consommation d’énergie et permettent l’électrification. Ces solutions sont disponibles aujourd’hui pour accélérer la transformation durable dans ces secteurs.

Secteurs durables

Le secteur industriel est essentiel pour parvenir à une société durable. Selon l’AIE, 60 % de la consommation énergétique globale du secteur sont imputables à trois domaines : la chimie, l’acier et le ciment. Cependant, il existe de nombreuses opportunités de s’assurer que l’énergie n’est utilisée qu’en cas de besoin. Par exemple, si les fabricants installaient des variateurs de fréquence lorsque les conditions s'y prêtent, le secteur pourrait économiser 8 % de la consommation d’énergie mondiale d’ici 2040 (AIE, 2016).

De plus, si les fabricants installaient des échangeurs thermiques, ils pourraient produire plus tout en consommant moins, et même réutiliser l’énergie en renvoyant l’excédent de chaleur dans le réseau pour chauffer nos maisons.

15 % d’économies d’énergie grâce à Danfoss Drives

Transport

Selon l’AIE, le secteur du transport est toujours tributaire des combustibles fossiles, 90 % de son énergie provenant du pétrole. Mais l’électrification des transports ne signifie pas seulement passer aux énergies renouvelables : il s'agit aussi d'augmenter l’efficacité énergétique.

Par exemple, les moteurs à gaz gaspillent entre 64 et 75 % de carburant pour convertir l’énergie en mouvement, tandis que le système d’entraînement d’un véhicule électrique réduit ces pertes de 15 à 20 % (US Department of Energy, 2021). À l'heure où les grosses machines et les ferries de passagers commencent à devenir hybrides ou entièrement électriques, l’électrification aide les entreprises à atteindre leurs objectifs écologiques tout en réduisant le coût total de possession.

Réduction des émissions en mer

Bâtiments

Le monde est sur le point de construire l’équivalent de la ville de New York tous les mois pendant les 40 prochaines années, selon le Programme des Nations unies pour l’Environnement. Pour chaque nouveau mètre carré bâti, des gaz à effet de serre sont émis pendant la construction ainsi que lorsqu’un bâtiment est chauffé, refroidi ou équipés d’appareils et de dispositifs.

Aujourd’hui, les bâtiments représentent près de 28 % des émissions mondiales liées à l’énergie, selon l’AIE. Si nous voulons inverser la tendance, chaque mètre carré de nouvel espace au sol doit fonctionner avec moins d’énergie. Cela signifie agir partout où nous le pouvons. Des mesures simples, telles que la mise à niveau des systèmes techniques des bâtiments, peuvent permettre d’économiser en moyenne 30 % lors du chauffage et du refroidissement des bâtiments ; et en intégrant les bâtiments aux niveaux physique et numérique, nous pouvons aller encore plus loin.

Décarboner les bâtiments en améliorant leur efficacité énergétique
Zone résidentielle de Hambourg

Au service de vos métiers

Nous apportons de la valeur à nos clients en tant que partenaire technologique de premier plan qui possède une connaissance approfondie des applications et propose des solutions d'innovation durable.



Obtenez une vue d’ensemble des marchés/secteurs auxquels s'adressent nos solutions.