Accélérer la transition vers l’énergie durable

lundi 6 mars 2023

Plus de sept ans après l’adoption généralisée de l’Accord de Paris à la COP 21, les complexités impliquées dans la limitation du réchauffement climatique continuent d’empêcher des progrès substantiels. Si nous voulons atteindre l’objectif de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, le temps est précieux et des changements radicaux sont nécessaires. Cependant, de nombreux pays peinent à mettre en œuvre leur engagement envers l’Accord de Paris. Cet article explique pourquoi la décarbonation du chauffage et du refroidissement dans le secteur du bâtiment doit être classée par ordre de priorité pour lancer la transition vers l’énergie durable. En outre, il affirme que l’énergie urbaine peut accélérer ce processus avec la technologie éprouvée existante, en utilisant son infrastructure souple et résiliente pour soutenir et équilibrer d’autres secteurs de l’énergie.

La complexité parisienne continue de frustrer la transition énergétique verte

Le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris a été adopté par 196 parties, dont 193 pays membres des Nations Unies, lors de la COP 21, fixant l’objectif de limiter le réchauffement climatique à bien moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. L’accord est entré en vigueur le 4 novembre 2016, après que 55 parties à la convention COP 21, représentant 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), l’ont ratifié. En 2023, 194 des 198 parties à la convention ont ratifié l’accord, représentant près de 98 % des émissions mondiales de GES.

Selon le sixième rapport d’évaluation (RA6) du Groupe de travail I du GIEC de 2021, la voie vers la réalisation de l’objectif de 1,5 °C est toujours possible si des mesures strictes sont appliquées pour atteindre la neutralité nette des émissions de GES d’ici 2050. Étant donné que le secteur de l’énergie (électricité, chaleur et transport) est un émetteur majeur de GES, représentant 73,2 % des émissions mondiales de GES1, des changements significatifs et radicaux dans la manière dont nous produisons de l’énergie seront nécessaires. Le secteur de l’énergie doit passer des combustibles fossiles aux sources d’énergie renouvelables de manière durable et avec un impact environnemental minimal. L’une des solutions qui peut vraiment accélérer la transition vers un système énergétique durable est l’énergie urbaine.

Si l’Accord de Paris est un accord révolutionnaire, les complexités inhérentes aux tâches requises sont énormes. Cela est fortement souligné par le fait que les réunions COP ultérieures ont abordé des parties de l’accord visant à faciliter la mise en œuvre.

Téléchargez l’article complet au format PDF

Solutions associées

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Chauffage urbain

    Libérez tout le potentiel des réseaux avec des solutions d’énergie urbaine de bout en bout et obtenez des informations exploitables permettant une optimisation continue et un contrôle optimal de la température, tant du côté de la demande que de l’offre.

  • if (isSmallPicture) { Réseaux de froid urbain Danfoss; } else if (isBigColumns) { Réseaux de froid urbain Danfoss } else { Réseaux de froid urbain Danfoss }
    Réseaux de froid urbain

    Le refroidissement urbain est un système de refroidissement respectueux de l’environnement et économe en énergie. Un système parfaitement en ligne avec les objectifs européens sur la transition énergétique et une croissance verte.