Assez de chaleur perdue pour couvrir tous nos besoins énergétiques

vendredi 4 août 2023

Rien que dans l’UE, l’excédent de chaleur s’élève à 2 860 TWh/an, ce qui correspond presque à la demande énergétique totale de l’UE pour le chauffage et l’eau chaude des bâtiments résidentiels et tertiaires*.Pourtant, il s’agit d’une source d’énergie qui, selon Saška Rihtaršič, vice-président de Danfoss District Energy, est encore sous-utilisée. « Lorsque la crise énergétique a frappé, nous avons réalisé que la dépendance à une seule source d’énergie était risquée et que nous devions trouver des solutions pour être autosuffisants. La réutilisation de la chaleur résiduelle n’est pas seulement un moyen d’accroître notre autosuffisance, c’est aussi la clé de la décarbonation et de la transition énergétique verte.

Le chauffage urbain nous aide à valoriser la chaleur perdue

Le chauffage urbain est l'infrastructure qui permet aux communautés d'utiliser la chaleur excédentaire provenant de l'industrie, des centres de données, des grandes épiceries, des usines de traitement des eaux usées et d'autres sources. Il existe un marché en pleine explosion avec des centres de données qui apparaissent partout dans le monde, et le refroidissement des processeurs et des centres de données produit de la chaleur. Nous pouvons réutiliser cette chaleur lorsque nous intégrons la chaleur perdue des centres de données dans les réseaux énergétiques de quartier et avons ainsi une source à faible émission de carbone directement intégrée. Les supermarchés sont un autre exemple. L’intégration de la chaleur résiduelle des supermarchés locaux dans un réseau énergétique de quartier est extrêmement simple et peut réduire les prix de l’énergie du supermarché jusqu’à 70 %.

Pour tirer le meilleur parti de la chaleur perdue, nous avons besoin d’une optimisation de bout en bout

L’intégration de la chaleur résiduelle n’est que la première étape pour libérer son potentiel. Pour atteindre une véritable efficacité énergétique, le système de chauffage urbain doit également être optimisé. La numérisation joue ici également un rôle clé, tant du côté de l'offre que de la demande, comme le souligne Saška Rihtaršič. « Du côté de l’offre, nous devons veiller à ce que la production d’énergie soit décarbonée et aussi efficace que possible. Une fois que le chauffage urbain décarboné atteint le bâtiment, il doit être utilisé de manière optimale, tout en maintenant un environnement confortable pour les occupants du bâtiment. Les solutions numériques nous aident à y parvenir.

Par exemple, Danfoss Titan™, combinant les meilleures sous-stations de leur catégorie avec une technologie révolutionnaire de jumeau numérique, offre une nouvelle dimension basée sur les données au réseau énergétique urbain, garantissant une mise en service correcte, des performances améliorées et une température de retour la plus basse possible. La sous-station intelligente complète la vaste gamme de produits énergétiques urbains de Danfoss, permettant une optimisation de bout en bout.

L’équilibrage hydronique nous aide à utiliser efficacement l’excès de chaleur

L’optimisation de bout en bout passe également par l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, afin que la chaleur soit utilisée de la meilleure façon possible. C’est là qu’intervient l’équilibrage hydronique. « De cette façon, cela nous permet de réduire considérablement les besoins énergétiques d'un bâtiment tout en offrant le confort requis », explique Saška Rihtaršič. "Cela nous aide à réguler l'eau chaude et l'eau utilisée pour le chauffage, afin que nous ayons la bonne quantité d'eau disponible au bon endroit et au bon moment."

Cependant, comme c’est le cas pour la chaleur excessive, l’équilibrage hydronique est également un domaine souvent négligé. « De nombreux États n’exigent pas d’équilibrage numérique ou même automatique dans les bâtiments, même si la technologie est facilement disponible et que le délai d’amortissement est assez court. Ainsi, capter et réutiliser l’excès de chaleur est aussi important que d’optimiser la manière dont nous fournissons la chaleur aux bâtiments du système de chauffage urbain. La prochaine étape consiste à optimiser la manière dont les bâtiments utilisent cette chaleur. En prenant ces mesures, nous pouvons faire beaucoup de chemin vers la réalisation de nos objectifs de décarbonation.

Avec une bonne planification du chauffage, nous pouvons garantir que nous décarboniserons nos systèmes de chauffage de manière rentable tout en les rendant plus résilients aux changements futurs du marché du chauffage.

Télécharger l'article complet (anglais)

Solutions associées

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Chauffage urbain

    Libérez tout le potentiel des réseaux avec des solutions d’énergie urbaine de bout en bout et obtenez des informations exploitables permettant une optimisation continue et un contrôle optimal de la température, tant du côté de la demande que de l’offre.