Une vision intégrée
Le chauffage et le refroidissement représentent la moitié de la consommation totale d'énergie finale dans le monde et la majorité des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liées à la production et à la consommation d'énergie. L'objectif de ce document est de présenter les principales voies vers la décarbonisation en vue de soutenir les objectifs énergétiques et climatiques de l'UE et de la planète.

Conseils d'experts sur la décarbonisation
Ce document sur la décarbonisation explique comment combler le fossé entre l'offre et la demande d'énergie.
Regardez comment Gaia Balzarini, Responsable des affaires industrielles, décrit notre objectif et cliquez ci-dessous pour télécharger le document dès maintenant.
3 étapes majeures vers la décarbonisation du chauffage et du refroidissement
La décarbonisation du chauffage et du refroidissement doit être envisagée dans le cadre d'un système énergétique intégré et considérer les défis financiers comme faisant partie du contexte environnemental et technique global. Voici les étapes clés :
- L'approvisionnement en énergie doit être décarbonisé et électrifié. Cela implique une transition massive de l'énergie produite à partir de combustibles fossiles vers l'utilisation d'énergies renouvelables, qui doivent doubler entre 2019 et 2030 selon l'Agence internationale de l'énergie. Cela nécessitera d'énormes investissements dans la production et la distribution d'énergie, avec des implications sociales, et exigera de se concentrer davantage sur la demande afin de maintenir la charge aussi basse que possible.
- La demande d'énergie doit être optimisée par le biais de trois leviers principaux pour permettre de réduire les investissements dans le secteur de l'approvisionnement en énergie :
a) Réduction de la consommation d'énergie
b) Augmentation de la flexibilité de la demande pour atténuer les fluctuations de l'offre d'énergie renouvelable
c) Intégration du chauffage et du refroidissement dans le système énergétique. - En résumé, l'optimisation des OPEX grâce aux trois leviers du point 2 permettra de minimiser les dépenses d'investissement (CAPEX) du point 1 et donc de réduire le coût total.
Ce document présente nos meilleures suggestions sur les solutions nécessaires pour atteindre le "point idéal" où le coût social est le plus bas, faisant de la transition énergétique une affaire positive pour les consommateurs, les fournisseurs d'énergie et les fournisseurs de technologie. Il examine les éléments clés qui permettent de mettre en place un système énergétique intégré intelligent et réaliste, contribuant ainsi à la décarbonisation abordable du chauffage et du refroidissement tout en augmentant la part des énergies renouvelables intermittentes. Il s'agit de solutions vérifiées et facilement disponibles sur le marché. Elles couvrent divers aspects de la production d'énergie, de l'efficacité énergétique, de la distribution et de la consommation qui sont essentiels pour créer avec succès un système énergétique intégré intelligent. Elles permettent une "optimisation de bout en bout" sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, de l'émetteur de chaleur à la source d'énergie, faisant des secteurs consommateurs d'énergie, tels que les bâtiments, des parties actives du système énergétique.
A propos de l'auteur :
Gaia Balzarini est une experte du secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Depuis plus de 20 ans, elle travaille sur des solutions de durabilité dans les bâtiments, en se concentrant sur le développement des produits et des activités. Depuis qu'elle a rejoint Danfoss en 2012, Gaia a occupé divers postes de direction dans les domaines du portefeuille de produits, des composants, de la gestion stratégique des affaires et des affaires publiques de l'industrie. Grâce à sa perspective à la fois technique et commerciale, elle est à l'avant-garde du développement de technologies innovantes ayant des implications considérables, telles que l'aide à la mise en œuvre de la directive EPBD générant des résultats positifs pour toutes les parties prenantes ou le soutien à la méthodologie de mise en œuvre de l'ECODESIGN. Gaia est passionnée par la science tout en conservant une approche humaniste. Elle est l'auteur de plusieurs brevets et d'articles évalués par des pairs. Elle est titulaire d'une maîtrise en ingénierie des matériaux et d'un MBA du Politecnico di Milano. Elle est médiatrice certifiée par la Cour européenne d'arbitrage. Gaia représente Danfoss au sein des associations industrielles Eu.bac, Euroace, EU.ASE et EUHA.