Tendances et facteurs pour la sélection des réfrigérants
Ce rapport technique examine les tendances et les facteurs déterminants dans la sélection des fluides frigorigènes pour les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération.
Les nouvelles réglementations sur les fluides frigorigènes peuvent rendre difficile le suivi des tendances actuelles, car elles affectent tout, depuis la sélection des composants jusqu'à la conception des systèmes futurs.
Ce livre blanc examine les tendances et les facteurs de sélection des fluides frigorigènes pour les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. Il contient une synthèse de l'expérience et de l'expertise de Danfoss, décrivant le contexte, les tendances et les facteurs qui encadrent les scénarios de sélection des fluides frigorigènes actuels et futurs.
Tendances et facteurs pour la sélection des réfrigérants
Le rapport technique analyse l'histoire des réfrigérants, prévoit que les systèmes à compression de vapeur continueront à dominer et anticipe une augmentation spectaculaire de la consommation de réfrigérants en raison de la demande croissante d'énergie verte et des économies émergentes.
Le choix des bons réfrigérants est une décision qui affectera les utilisateurs pendant des années, et les experts suggèrent que la sécurité, l'accessibilité financière et le respect de l'environnement sont les facteurs les plus importants à prendre en compte lors de la construction d'un système. Toutefois, l'équilibre entre ces facteurs ne peut être trouvé dans un seul fluide frigorigène pour toutes les applications. La sélection de nouvelles alternatives implique des investissements, des coûts et des charges éducatives, mais nous pensons que si ces sélections sont faites correctement, et avec une approche innovante, elles peuvent ouvrir la porte à de nouvelles opportunités.
Le rapport aborde également l'impact des réglementations, y compris les réglementations nationales et internationales, les limites de PRG et les taxes sur les réfrigérants à PRG élevé, et donne un aperçu des réfrigérants alternatifs les plus prometteurs actuellement disponibles sur le marché.
Les thèmes abordés dans le rapport sont les suivants :
- La réglementation des fluides frigorigènes : Une discussion sur les réglementations nationales et internationales, y compris les limites de PRG et les taxes sur les réfrigérants à PRG élevé.
- La restriction REACH sur les PFAS : une vue d'ensemble du calendrier du processus et de l'évaluation des risques pour les restrictions sur les PFAS.
- La durabilité : l'accent est mis sur l'importance de la durabilité dans la sélection des réfrigérants.
- Les options en matière de réfrigérants : Une discussion sur les réfrigérants alternatifs les plus prometteurs, y compris les hydrofluoroléfines (HFO) et les réfrigérants naturels.
À propos de l’auteur:
Torben Funder-Kristensen, Responsable des affaires industrielles pour les solutions climatiques, Danfoss
Torben Funder-Kristensen est un leader d'opinion expérimenté dans l'industrie de la réfrigération et de la climatisation. Il travaille depuis plus de 20 ans sur des solutions de refroidissement durables pour les produits, les personnes et la planète. Depuis qu'il a rejoint Danfoss en 1995, Torben a occupé divers postes de direction dans le domaine du développement des processus de fabrication, des matériaux et des composants. Grâce à cette expertise technique approfondie, il est à l'avant-garde du développement de technologies aux implications considérables, telles que l'aide à la mise en œuvre du protocole de Montréal ou le développement de meilleures chaînes du froid. Torben continue de varier les innovations en appliquant les technologies existantes à de nouveaux défis, et il est l'auteur de nombreux livres blancs et brevets. Il est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en génie mécanique de l'Université technique du Danemark (DTU) et représente Danfoss à l'EPEE, à l'EHPA, au GFCCC et à l'ASERCOM.
RETHINK Live - La transition des fluides frigorigènes
Avec toutes les nouvelles réglementations sur les fluides frigorigènes et leur évolution, il peut être difficile d'avoir une vision claire de la voie à suivre.
Rejoignez-nous pour que notre expert interne, Torben Funder Kristensen, vous donne une vue d'ensemble actualisée du paysage des réfrigérants, y compris le statut des différentes réglementations et leur impact sur l'industrie. Il abordera également les facteurs à prendre en compte lors de la conception d'une solution de réfrigération durable.
Vous voulez en savoir plus sur les fluides frigorigènes ?
Danfoss est le premier fournisseur mondial de compresseurs et de régulateurs, avec l'une des gammes de produits les plus larges et les plus complètes de l'industrie CVC. Nos produits sont utilisés dans de nombreux domaines d'activité, tels que la vente au détail de produits alimentaires, la réfrigération commerciale et industrielle, la climatisation, les produits de réfrigération en gros et l'automatisation dans un certain nombre de secteurs industriels spécifiques. Nous sommes à l'avant-garde du développement de produits utilisant des réfrigérants et de l'évaluation de la faisabilité de nouveaux réfrigérants au fur et à mesure de leur introduction.