Oublie la moyenne. Rencontre le haut de gamme.
Nous vous présentons la nouvelle génération de thermostats de radiateurs qui établissent de nouvelles normes.
De l'icône à l'avant-garde
Depuis 80 ans, Danfoss est synonyme de précision supérieure de la température. Nous avons inventé nos premiers thermostats pour radiateurs en 1943, et aujourd'hui, notre produit emblématique est plus pertinent que jamais - c'est pourquoi nous avons décidé de le réinventer.
Notre nouvelle gamme complète reste l'ingénierie dans ce qu'elle a de meilleur. Toujours basée sur la beauté du complexe. Et définie par la qualité inégalée de Danfoss et la précision de chauffage qui sont toujours au cœur de notre ADN.
Mais en nous appuyant sur notre expérience de leader du marché et notre expertise industrielle, nous avons une fois de plus relevé la barre de ce que vous pouvez attendre d'un thermostat de radiateur à la pointe de la technologie. Nous avons notamment mis l'accent sur le développement axé sur le client et veillé à ce que les normes CA les plus strictes soient appliquées à l'ensemble de la gamme.
Rencontrez la nouvelle famille



La qualité n'a jamais semblé aussi bonne
Dans votre domaine d'activité, les plus petites choses peuvent avoir le plus grand impact.
Avec la nouvelle gamme de thermostats Danfoss, vous disposez d'une échelle frontale intuitive et d'exactement un degré pour chaque marque de l'échelle, ce qui facilite la visualisation et le réglage de la température. De plus, les broches de limitation vous permettent de définir facilement une température maximale et minimale, ce qui offre commodité, tranquillité d'esprit et potentiel d'économie d'énergie à vos clients.
La gamme complète se distingue par son design moderne tout en blanc qui s'intègre parfaitement à tout intérieur, s'adapte à tout radiateur et est facile à nettoyer. C'est la meilleure qualité de sa catégorie, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Comment ça marche ?

Rencontrez le soufflet le plus rapide du monde
Permettez-nous de vous présenter un véritable champion : Avec un temps de réponse de seulement 10 minutes, le soufflet à gaz au cœur du thermostat de radiateur Danfoss AveoTM est le plus rapide du marché. Et grâce à l'amplification forcée, il permet de réaliser jusqu'à 2 % d'économies d'énergie supplémentaires par rapport à un soufflet liquide - c'est prouvé et documenté.
Cela ne garantit pas seulement un contrôle plus précis de la température et une meilleure expérience pour vous et vos clients. Elle vous permet également d'offrir une solution plus efficace sur le plan énergétique et à l'épreuve du temps.

Un clic. 0.5 °C. Vérifier.
Le nouveau thermostat de radiateur AveoTM de Danfoss offre un réglage tactile révolutionnaire de la température. Grâce à une sensation de clic subtil dans la poignée tous les 0.5 °C, vos clients n'auront plus à se fier à des suppositions ou à des conjectures lorsqu'ils régleront la température de leur pièce. Au contraire, leurs mains détecteront intuitivement les changements en un "clic de seconde".
Cela signifie qu'il suffit d'un clic ou deux pour que vos clients baissent la température. En d'autres termes, il est désormais si facile d'économiser de l'énergie qu'ils peuvent le faire les yeux fermés.

Rien que la meilleure précision de contrôle
Tous les thermostats de radiateur Danfoss de notre nouvelle gamme complète appartiennent à la catégorie supérieure de la classification CA selon la norme EN215. Basés sur la température de l'air ambiant plutôt que sur la température de l'eau, ils offrent la régulation la plus précise de la température ambiante et les meilleures performances énergétiques.
Il en va de même pour nos versions anti-sabotage, ce qui place les thermostats de radiateur Danfoss un cran au-dessus de la plupart des concurrents. Cela signifie également que vous ne pouvez PAS ne pas choisir un thermostat de premier ordre chez nous. C'est aussi simple que cela.

Installation : Cliquez. Tourner. Le travail est fait.
Notre nouvelle gamme de thermostats pour radiateurs est axée sur l'efficacité du chauffage. Grâce à la connexion unique Danfoss connue sous le nom de gamme RA2000, l'installation est rapide, sûre et sans outil. Il suffit de cliquer, de tourner et le tour est joué. Le thermostat fonctionne immédiatement, sans calibrage, réglage ou entretien après l'installation. Et le léger "clic" vous indique qu'il est en place, ce qui vous permet de continuer à travailler et d'éviter les rappels.

Thermostats robustes qui empêchent le sabotage
La nouvelle gamme de thermostats comprend des versions sécurisées inviolables, qui sont très robustes et offrent une protection supplémentaire pour les thermostats. Un accessoire enfichable « antivol » offre une protection supplémentaire pour le thermostat Aveo™.
Le thermostat Aveo™ dispose également d'options de limitation de température intégrées afin que les gestionnaires d'immeubles puissent empêcher les occupants de la pièce de modifier la température du thermostat. En ces temps où de nombreuses institutions publiques ont abaissé la température intérieure pour économiser de l'argent et de l'énergie, cette fonctionnalité peut aider à garantir que tous les thermostats restent à la température définie.
Petit ajustement. Gros impact. Énorme potentiel.
Qu'est-ce que les thermostats ont à voir avec la crise de l'énergie ? Ils ne le feront pas seuls, mais le fait est que nous devons arrêter de gaspiller de l'énergie et que 500 millions de radiateurs dans les foyers européens encore équipés de vannes manuelles nous gênent.
Le passage à un thermostat de radiateur permet à vos clients d'économiser de l'énergie et de réduire leur consommation de chauffage, d'environ 36 % par rapport à une vanne manuelle. Ils connaîtront également un meilleur niveau de confort grâce à une température ambiante constante.
Et avec un délai de récupération très court, c'est l'un des moyens les moins chers et les plus rapides de réduire leur facture énergétique.
De plus, comme les thermostats de radiateur Danfoss sont entièrement conformes à l'EPBD, vos clients le seront également.

Comment augmenter l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage
Lors du passage du gaz naturel au chauffage urbain ou à la pompe à chaleur, certains aspects doivent toujours être pris en compte.
Outils d'assistance
Conversion facile avec Installer App
Vous avez du mal à trouver le bon numéro de code pour votre prochain projet ? L'application installateur permet une conversion facile en quelques clics.
C'est également l'endroit idéal pour accéder aux autres outils qui facilitent la vie de l'installateur. Définissez les valeurs appropriées en fonction du type de vanne, de capteur et de radiateur. Ou définissez les valeurs appropriées en fonction de la taille de la pièce et de la perte de chaleur. L'émission de chaleur, le débit et le préréglage sont toujours corrects.
Tout ce que vous devez savoir, c'est que le passage à notre nouvelle génération de thermostats est simple grâce à l'application Installer.
Installation

Nous avons rassemblé tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit
Parcourez les vidéos d'installation et d'utilisation pour en savoir plus.
Garantie
Conçu pour gagner votre confiance.
Tous les thermostats de radiateur de notre nouvelle gamme sont prêts pour une vie de rebondissements littéraux, sans piles ni entretien requis.
Et nous suivons ce chemin en offrant une garantie de 5 ans sur une longue liste de vannes et de thermostats Danfoss monoproduit installés par un professionnel, et une garantie prolongée de 10 ans lorsque les thermostats et les vannes sont combinés.
Cela vous permet d'offrir le meilleur service et le meilleur confort possible à vos clients, avec des produits auxquels vous pouvez faire confiance.



Ne manquez jamais les dernières nouvelles
Notre newsletter est destinée à ceux qui veulent être les premiers informés des nouvelles tendances, formations et produits. C'est pour ceux qui savent qu'il vaut mieux passer du temps à aider les clients qu'à parcourir les actualités. Est-ce vous?