• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

L'efficacité énergétique - une opportunité parmi des milliers d'autres

L'énergie la plus verte est celle que nous ne consommons pas

L'énergie la plus verte est celle que nous ne consommons pas

Qu'il s'agisse de nos maisons, de nos lieux de travail, des entreprises dont nous dépendons, des engins de construction utilisés, de la production alimentaire, du traitement de l'eau ou des transports, l'efficacité énergétique nous permet de faire fonctionner tous ces secteurs avec beaucoup moins d'énergie que celle que nous utilisons aujourd'hui.

L'efficacité énergétique est le moyen le plus rapide et le plus abordable de décarboniser notre économie.
L'efficacité énergétique est le moyen le plus rapide et le plus abordable de décarboniser notre économie.

L'efficacité énergétique est le moyen le plus rapide et le plus abordable de décarboniser notre économie et de garantir un approvisionnement énergétique fiable et durable à tous les habitants de la planète. Au cours des 20 dernières années, les émissions ont diminué grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Mais le potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les transports, l'industrie et les bâtiments est loin d'être épuisé. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime qu'un tiers de la réduction des émissions liées à l'énergie nécessaire pour atteindre le scénario zéro en 2050 peut être obtenu grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique [1]. L'efficacité énergétique est donc essentielle à la réussite de la transition énergétique.

Ce sont nos villes et nos bâtiments, nos usines et nos transports qui consomment le plus d'énergie. Nous continuons à gaspiller l'énergie et sommes donc sur la mauvaise voie pour atteindre nos objectifs climatiques mondiaux.

Dans notre monde en mutation rapide, les défis récents de la sécurité énergétique, des prix de l'énergie et du coût de la vie se superposent à la crise climatique. Si l'on ne prend pas rapidement des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique, la transition énergétique vers des émissions nettes nulles sera plus coûteuse et beaucoup plus difficile à réaliser [2]. Cet article explique ce qu'est l'efficacité énergétique et les avantages qu'elle offre dans des cas concrets.

Qu'est-ce que l'efficacité énergétique?

L'efficacité énergétique consiste à réduire la quantité d'énergie nécessaire pour fournir des produits et des services. Il s'agit de faire plus avec moins. L'efficacité énergétique est la seule ressource que tous les pays possèdent en abondance. C'est donc le moyen le plus rapide et le moins coûteux de relever les défis en matière de sécurité énergétique, d'environnement et d'économie, car l'énergie la plus verte est celle que nous ne consommons pas.

L'amélioration de l'efficacité énergétique passe souvent par de petites améliorations, telles que l'installation de composants économes en énergie comme des robinets ou des thermostats. Cependant, l'efficacité énergétique est un élément essentiel de tous les aspects de la croissance et de l'innovation durables. Des technologies efficaces et des solutions de stockage innovantes sont essentielles pour consommer moins d'énergie, exploiter pleinement le potentiel des sources d'énergie renouvelables et étendre leurs avantages. Après tout, si nous réduisons la demande d'énergie et accélérons ainsi le passage aux énergies renouvelables, la nécessité d'étendre le réseau électrique sera réduite. En outre, des changements en matière d'électrification, de comportement, de numérisation et d'efficacité matérielle dans l'industrie sont nécessaires [3].

Pourquoi l'efficacité énergétique est si importante ?

La lutte contre le changement climatique et l'efficacité énergétique sont liées. En 2015, l'Accord de Paris a fixé l'objectif contraignant de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale aussi proche que possible de 1,5 degré Celsius au cours de ce siècle. Pour répondre à cette urgence climatique et réduire notre empreinte carbone, nous devons réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

Les investissements dans l'efficacité énergétique ont déjà largement contribué à limiter l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. L'AIE souligne que le doublement des améliorations de l'efficacité énergétique observées au cours de la dernière décennie permettrait de réduire la consommation mondiale d'énergie de la même quantité que celle consommée chaque année en Chine d'ici à 2030, ce qui permettrait aux ménages d'économiser 650 milliards de dollars [4].

L'analyse publiée par l'AIE met en évidence les possibilités considérables d'amélioration rapide de l'efficacité énergétique dans tous les secteurs de l'économie mondiale. Bon nombre de ces possibilités sont liées à des technologies qui sont déjà disponibles. Selon l'AIE, environ un tiers de la demande d'énergie évitée d'ici 2030 devrait provenir de l'utilisation d'appareils plus efficaces sur le plan technique, allant des climatiseurs aux voitures et aux camions. L'électrification joue également un rôle important et peut permettre de réaliser des économies d'énergie de 20 %, par exemple en remplaçant les chaudières à combustible fossile par des pompes à chaleur plus efficaces, en passant à l'électricité pour la chaleur à basse température dans l'industrie et en accélérant l'introduction de véhicules électriques.

Le 7e objectif de développement durable des Nations Unies vise à garantir l'accès à une énergie abordable, fiable et moderne. Aujourd'hui, 840 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité [5]. Il est essentiel que ces "nouveaux" consommateurs d'énergie utilisent l'énergie aussi efficacement que possible afin d'éviter une augmentation des émissions de carbone et d'assurer une transition vers une société neutre en carbone, équitable et socialement équilibrée pour tous.

Kim Fausing, président-directeur général de Danfoss, s'exprime sur la réalisation des objectifs climatiques

Kim Fausing, président-directeur général de Danfoss, s'exprime sur la réalisation des objectifs climatiques

"Si le monde veut atteindre les objectifs climatiques visant à limiter le réchauffement de la planète, les mesures d'efficacité énergétique doivent être une priorité. Un tiers de la réduction nécessaire au cours de cette décennie, selon le scénario "net zéro" de l'AIE, doit être obtenu par des améliorations de l'efficacité énergétique. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour améliorer l'efficacité énergétique dans tous les secteurs. Nous ne devons pas attendre. Nous devons agir, car l'énergie la plus verte est celle que nous ne consommons pas".

Avantages de l'efficacité énergétique

L'utilisation efficace de l'énergie permet d'économiser de l'argent et s'accompagne de faibles risques politiques et techniques.

Les solutions sont déjà disponibles et peuvent être mises en œuvre immédiatement. Et la plupart d'entre elles ont une période d'amortissement courte. Une action plus rapide en matière d'efficacité énergétique permettra de réduire les coûts de l'énergie de
2 000 milliards de dollars aux prix actuels. D'ici à 2030, 10 millions d'emplois seront créés dans des domaines tels que la construction et la rénovation de bâtiments, l'industrie manufacturière et les infrastructures de transport [6].

L'amélioration de l'efficacité énergétique réduit notre empreinte carbone et offre une excellente occasion de mettre le monde sur la voie d'une transition ambitieuse, rentable et socialement équitable vers une économie neutre en carbone, qui peut avoir un impact positif sur la croissance économique, l'emploi, la qualité de vie, la santé publique, l'amélioration de la qualité de l'air, la productivité industrielle, la sécurité énergétique, etc.

Réduire la consommation d'énergie, minimiser les émissions de CO₂
Pour le constructeur automobile Volkswagen, la durabilité joue un rôle central dans tous les processus de production. VW la met également en œuvre, étape par étape, dans la technologie du bâtiment.
Variateurs intelligents permettent une économie d'énergie
Variateurs intelligents permettent une économie d'énergie
La technologie d'entraînement intelligente est partout - par exemple dans les stations d'épuration, les centres de données, les navires, la production industrielle ou les conteneurs de recharge pour la mobilité électrique. Découvrez des solutions durables, économes en énergie et sûres avec Danfoss Discover Drives.
Tirelire sur les gratte-ciel stylisés - Retour sur investissement grâce à des mesures d'efficacité énergétique
À quelle vitesse les investissements dans l'efficacité énergétique sont-ils rentabilisés ?
L'efficacité énergétique est le levier qui permet de réduire les coûts de l'électricité et les émissions. Il existe de nombreuses mesures faciles à mettre en œuvre. Cet article explique en détail comment vérifier le retour sur investissement des investissements dans l'efficacité énergétique.

L'énergie au service de l'eau - Efficacité énergétique dans les systèmes d'approvisionnement en eau

L'eau est essentielle. Tout d'abord, en tant que condition préalable à la vie, mais aussi en tant que clé dans la lutte contre le changement climatique. Actuellement, le secteur de l'eau représente environ 4 % de la consommation mondiale d'électricité [7].

Il faut une énorme quantité d'énergie pour fournir aux gens de l'eau potable et des installations sanitaires - un droit de l'homme déclaré. Des solutions rentables et efficaces sur le plan énergétique peuvent réduire massivement la consommation d'énergie dans le secteur de l'eau, en particulier dans les stations d'épuration. Si aucune mesure n'est prise, la consommation mondiale d'énergie liée à l'eau augmentera de 50 % d'ici 2030 [8]. Le monde a besoin de plus d'eau et de moins d'émissions de carbone. L'efficacité énergétique est un moyen de briser la courbe. Un important potentiel d'économie d'énergie dans le secteur de l'eau réside dans l'exploitation de toutes les possibilités économiquement disponibles en matière d'efficacité énergétique et de récupération d'énergie, notamment dans les secteurs de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées [9].

Les stations d'épuration des eaux usées, présentes dans la plupart des villes du monde, constituent un point de départ évident. Les stations d'épuration sont souvent gérées par les municipalités et consomment 30 à 40 % de la facture d'électricité municipale [9]. Pour les entreprises de traitement des eaux usées, la facture d'électricité est le deuxième coût d'exploitation le plus important après la main-d'œuvre [10].

La municipalité d'Aarhuus, au Danemark, montre qu'il est possible de faire beaucoup mieux. En utilisant des processus optimisés, des variateurs de vitesse modernes avec une efficacité énergétique maximale et en exploitant les dernières technologies telles que le chauffage urbain et le biogaz, elle a réussi à faire en sorte que la station d'épuration de Marselisborg produise aujourd'hui de l'énergie nette. Les eaux usées contiennent d'importantes quantités d'énergie intrinsèque qui peuvent être utilisées pour rendre la gestion des eaux usées neutre sur le plan énergétique, en produisant la même quantité d'énergie que celle qu'elles consomment - et même davantage avec la bonne approche. Les stations d'épuration ont donc le potentiel de transformer les consommateurs d'énergie en producteurs d'énergie.

Une station d'épuration comme générateur d'énergie | Danfoss Discover Drives

De l'énergie pour l'air - des systèmes de ventilation à haut rendement énergétique

Le processus de production n'est pas le seul à déterminer la neutralité carbone des entreprises. La climatisation économe en énergie des bureaux et des bâtiments de production contribue également de manière décisive au fonctionnement durable des installations de production. Les solutions de climatisation et de technologie du bâtiment jouent un rôle essentiel dans la mise en place d'un système global efficace et économe en énergie.

Die Hidden Champions der Energieeffizienz: Energieeinsparung bei Pumpen und Lüftern
Les champions cachés de l'efficacité énergétique : les pompes et les ventilateurs

Volkswagen montre comment cela peut être réalisé dans son usine de Navarre, en Espagne. Volkswagen a mis en œuvre une solution EC+ de Danfoss en étroite collaboration avec Novenco, un important fabricant de ventilateurs. Le système de ventilation du plus grand hall de production a été entièrement rénové et six nouvelles unités de ventilation ont été installées. Par rapport à l'ancien système de ventilation, les 6 nouvelles unités de ventilation d'air ont un potentiel d'économie total - basé sur une utilisation nominale par an - de 20 % de consommation d'énergie en moins, de 350 tonnes de CO₂ et de 199 115 euros de coûts d'électricité la première année.

 

Identifier et exploiter le potentiel d'efficacité énergétique des techniques existantes

Le potentiel d'efficacité énergétique dans l'industrie, les transports et les bâtiments est énorme. Toutefois, les possibilités d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions grâce à l'efficacité énergétique sont souvent inférieures au maximum réalisable.

Des technologies disponibles depuis longtemps, telles que le contrôle de la vitesse par le biais de variateurs de vitesse, permettent d'obtenir une efficacité nettement supérieure. 60 à 70 % des applications dans l'industrie et la technologie du bâtiment bénéficient d'une régulation de la vitesse en fonction de la demande, mais les opérateurs n'équipent actuellement que 25 à 30 % des nouvelles applications avec des variateurs de vitesse à courant alternatif ! Cela signifie que 30 à 55 % du potentiel d'efficacité énergétique reste inexploité et que les utilisateurs continuent à gaspiller de l'énergie et à encourir des coûts inutiles.

Simulez vos économies

Découvrez les champions cachés de l'efficacité énergétique dans vos bâtiments

De nombreuses entreprises investissent dans les énergies renouvelables, par exemple en installant des panneaux photovoltaïques sur leur toit ou en achetant de l'électricité verte. Mais est-ce suffisant ?

Découvrez les champions cachés de l'efficacité énergétique dans vos bâtiments grâce au nouvel outil en ligne. Découvrez les actions qui vous permettront d'économiser le plus d'énergie, de coûts et d'émissions.

Questions fréquemment posées sur l'efficacité énergétique

L'efficacité énergétique est la condition sine qua non de la décarbonisation de notre système énergétique. Elle peut contribuer à lutter contre le changement climatique en soutenant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, tout en favorisant les investissements, la croissance et les possibilités d'emploi dans le monde entier.

L'efficacité énergétique vise à réduire la quantité d'énergie nécessaire à la fourniture de produits et de services. En d'autres termes, il s'agit de faire plus avec moins.

L'amélioration de l'efficacité énergétique peut permettre de réaliser un tiers des réductions d'émissions liées à l'énergie nécessaires pour parvenir à un bilan net nul en 2050.

L'amélioration de l'efficacité énergétique réduit les émissions de carbone, favorise la croissance et la création d'emplois, améliore la qualité de l'air et le cadre de vie, la rentabilité, la productivité industrielle, les investissements, la sécurité énergétique et contribue à l'atténuation et à la lutte contre le changement climatique ainsi qu'à la limitation à 1,5ºC de l'augmentation de la température de notre planète.

L'économie d'énergie utilise la mesure et la divulgation de la consommation d'énergie pour modifier les comportements et conduire à des pratiques plus efficaces sur le plan énergétique. En matière d'efficacité énergétique, la numérisation incite les citoyens à réduire leur consommation d'énergie en fournissant des données et des analyses sur leur comportement.

L'énergie la plus durable est encore celle que nous n'utilisons pas. L'efficacité énergétique est la seule source d'énergie que chaque pays possède en abondance. Elle est le moyen le plus rapide et le plus rentable de garantir une énergie fiable et durable pour tous.

L'efficacité énergétique est une solution rentable pour décarboniser notre économie et réduire la consommation d'énergie. De simples mesures d'efficacité énergétique nous permettent d'économiser en moyenne 30 % d'énergie dans les bâtiments, ce qui est amorti en deux ans.