Économies d’énergie

mardi 16 août 2022

Maîtriser son confort et sa facture d'énergie

Votre logement représente un environnement vital, puisque vous y mangez et y dormez ; c’est également votre espace de détente et le lieu où grandiront vos enfants. C'est pour cette raison que vous aspirez à bénéficier d’un vrai confort dans chaque pièce, sans avoir à régler continuellement vos thermostats. Sans une régulation de pointe, certaines pièces peuvent se retrouver surchauffées, avec pour conséquence des dépenses énergétiques qui pourraient être évitées.

 

7 méthodes simples pour économiser de l'argent sur votre facture de chauffage

Avec la hausse des prix de l'énergie, que vous soyez propriétaire ou locataire vous cherchez sûrement des moyens de réduire votre consommation d'énergie et d'économiser de l'argent.

 

Il est primordial que votre thermostat ne soit ni couvert ni obstrué pour qu'il puisse mesurer la température réelle de la pièce. Voici des conseils clés pour vous aider à régler votre thermostat afin que son fonctionnement soit optimal. 

Conseil n° 1 : Confort et économies d'énergie

Un chauffage uniformément et confortablement réparti permet d'abaisser la température ambiante tout en gardant une sensation de chaleur. Pour chaque degré pouvant abaisser la température ambiante, 5 % d'énergie sont économisés.

Ally Radiator Thermostat Installed On Radiator Cropped For Web

Conseil n° 2 : Utilisez tous les radiateurs

Réglez la température au même niveau sur les robinets se trouvant dans la même pièce. Baisser ou couper l’un de vos radiateurs ne vous fera pas faire d’économies. Les autres radiateurs devront chauffer plus pour atteindre la température désirée dans votre maison, mais vous aurez une moins bonne diffusion de la chaleur.

Danfoss Eco thermostat

Conseil n° 3 : Ne couvrez pas vos thermostats

Ne couvrez ni ne bloquez jamais votre thermostat avec des objets pouvant fausser la mesure précise de la température ambiante. Il peut s’agir de vêtements, de rideaux ou de meubles placés au-dessus ou devant le thermostat.

La température autour de votre thermostat doit être la même que celle dans le reste de la pièce ; il convient donc de laisser l’air circuler librement autour du thermostat.

Do not disturb radiator thermostat

Conseil n° 4 : Réglez les niveaux de vos robinets et laissez-les ainsi

Un réglage constant de vos robinets ne permet pas d’économiser de l’énergie... ni de l’argent. Réglez les robinets et laissez-les réguler la température ambiante.

Open window close thermostats

Conseil n° 5 : Éteignez lorsque vous aérez

Coupez tous les thermostats des pièces qui ont besoin d’être aérées. Lorsque les pièces ont été bien aérées, remettez les thermostats dans le mode où ils étaient avant d’être éteints. 

Nos thermostats intelligents se coupent automatiquement lorsque vous aérez pour vous faire économiser de l’énergie et faire baisser vos factures de chauffage.

Child playing floor

Conseil n° 6 : Régulez les niveaux d’humidité

Il convient d’aérer les pièces tous les jours – qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Le niveau d’humidité intérieur ne doit pas dépasser 40/50 %.

Sleep Mode Bed

Conseil n° 7 : Baissez la température la nuit

Vous pouvez économiser de l'énergie et de l'argent en baissant vos radiateurs de 2 à 3 degrés la nuit. À 17°C, vous assurez également un meilleur sommeil sain. Mais rappelez-vous, si vous les baissez de plus de 3 degrés, l'argent que vous pourrez économiser servira à réchauffer la pièce.

Kitchen Radiator

Conseil n° 8 : Maintenez la température idéale du thermostat jour et nuit

La température optimale pendant la journée devrait être d'environ 21°C et la nuit autour de 17°C. Même si vous souhaitez descendre dans des pièces que vous n'utilisez pas souvent, maintenez toujours un minimum de 14°C, car cela peut entraîner des dommages au bâtiment, de l'humidité, de la condensation et de la moisissure.

Room thermostat

Conseil n° 9 : L’emplacement est clé

Installez votre thermostat d’ambiance dans un endroit adapté (p. ex. sur un mur à une hauteur de 1,50 mètre du sol), il perçoit mieux les conditions régnant dans la pièce. Le radiateur répondant aux ordres du thermostat vous procurera donc une chaleur correspondant à vos besoins réels.

Pensez à éviter d’exposer votre thermostat à la lumière directe du soleil pour obtenir une mesure plus précise de la température.

Family fun room

Conseil n° 10 : Le confort pièce par pièce

Danfoss a une devise : le vrai confort commence quand vous ne faites plus attention à la température. C’est précisément ce que nos thermostats vous permettent d’obtenir. Vous pouvez programmer la température que vous souhaitez à chaque instant du jour ou de la nuit de façon à répondre aux habitudes quotidiennes de votre famille, tout en économisant de l’énergie et de l’argent.

Replace old thermostat

Conseil n° 11 : Changez tous les 15 ans

Si votre thermostat a plus de 15 ans, il doit être remplacé. Notre gamme complète de thermostats domestiques écoénergétiques sont les meilleurs thermostats du marché et sont conçus pour satisfaire tous les besoins en chauffage de votre habitat.

Away mode danfoss link

Conseil n° 12 : Baissez la température lorsque vous partez en voyage

Si vous êtes absent(e) pendant une période prolongée, vous devez baisser la température pour économiser de l’énergie.

Nos thermostats programmables intelligents peuvent être réglés sur hors gel ou programmés pour passer en mode ABSENCE lorsque vous êtes en vacances afin d’optimiser l’efficacité énergétique.

ECTemp_Smart_Livingroom_EU_V03_Flat

Conseil n° 13 : Passez au sans fil

Aujourd’hui, les thermostats d’ambiance sans fil ont la cote. Danfoss propose une large gamme de thermostats sans fil.