La transition vers des combustibles liquides à faible teneur en carbone est un élément important du processus de décarbonation. Un grand nombre de ces combustibles, créés à partir de différents types de matières premières, sont déjà disponibles et contribueront de manière significative à la protection du climat avec les chaudières à condensation au fioul modernes. Jusqu'à présent, le défi consistait à acheminer les biocarburants jusqu'à la chaudière. Avec le lancement de notre pompe Bio30 1'année dernière, nous avons joué un rôle en aidant les clients à décarboner et à réduire les émissions liées au chauffage.
Cette année, nous avons franchi une nouvelle étape dans le développement de notre gamme de produits Bio, en faisant en sorte que nos pompes et nos gicleurs soient 100 % prêtes pour les biocarburants, afin de pouvoir répondre exactement à vos besoins.


Résoudre le problème de la corrosion
Les pompes traditionnelles contiennent du cuivre ou des métaux contenant du cuivre, comme le laiton. Des recherches indépendantes ont montré qu'il fallait éviter tout contact entre les pièces en laiton et les biofiouls. Lorsque le biofioul entre en contact avec ce type de métal non ferreux, il s'oxyde et se polymérise. La teneur en acide du carburant augmente et celui-ci devient plus corrosif. Le carburant réagit alors avec les pièces métalliques de la pompe, ce qui peut avoir un impact négatif sur les performances de la pompe, provoquer des fuites ou entraîner la défaillance de la fonction de sécurité (par exemple, l'électrovanne).
En outre, la combinaison de pièces contenant du cuivre et de températures plus élevées nuit aux biofiouls en raison du processus de circulation interne. Le fluide passe plusieurs fois par ces pièces, ce qui réduit la stabilité du biofioul et entraîne sa dégradation. Pour éviter cela, les fabricants devraient remplacer les pièces tous les ans ou tous les deux ans.
Corrosion d'une électrovanne par l'utilisation d'un fioul Bio30 avec un matériau en laiton
Ina Corneliussen, chef de produit, Burner Components, explique comment les nouvelles pompes prêtes pour les biocarburants relèvent ce défi. "Nous travaillons avec les biofiouls depuis plus de 15 ans et nous avons toujours donné la priorité à la sécurité. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons changé les composants en laiton de nos pompes Bio100 afin de nous assurer que tous les composants du produit sont compatibles avec les biocarburants. De plus, notre système d'étanchéité mécanique de l'arbre garantit une qualité optimale et contribue à éliminer le risque de fuite d'huile et de dysfonctionnement du produit".
Certification TUV et UL pour les biocarburants
Danfoss a mené de nombreux essais en interne et sur le terrain pour développer sa gamme de produits biologiques, en étroite collaboration avec ses clients et des centres de compétence indépendants afin de garantir la compatibilité des composants avec les biocarburants. Après des tests de produits réussis, nous avons obtenu une certification TUV pour la pompe Bio30 en 2021. "Certains des plus grands équipementiers utilisent déjà nos pompes Bio30 et les ont approuvées pour leurs applications, et nous constatons qu'un plus grand nombre de nos clients existants sont intéressés par le passage aux pompes Bio30 ou à des teneurs en biocarburants encore plus élevées. La France a modifié sa réglementation pour n'installer que des produits prêts pour le Bio30 dans ses chaudières à partir du 1er juillet 2022, mais elle prévoit déjà d'augmenter la teneur en biocarburants et nous sommes prêts pour cela", commente Stefan Spornberger, Senior Application and Development Manager, Burner Components. "Nous sommes heureux de soutenir les efforts de décarbonation de nos clients en leur fournissant les meilleures solutions de leur catégorie pour la transition vers des sources d'énergie neutres en carbone."
Des gicleurs prêts pour le marché HVO
La gamme de composants pour brûleurs Bio comprend également des gicleurs HVO, qui ont été repensé pour être 100 % compatibles pour une utilisation avec des biofioul. Ces gicleurs sont conçus pour les brûleurs à fioul domestique et permettent d'utiliser de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) dérivée d'huiles de cuisson usagées ou d'huiles végétales non alimentaires.
Supprimer les obstacles à la transition vers une consommation nette zéro
En développant des composants 100 % prêts pour les biocarburants, Danfoss vise à soutenir la transition vers des carburants liquides à faible teneur en carbone. "Au cours des 75 dernières années, Danfoss s'est forgé une réputation dans l'industrie pour la conception et la fabrication de produits fiables et de haute qualité. Nos clients peuvent s'attendre à ce que notre nouvelle gamme de produits biologiques réponde aux mêmes critères", déclare Ina Corneliussen.