• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss met à profit ses 75 ans d’expérience dans le domaine des gicleurs à fioul pour proposer des solutions durables de gicleurs à eau

mardi 10 octobre 2023

Fort de 75 années dans la conception des gicleurs les plus fiables et les plus performants du marché, Danfoss Spray Technologies se lance dans le domaine des applications durables de l'eau avec une nouvelle gamme de gicleurs à eau.

Carsten Burk, chef de produit chez Danfoss, explique comment cette expansion vers des solutions pour les applications liées à l'eau représente la prochaine étape logique sur le chemin de la décarbonisation de l’entreprise. « Il y a quelques années, nous avons commencé à développer la prochaine génération d’une gamme évolutive de gicleurs pour applications de pulvérisation d’eau et de pompes pour les carburants liquides à faible teneur en carbone », explique-t-il. « Aujourd’hui, cette gamme comprend des préchauffeurs, des pompes à carburant, des gicleurs et des unités d’allumage. Et maintenant, ce nouveau développement de gicleurs comporte une large gamme de gicleurs à eau conçus pour tous les fluides à base d’eau. »

Mettre 75 années d’expérience au service de l’eau

Bien que les gicleurs à eau Danfoss puissent paraître relativement nouveaux sur le marché, la technologie et l’expertise qui les sous-tendent ne le sont pas. « Au cours des 75 dernières années, nous avons produit plus de 250 millions de gicleurs à fioul et, ces 25 dernières années, un nombre considérable de gicleurs pour applications de pulvérisation d'eau – tous reconnus par les clients grâce à nos valeurs de précision, de performance et d’efficacité », explique Carsten Burk.« Nous savons ce qu’il faut pour produireun jet de pulvérisation reproductible de haute qualité et optimiser les performances de pulvérisation. Les mêmes caractéristiques s’appliquent que vous pulvérisiez de l’huile ou de l’eau. » Par exemple, Danfoss a développé les nouveaux gicleurs à eau sur le même principe d’atomisation qu’il utilise pour ses gicleurs à fioul et met à profit l’expérience acquise au cours des 75 dernières années avec plus de 250 millions de gicleurs produits. Ce principe garantit un jet uniforme associé à un bon équilibre entre l’angle de pulvérisation en appliquant la pression associée. Les gicleurs à eau sont également protégés par un revêtement SnNi, ce qui les rend très résistants à la corrosion.

 

Développés avec les clients, pour les clients

Au lieu de se fier uniquement à son expérience, Danfoss a choisi de collaborer directement avec ses clients lors de la conception de la nouvelle génération de gicleurs à eau. De cette manière, nous pouvions nous assurer de développer des produits qui répondent aux différents besoins du marché. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients pour développer et tester les gicleurs à eau et nous avons adapté les produits en fonction de leurs retours », explique Carsten Burk. Il en résulte une gamme de gicleurs à eau personnalisables que les clients peuvent adapter à leurs besoins uniques.

 

Prise en charge d’une large variété d’applications d’eau

Actuellement, il existe deux familles de gicleurs : le Classic HX, une version améliorée de nos gicleurs à eau traditionnels, et le Slimline, nouveau et élégant, dont la principale différence réside dans l’aspect extérieur, notamment les raccords filetés. Le gicleur HX est homologué pour une pression de 40 bar – augmentation à 80 bar, disponible au quatrième trimestre 2023 – tandis que le Slimline est déjà homologué jusqu’à une pression de 80 bar. « Nos gicleurs à eau conviennent à une large variété d’applications, de l’agriculture et du refroidissement adiabatique, à la désinfection et à l’humidification », explique-t-il. « Par exemple, le gicleur HX est principalement utilisé pour le séchage de bois dans des grands séchoirs, l’élimination de la poussière, les canons à neige, le refroidissement adiabatique et la lutte contre les nuisibles ; alors que les gicleurs Slimline conviennent parfaitement au refroidissement extérieur, comme les terrasses de restaurants et autres espaces extérieurs. » Les clients peuvent également utiliser le gicleur Slimline pour refroidir les refroidisseurs, de sorte que l’air chaud soit refroidi d’environ 10 °C avant d’entrer dans l’installation de ventilation. Il s’agit d’une fonction économique, bénéfique également pour l’environnement, car le système utilise moins d’énergie pour refroidir l’air.  

 

Ouvrir la voie à des solutions écologiques

À l’avenir, Carsten Burk affirme que Danfoss continuera à travailler avec ses clients pour développer des solutions écologiques basées sur sa technologie de gicleurs éprouvée. « Nous considérons cette technologie comme un élément essentiel de notre parcours de décarbonisation et nous continuerons à élargir notre gamme de gicleurs pour applications de pulvérisation d’eau et de pompes pour carburants liquides à faible émission de carbone. » 



Gicleur à eau Classic HX Gicleur à eau Slimline
  • Raccord fileté : 9/16 UNEF
  • Angle et capacité spécifiés à 14 bar (eau à 25 °C)
  • Disponible avec ou sans fonction anti-goutte
  • Pression d’ouverture de 5,5 bar
  • Haute résistance à la corrosion
  • Raccord fileté : 10/24 ou 12/24
  • Conception compacte adaptée à un montage manuel
  • Angle et capacité spécifiés à 14 bar (eau à 25 °C)
  • Disponible avec ou sans fonction anti-goutte
  • Pression d’ouverture de 5,5 bar
  • Haute résistance à la corrosion
Informations techniques