Le logiciel VLT® Motion Control Tool MCT 10 facilite la maintenance conditionnelle des variateurs de fréquence
Le VLT® Motion Control Tool MCT 10 de Danfoss est un logiciel interactif utilisé pour configurer rapidement et facilement les réglages des variateurs de vitesse CA. Ce dernier a été récemment mis à jour. Avec la nouvelle version 5.21 du logiciel, les utilisateurs qui appliquent la surveillance conditionnelle avec les variateurs de fréquence peuvent utiliser pleinement les fonctions CBM via leur PC.
Si une erreur ou une alarme se produit, le logiciel MCT10 fournit un diagnostic rapide. La nouvelle version du logiciel est maintenant dotée d'une fonctionnalité de surveillance conditionnelle et peut dès lors être utilisée pour la maintenance préventive et vous alerter avant que le problème ne se produise.
Pendant la mise en service, laissez le logiciel vous guider pas à pas dans le processus de configuration. Vous gagnerez du temps. Un simulateur de panneau de commande a été intégré pour les variateurs de la série VLT®. Vous pouvez donc facilement tester la programmation du variateur dans l'outil logiciel et suivre les différentes étapes. Grâce au contrôle automatique de vos paramètres et fonctionnalités, vous êtes assurés d'avoir pris toutes les précautions pour assurer la continuité de votre process.
Une autre nouveauté est la prise en charge de plusieurs variateurs via le logiciel, ce qui permet de transférer les paramètres maîtres vers d'autres variateurs. Cela vous fait gagner du temps et de l'argent. La convivialité du logiciel a également été revue et adaptée à celle du panneau de commande LCP.
Un aperçu graphique des valeurs limites et des paramètres de l'état réel permet une surveillance claire et un meilleur dépannage pendant l'analyse du système. Par exemple, les paramètres actifs peuvent maintenant être codés en couleur pour les distinguer visiblement des paramètres inactifs. La mise en service avec l'outil est ainsi plus claire, plus facile et plus rapide.