![Pompes d'une station d'épuration entraînées par des variateurs de vitesse Danfoss Drives](/media/ebtlvnsx/fc-202-emergency-mode-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Le mode d'urgence permet au contrôleur de la pompe de fonctionner en boucle ouverte ou fermée avec un signal de pression hydraulique d'urgence.
Ce système spécialisé peut stocker jusqu'à 32 variables spécialement conçues pour les scénarios d'urgence. Pour ce faire, il dispose de huit points de consigne de pression ou de débit et de quatre configurations de programmation.
Cette polyvalence extrême permet de contrôler un système entier, par exemple un système de lutte contre l'incendie, à l'aide d'une seule pompe. Elle peut ajuster le mode et l'intensité en fonction de l'événement, qu'il s'agisse d'une lutte contre l'incendie dans différentes zones ou de secteurs répartis sur plusieurs étages. Les signaux de retour peuvent également être contrôlés et envoyés via le bus de terrain. En outre, vous pouvez gérer le contrôle via la logique câblée du circuit électrique d'urgence en logique positive et négative.
Des rampes d'accélération et de décélération dédiées à la fonctionnalité d'urgence contribuent à rendre le système plus réactif et plus puissant.
La fonction "Surveillance d'installation spéciale" permet de contrôler le moteur à intervalles réguliers et prédéfinis, afin que votre système soit prêt à fonctionner lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez choisir des intervalles de 1 heure, 2 heures, 12 heures ou 24 heures.
Au niveau de l'interface visuelle, le lecteur a été enrichi d'une liste précise de messages et de drapeaux. Il est ainsi facile de comprendre quel mode de fonctionnement est en cours, soit par affichage direct, soit par bus de terrain.
La polyvalence du VLT® AQUA Drive FC 202 permet de se conformer à toutes les réglementations nationales et internationales courantes en matière de sécurité incendie.
Dans certains pays, il est exigé qu'un variateur fonctionne de manière fiable à 70°C pendant une heure. Bien qu'aucune réglementation spécifique ne le mentionne, le VLT® AQUA Drive répond également à cette exigence extrême.
La fonctionnalité du mode d'urgence utilise la fonction "Run to death". Cela signifie que le variateur contourne tous les dispositifs de protection et continue de fonctionner pendant une alarme afin de garantir que les performances du système de pompage sont aussi élevées que possible.
Enfin, lorsque l'alarme cesse et que la fonction de mode d'urgence est désactivée, le variateur AC effectue un autotest lors du premier cycle de mise sous tension. Cet autotest permet de s'assurer qu'il est toujours capable de gérer un état d'urgence. Si le test échoue, l'écran affiche le message "Service requis".
Le mode d'urgence intégré, combiné à un fonctionnement efficace, à la polyvalence et à la facilité de mise en service, fait de l'AQUA Drive de VLT® l'appareil le plus performant en matière de sécurité.