Enregistrement de données par horodatage
Lorsque des erreurs surviennent et que l’on veut obtenir une analyse précise de ce qu’il s’est passé, avoir l’heure exacte à laquelle le problème est survenu est un avantage indéniable. Cela permet de tirer des conclusions plus précises concernant l’historique du problème.
Danfoss propose maintenant en option la fonction VLT® Real-Time Clock MCB 117 pour les variateurs de fréquence VLT® AutomationDrive, VLT® HVAC Drive, VLT® AQUA Drive et VLT® Refrigeration Drive.
Sur demande, cette option peut être fournie directement montée sur les nouveaux variateurs.
Pour les variateurs déjà installés, elle peut facilement être ajouté via l’interface de connexion D.
La fonction VLT® Real-Time Clock MCB 117 est équipée d’une batterie de secours. La durée de vie de la batterie est généralement de 10 ans en fonction de l’environnement de fonctionnement. L’option vous prévient à temps lorsque la batterie se décharge.
La programmation s’effectue via le variateur de fréquence ou via le logiciel de programmation MCT10.