• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Les variateurs intelligents améliorent la sécurité HVAC grâce à un contrôle automatique du système

lundi 18 avril 2022

Des systèmes HVAC efficaces sont essentiels pour la santé, le bien-être et la sécurité des occupants des bâtiments. Il est donc bon de savoir que les variateurs intelligents de Danfoss surveillent en permanence l'ensemble de l'installation pour s'assurer qu'elle est toujours prête à fonctionner de manière optimale.

Ce processus consiste en un test complet effectué par le variateur de fréquence. Le test comprend une vérification complète du câblage, y compris les boîtes à bornes. On contrôle que l'interrupteur de service est réglé sur "On" avant l'utilisation. Le variateur vérifie si le moteur est entièrement prêt à fonctionner pour s'assurer qu'il peut démarrer au moment voulu.

Le contrôle automatisé diminue les entretiens manuels

Cette surveillance automatique réduit le nombre de contrôles manuels nécessaires à la maintenance et à l'exploitation. A la place, le système informe lorsque quelque chose ne va pas. Ces alertes automatiques sont particulièrement importantes pour garantir que le mode d'urgence incendie intégré du VLT® HVAC Drive FC 102 est pleinement opérationnel en cas de besoin.

Le mode d'urgence incendie protège les occupants et les biens en cas d'incendie dans le bâtiment. Il garantit que le variateur de fréquence fonctionnera aussi longtemps que possible " jusqu'à l'épuisement total" pour ventiler les pièces et les voies d'évacuation des cages d'escalier, afin qu'une évacuation sûre soit possible pour protéger les occupants du bâtiment contre l'incendie. Cela signifie également qu'il faut passer du système de ventilation normal à un système de désenfumage pour éliminer la fumée dangereuse et minimiser les dommages aux biens stockés.

Protège votre variateur et s'assure que votre application continue de fonctionner

En mode d'urgence incendie, toutes les alarmes qui se déclenchent normalement pour protéger le variateur et le fonctionnement normal de l'application sont supprimées. Ce mode offre de multiples alternatives pour contrôler le système de ventilation et permet une flexibilité maximale. Il permet d'évacuer la fumée du bâtiment de la meilleure façon possible ou de faire en sorte qu'elle reste complètement en dehors de la voie d'évacuation.

La fonction de test du moteur rend le mode d'urgence incendie encore plus fiable et sûr. Cela réduit également les efforts de maintenance nécessaires.

Vos avantages:

  • Réduction des tests lors de la mise en service grâce à l'automatisation des tests sur l'ensemble de la chaîne de commande du moteur. Ces tests peuvent même être effectués sans que le moteur soit en marche.
  • Disponibilité accrue de moteurs (rarement utilisés), comme les ventilateurs de désenfumage
  • Détection prédictive des défauts pour sécuriser le désenfumage
  • Réduction du nombre de visites et de tests potentiels par les agences gouvernementales, car le système est autosurveillé et fournit une notification immédiate en cas de défaillance.
En savoir plus sur la fonction de sécurité, mode incendie Découvrez le VLT® HVAC Drive FC 102