![Future of the Fjords](/media/k4be35uh/fr-future-of-the-fjords-1920x1080.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Découvrez à quoi peut ressembler un voyage maritime sans émission
En Norvège, le navire Future of the Fjords fait la navette entre Flåm et Gudvangen en utilisant uniquement de l'énergie électrique. Il peut accueillir jusqu'à 400 passagers. Tous les 56 kilomètres, la batterie géante doit être rechargée sur une prise de courant très spéciale.
![VACON® NXP Grid Converter](/media/1122/vacon-nxp-grid-converter.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Facilitateur de stockage et de conversion d'énergie
Avec le variateur de fréquence VACON® NXP, Grid Converter, nous sommes en mesure de convertir une tension CC d'un système de batterie en tension alternative.
Cela nous permet de fournir de l'énergie à un réseau, sans avoir besoin d'un réseau existant (mode îlot).