Pour les processus critiques : la fonction Flying Start assure un fonctionnement plus stable
Aussi brèves soient-elles, les coupures de courant affectent inévitablement la productivité. La bonne nouvelle est qu'il est désormais maintenant plus facile d'assurer la fiabilité des processus critiques. Les moteurs à induction contrôlés par les variateurs de vitesse haute puissance VLT® peuvent redémarrer plus rapidement après une panne de courant grâce aux améliorations apportées à la fonction Flying Start.
La fonction de démarrage à la volée permet d'arrêter un moteur qui tourne librement en raison d'une coupure de courant ou d'un flux d'air. Cette fonction est particulièrement utile pour les centrifugeuses et les ventilateurs. Le démarrage à la volée permet au variateur de se synchroniser avec un moteur en marche, quel que soit son sens de rotation. Cela permet d'éviter un arrêt dû à une surintensité. Il minimise également les contraintes mécaniques sur le système, puisqu'il n'y a pas de changement brutal de la vitesse du moteur lorsque le variateur redémarre.
Utilisez la fonction de démarrage à la volée améliorée pour les moteurs à induction fonctionnant à des vitesses allant jusqu'à 132 Hz, avec les VLT® AutomationDrive FC 302, VLT® AQUA Drive FC 202, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ou VLT® HVAC Drive FC 102 fonctionnant en mode VVC+. La nouvelle fonction de démarrage à la volée est également active avec le VLT® AutomationDrive FC 302 lorsqu'il fonctionne en mode flux.
Pour les moteurs à induction fonctionnant à des vitesses supérieures à 132 Hz, la fonction de démarrage à la volée fonctionne comme auparavant.
Les avantages du démarrage à la volée sont les suivants :
- Reprise fiable du moteur
- Une récupération jusqu'à 4 fois plus rapide
- Une contrainte mécanique minimale sur le système
Plus d'informations sur les solutions VLT® avec cette fonction :