![Bunge](/media/lbwi13kt/bunge-003-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Amélioration du temps de fonctionnement à 98 %
Avec plus de deux siècles d'expérience et des relations clients profondément ancrées, Bunge fournit des huiles de spécialité et des ingrédients à base de céréales moulues à certaines des plus grandes marques du monde. L'objectif de l'entreprise est de répondre aux besoins en constante évolution d'une économie mondiale en pleine croissance et de s'adapter à la dynamique du marché en répondant aux exigences des clients en matière de juste-à-temps. C'est pourquoi les ingénieurs de Bunge ont récemment demandé conseil pour augmenter le temps de fonctionnement de l'usine à 98 %, dans le but de réduire les temps d'arrêt coûteux. "Bunge utilise les variateurs de vitesse Danfoss depuis deux décennies, mais un certain nombre de ses variateurs, dont certaines unités VLT5000 d'origine, arrivaient en fin de vie ", explique Alexander Bladowski, responsable du développement commercial de DrivePro des services. " Ce constat, associé à la volonté de Bunge d'augmenter le temps de fonctionnement à 98 %, nous a conduit à effectuer une évaluation du site et à étudier les besoins de l'usine. De cette manière, nous avons pu déterminer avec précision l'état des variateurs installés de Bunge, qui compte 362 variateurs CA avec des puissances allant de 1,5 kW à 500 kW
![VLT® AutomationDrive FC302](/media/xgzhog5j/bunge-002-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ananlyse sur site des variateurs installés
En collaboration avec son partenaire de service local depuis plus de 30 ans, Klebs+Hartmann, une société spécialisée dans l'électricité basée à Ludwigshafen, Danfoss Drives a utilisé les résultats de l'évaluation du site pour identifier et fournir des pièces de rechange pour les plus grands variateurs CA. Pour de nombreux variateurs CA plus petits, cependant, des remplacements ont été commandés et, pour la plupart, ils ont été choisis dans la gamme Danfoss VLT® AutomationDrive FC302, qui offre des produits combinant une haute efficacité et une fiabilité exceptionnelle. Les variateurs CA de remplacement ont été fournis et installés dans le cadre du service DrivePro® Retrofit. La valeur totale des remplacements s'est élevée à 32 000 euros, auxquels s'ajoutent 9 000 euros pour les pièces détachées. Les travaux de retrait des variateurs de vitesse AC périmés et d'installation de leurs remplaçants ont été réalisés dans les délais impartis et n'ont pratiquement pas perturbé le fonctionnement de l'usine.
![Service DrivePro® Life Cycle en action](/media/11252/be_drivepro_general_1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Services DrivePro® Life Cycle en action
L'ensemble de l'assistance fournie par Danfoss et Klebs+Hartmann pour les variateurs AC du site de Bunge est constitué d'une combinaison de services de la gamme DrivePro®. Outre DrivePro® Retrofit, ces services comprennent DrivePro® Preventative Maintenance, qui permet de s'assurer que les variateurs AC sont toujours en parfait état et que les problèmes sont détectés avant qu'ils n'entraînent des pannes. La surveillance à distance DrivePro® est également envisagée pour permettre l'accès aux données en ligne via la surveillance en temps réel des variateurs de vitesse. Grâce à la technologie Danfoss et aux services fournis par Klebs+Hartmann, partenaire de confiance de Danfoss, le fonctionnement sûr et fiable des variateurs de fréquence sur le site de Bunge est assuré à tout moment. En outre, la disponibilité immédiate d'un service et d'une assistance spécialisés permet aux ingénieurs de l'entreprise d'atteindre leurs objectifs ambitieux en matière de temps de fonctionnement de l'usine.