![](/media/6825/danfoss-solutions-urban-life-people-on-the-street-copenhagen-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Seuraavien 33 vuoden aikana maailman kaupunkialueilta on löydyttävä tilaa 2,5 miljardille ihmiselle lisää. Yli 200 000 uutta kaupunkilaista päivittäin vaatii paljon kaupungeiltamme. Verkottuneet, joustavat ja tulevaisuuden kestävät älyrakennukset ja energiajärjestelmät voivat parantaa kaupunkien energiatehokkuutta ja kestävyyttä.
Kaupunkimme kattavat vain 3 % maapallon pinta-alasta, mutta ne tuottavat 80 % taloudellisesta tuotosta ja yli puolet maailman ihmisistä asuu niissä. Kaupungit ovat samalla valtavia kuluttajia ja muodostavat 60–80 % energiankulutuksesta ja 75 % hiilidioksidipäästöistä. Nopea kaupungistuminen luo ylimääräistä painetta ilmastolle, terveydelle, infrastruktuurille sekä peruspalveluiden, kuten lämmityksen, jäähdytyksen ja veden, saatavuudelle. Oikein tehtynä se on kuitenkin hyvä mahdollisuus edistää kestävää kehitystä, tehokkuuden parannuksia ja teknologisia innovaatiota sekä samalla vähentää resurssien ja energian kulutusta. Taistelu kestävän kehityksen puolesta on voitettava kaupungeissa, ja paljon hyvää on jo tehty. Voiton avaimet ovat olemassa.
Täällä se toimii
Benxin kaupunki Kiinassa oli tukehtua savusumuun. Nyt tässä Kiinan terästeollisuuden pääkaupungissa voi taas hengittää. Danfoss auttoi kaupunkia ottamaan käyttöön kaukolämmitysratkaisun, joka käyttää paikallisen terästuotannon ylijäämälämpöä. Vuonna 2020 se vähentää Benxin vuosittaista hiilenkäyttöä 198 000 tonnilla ja puhdistaa hengitysilmaa.
Kööpenhaminassa on kehitteillä Skandinavian suurin urbaani kehitysprojekti ja tulevaisuuden energiaratkaisujen elävä laboratorio. Se on tärkeä osa Kööpenhaminan tavoitetta olla CO2-neutraali vuoteen 2025 mennessä. Nordhavn-projekti keskittyy siihen, miten sähkö ja lämmitys, energiatehokkaat rakennukset ja sähköinen liikenne voidaan integroida älykkääksi, joustavaksi ja optimoiduksi energiajärjestelmäksi, johon integroituu suuri osa uudistuvaa energiaa. Danfoss osallistuu rakennusten lämmitys- ja jäähdytysratkaisuilla, jotka tekevät energiajärjestelmistä tehokkaita ja joustavia.
Hampurin uudessa vihreässä kaupunginosassa, HafenCityssä, Danfossin teknologioita käyttävät kestävät ja kustannustehokkaat ratkaisut pitävät rakennusten ja syöttöjärjestelmien tehon-, lämmityksen- ja jäähdytyksenkulutuksen minimissään. Voimaloiden ylijäämälämpöä käytetään esimerkiksi rakennusten lämmittämiseen sen sijaan, että se menisi hukkaan. Näin voidaan säästää 90 % primäärienergiasta. Konseptia voidaan laajentaa muille asuinalueille ja kaupunkeihin. Perinteiseen fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun lämmöntuottoon verrattuna säästetään noin 3,7 miljoonaa euroa ja 14 000 tonnia CO2-päästöjä joka vuosi.
Rakennuksissa on suurimmat mahdollisuudet
YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.
Meidän on keskityttävä urbaaneihin alueisiin ja nopeutettava käytettävissä olevien teknologioiden hyödyntämistä kaupunkeja laajennettaessa sekä nykyisiä rakennuksia ja infrastruktuuria uudistettaessa. Rakennussektorissa on suurimmat kustannustehokkuusmahdollisuudet energiansäästössä. Säästöt lämmityksessä ja jäähdytyksessä muodostavat vuoteen 2050 mennessä liki puolet rakennussektorin energiansäästöpotentiaalista. Samalla ennakoidaan vuoteen 2030 mennessä urbaaneilla alueilla rakennettavan tai uudelleenrakennettavan pinta-alan vastaavan noin 60 prosenttia nykyrakennuskannasta. Tämä tarjoaa kaupunkien kehittäjille mahdollisuuden suunnitella uusia rakennuksia, jotka ovat älykkäitä ja energiatehokkaita alusta alkaen. Tarjolla on kehittyneitä teknologioita, jotka leikkaavat jopa 40 % lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiankulutuksesta – takaisinmaksuajan ollessa lyhyt.
Tärkeintä on liitettävyys
Seuraavana prioriteettinamme on oltava liitetyt, joustavat ja tulevaisuuden kestävät älyrakennukset ja energiajärjestelmät, jotka ovat tehokkaampia ja joihin voidaan integroida paremmin uusiutuvia energialähteitä, kuten tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa. Kaukoenergia ja -jäähdytys voivat tasapainottaa uusiutuvan sähkön epävakautta. Tanskassa tuulivoima muodostaa yli 40 % sähköntuotannosta ja ylittää usein maan kokonaiskulutuksen. Ylituotannon aikana esim. tuulivoimaloista tulevalla ylimääräisellä sähköllä voidaan tehdä lämpöä suurilla lämpöpumpuilla, ja sitä voidaan jopa tallentaa kaukoenergiaverkkoon. Lämmön varastoiminen on 100 kertaa halvempaa kuin sähkön varastoiminen.
Tehdään joustavasti yhteistyötä
Älykkäät energiajärjestelmät käyttävät myös rakennuksia varastoina. Supermarketit, joissa on paljon kylmäsäilytystiloja, voivat toimia valtavina akkuina. Kun tuulee ja sähkö on halpaa, jäähdytystä lisätään - ja sitä käytetään sitten puskurina, kun sää tyyntyy. Potentiaali supermarkettien käyttämiseen joustavuuden tuottajina on valtava - esimerkiksi Saksassa yksistään supermarketit kuluttavat 1–2 % kaikesta sähköstä.
Älykkäät energiajärjestelmät mahdollistavat sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen, veden ja likaveden kytkemisen. Tuotanto- ja kulutuspuolen kytkeminen. Big datan käyttäminen järjestelmän huippujen ennakoimiseen ja tasaamiseen. Mahdollistetaan kuluttajien muuttuminen tuluttajiksi. Nämä esimerkit aidosta verkottuvuudesta ja yhteistyöstä älykkäissä energiajärjestelmissä luovat synergioita, joita tarvitaan lisäämään kaupunkien energiatehokkuutta sekä hillitsemään urbanisaation ja ilmastonmuutoksen haasteita.
Meillä on vahva globaali viitekehys ja halu ponnistella oikeaan suuntaan Pariisin sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. On aika muuntaa ne konkreettisiksi toimiksi maissa ja kaupungeissa sekä nopeuttaa käytettävissä olevien ratkaisujen käyttöä taistelussa kestävän kehityksen puolesta.
![](/media/6853/urbanization-modern-city-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Kaupunkien energiatehokkuus on avain kestävään kasvuun
YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.
Meidän on keskityttävä kaupunkeihin saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitteet ja sen määrittämät kehykset maapallon lämpenemisen pitämiseksi alle 2 Celsius-asteessa.
Tutki kaupunkien energiatehokkuuden teemasivustoamme, niin huomaat, miksi se on tehokkain tapa kääntää kaupunkiemme haasteet mahdollisuuksiksi.