Estä ruokahävikki ja energian tuhlaus
Jopa 10 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä johtuu ruokahävikistä ja jätteistä. Energiatehokkailla jäähdytysratkaisuilla ruokakaupat voivat varmistaa, että tarkasti oikea määrä jäähdytystä käytetään ruoan pilaantumisen estämiseksi - samalla säästäen energian kokonaiskulutuksessa. Elintarviketeollisuus on jo vuosia käynyt läpi muutosta kohti parempaa kestävyyttä, alkaen siirtymisestä käyttämään CO2:ta ja muita alhaisen GWP-arvon kylmäaineita. Digitalisaatio on osa tämän matkan seuraavaa vaihetta.