• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Aplicación de refrigerantes de bajo GWP

  • Vista general
  • Descargas
  • Aviso legal
  • Contacta con nosotros
  • Vídeos

Aplicación de retrofit a refrigerantes sostenibles

La tendencia mundial hacia una refrigeración sostenible implica que muchos sistemas de refrigeración y aire acondicionado deberán someterse a un proceso de sustitución de refrigerantes. La aplicación Low-GWP Tool facilita a los técnicos de mantenimiento determinar qué nuevo tipo de refrigerante funcionará mejor dentro del sistema y cuáles serán las consecuencias para el ajuste del recalentamiento y la capacidad del sistema antes de iniciar el proceso de retrofit.

Para empezar, basta con introducir simplemente información básica como el tipo de válvula, el refrigerante actual, el rango de funcionamiento y el refrigerante de sustitución.  La aplicación comprobará si has seleccionado un refrigerante de bajo GWP compatible con el sistema existente.

La aplicación Low-GWP Tool te ayudará a reconvertir los sistemas de refrigeración y aire acondicionado con seguridad y sin causar costosos daños derivados de una mala elección del refrigerante.

Descárgatela ahora para garantizar la rapidez y la precisión en tus procesos de sustitución de refrigerantes.

Descargas

Danfoss Low-GWP Tool

Prueba la versión web

La aplicación Low-GWP Tool también está disponible en versión web para que puedas utilizarla directamente desde tu navegador.

Aviso legal

Low-GWP Tool (en adelante, «la aplicación») se pone a disposición del usuario en el estado y las condiciones de disponibilidad actuales y para los fines especificados exclusivamente por Danfoss. Asimismo, el usuario asume los riesgos asociados a su uso. La aplicación, así como los resultados y la información generados por esta, no sustituyen el asesoramiento técnico y deben ser verificados por el usuario. No conllevan ningún tipo de compromiso ni deben considerarse como datos o análisis precisos.

Danfoss declina cualesquiera garantías y condiciones relativas a la aplicación, ya sean estas expresas, implícitas o legales, incluidas, entre otras, condiciones de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular, exactitud y no infracción de los derechos de terceros. Danfoss no garantiza que la aplicación vaya a satisfacer ninguna necesidad ni que funcione ininterrumpidamente o sin errores.

En la medida en que así lo permita la ley, Danfoss no podrá considerarse responsable de ningún daño directo, especial, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, daños por pérdida de ahorros o beneficios, o pérdidas de datos que se deriven de cualquier uso de la aplicación.

Contacta con nosotros

Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros.

Vídeos

Danfoss Low-GWP Tool: tutorial en vídeo

Tutorial: Retrofit de refrigerantes más sencillo

Aprende a utilizar la aplicación móvil gratuita Low-GWP Tool para reconvertir sistemas de refrigeración con nuevos refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP).