• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Low-GWP Tool para refrigerantes

  • Vista general
  • Asistencia
  • Contacta con nosotros
  • Descargas

Compare refrigerantes compatibles con el clima y compatibles para la modernización

La herramienta Low-GWP ahora forma parte de la nueva aplicación Ref Tools, nuestra aplicación móvil esencial todo en uno para técnicos de aire acondicionado y refrigeración. Ref Tools le brinda acceso a las herramientas, orientación, soporte e información que necesita, en el trabajo y en el campo.

Descargue Ref Tools para acceder a la última versión de la herramienta Low-GWP.

¿No estás en el móvil? Haga clic aquí para probar la versión del navegador de Ref Tools.

Acerca de Low-GWP Tool

Una tendencia global hacia la refrigeración sostenible significa que muchos sistemas de refrigeración y aire acondicionado deben someterse a un proceso de reemplazo de refrigerante. Readaptar los sistemas de refrigeración a refrigerantes más amigables con el clima es mucho más fácil con las herramientas adecuadas a mano, y la primera a la que debe recurrir es a Low-GWP Tool.

Low-GWP Tool garantiza la compatibilidad con el TXV y utiliza un cálculo simple para mostrar la diferencia de capacidad indicativa de un refrigerante de actualización. Simplemente ingrese información básica como el tipo TXV, el refrigerante actual, el rango de operación y el refrigerante de actualización, y Low-GWP Tool verificará que su elección de refrigerante sea eficiente, respetuosa con el medio ambiente y compatible.
 

 
 
 
 

Asistencia

Condiciones de uso de la herramienta Low-GWP Tool

Los cálculos realizados por Low-GWP Tool deben considerarse únicamente estimaciones de la variación del rendimiento de los sistemas de refrigeración. En términos generales, no se recomienda usar refrigerantes de sustitución directa o retrofit en sistemas con temperaturas de evaporación variables. 

Si el sistema emplea refrigerantes de sustitución directa o retrofit, deberán comprobarse siempre los ajustes de recalentamiento (y, en la mayoría de los casos, reajustarse).

  1. La recomendación se basa en la idoneidad de las válvulas de expansión termostáticas con el refrigerante de retrofit en comparación con el refrigerante antiguo.
  2. El ajuste del recalentamiento es una guía para mantener un retorno seco hacia el compresor.
  3. Los emoticonos indican la idoneidad de las válvulas de expansión termostáticas en los diferentes rangos de temperatura de evaporación y no hacen referencia a la posible diferencia de capacidad.
  4. La capacidad muestra el aumento o la disminución de la capacidad de la válvula de expansión termostática al utilizar el refrigerante de sustitución frente al refrigerante antiguo.
  5. Los cambios de capacidad pueden gestionarse sustituyendo el orificio en aquellos casos en que la diferencia sea muy grande.

Contacta con nosotros

Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros.

Aviso legal

Low-GWP Tool (en adelante, «la aplicación») se pone a disposición del usuario en el estado y las condiciones de disponibilidad actuales y para los fines especificados exclusivamente por Danfoss. Asimismo, el usuario asume los riesgos asociados a su uso. La aplicación, así como los resultados y la información generados por esta, no sustituyen el asesoramiento técnico y deben ser verificados por el usuario. No conllevan ningún tipo de compromiso ni deben considerarse como datos o análisis precisos.

Danfoss declina cualesquiera garantías y condiciones relativas a la aplicación, ya sean estas expresas, implícitas o legales, incluidas, entre otras, condiciones de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular, exactitud y no infracción de los derechos de terceros. Danfoss no garantiza que la aplicación vaya a satisfacer ninguna necesidad ni que funcione ininterrumpidamente o sin errores.

En la medida en que así lo permita la ley, Danfoss no podrá considerarse responsable de ningún daño directo, especial, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, daños por pérdida de ahorros o beneficios, o pérdidas de datos que se deriven de cualquier uso de la aplicación.

Descargas