Un nuevo hito sostenible en Ámsterdam garantiza edificios de oficinas energéticamente eficientes para la era digital
EDGE Amsterdam West está destinado a convertirse en uno de los edificios de oficinas más sostenibles del mundo. Ubicado en el oeste de Ámsterdam, Países Bajos, el edificio de oficinas para múltiples inquilinos de 60 000 m² está equipado con una solución inteligente e innovadora de calefacción y refrigeración en la que los actuadores NovoCon® garantizan un clima interior optimizado para la salud y sin fallas. EDGE Amsterdam West es un desarrollo de energía positiva basado en el consumo de su edificio.
Uno de los requisitos más importantes para el edificio era obtener créditos para la certificación BREEAM Outstanding. Además, el diseño de los nuevos espacios de oficinas requería un alto nivel de flexibilidad para ayudar a atraer futuros inquilinos. Este alcance supuso para EDGE, sus socios y Bosman Bedrijven B.V., el instalador del proyecto, un desafío significativo pero emocionante. En cooperación con Danfoss B.V. encontraron una solución perfecta.
El nuevo edificio de oficinas está equipado con un sistema de gestión de edificios (BMS) y 1100 paneles de techo que proporcionan calefacción y refrigeración a través de un sistema de cambio de 4 tubos. Para equilibrar hidráulicamente el sistema, los paneles están equipados con válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM 4.0 (PICV). Proporcionan una solución hidrónica energéticamente eficiente y también se utilizan para controlar la demanda de flujo.
Para controlar la temperatura ambiente, las válvulas están equipadas con actuadores digitales NovoCon® S IoT. Los actuadores están conectados directamente al sistema BMS operado por BACnet y brindan varios beneficios clave. En primer lugar, los actuadores brindan una flexibilidad excepcional en el diseño de HVAC. Por ejemplo, en caso de cambios de espacio en la oficina, los actuadores se pueden reasignar de forma remota a otro espacio. Además, los datos del sistema enviados al sistema BMS por los actuadores brindan información detallada y permiten el mantenimiento predictivo, entre otras cosas.
Para ayudar a obtener los créditos sobresalientes de BREEAM, el equipo analizó el monitoreo de energía utilizando la solución de energía Digital Hydronics NovoCon® ChangeOver6 de Danfoss. Esta solución optimiza la secuencia de calefacción y refrigeración con una válvula de 6 vías y un actuador de CO6 NovoCon® correspondiente. Además, dos sensores de temperatura están conectados al NovoCon® S. Estos proporcionan al BMS datos adicionales de temperatura de suministro y retorno hacia y desde cada panel climático individual. Conociendo el delta T y el flujo real a través de las válvulas AB-QM, se calcula con precisión el consumo de energía real de cada techo climático.
"Trabajando junto con EDGE y nuestros socios, nuestro cálculo demostró que la solución de Danfoss es una opción económicamente más sólida. El monitoreo de energía a nivel del techo climático es una parte importante para lograr el puntaje BREEAM más alto", comentó Peter Mol, gerente de proyectos de Bosman Bedrijven B.V.
EDGE Amsterdam West integra numerosas tecnologías inteligentes que permiten tanto al usuario final como al administrador obtener información sobre el consumo de energía en tiempo real según el techo climático. Además, el BMS proporciona información y alertas sobre costos, fallas y pérdidas de energía inesperadas, lo que permite una detección y resolución rápidas, lo que evita quejas. El innovador actuador digital IoT NovoCon® y el concepto Digital Hydronics se combinan perfectamente con las ambiciones de EDGE Amsterdam West, que ahora está bien equipado con tecnología de vanguardia para brindar niveles óptimos de comodidad, salud y sostenibilidad.
-
Descargar caso de estudio
PDF 0.6 MBLea el documento de la historia del caso para conocer más detalles y las conclusiones de Peter Mol, director de proyectos de Bosman Bedrijven B.V.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV)Las nuevas válvulas de control independientes de la presión diferencial (PICV) AB-QM 4.0 son las sucesoras de las Danfoss AB-QM. Ofrecen las mejores especificaciones del mercado y una fácil instalación. El diseño resistente a la obstrucción y la cal asegura una fiabilidad excepcional y una larga vida útil. Se ajustan a los actuadores digitales NovoCon S. Esto permite la recopilación de datos de HVAC para, por ejemplo, la puesta en marcha remota y el mantenimiento predictivo, lo que resulta en un menor coste total para la propiedad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actuadores digitales NovoCon®Con NovoCon® S, Danfoss revoluciona la forma en que el equilibrado hidrónico y el control de HVAC trabajan juntos. Son los primeros actuadores digitales de HVAC de su tipo y están conectados directamente con un sistema de gestión de edificios (SGE). Esto permite a los integradores de sistemas diseñar soluciones de Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés) de última generación.

Ingeniería HVAC 4.0 para edificios inteligentes
Las tendencias de digitalización, acceso remoto e Internet de las cosas (IoT) son cada vez más importantes en las aplicaciones HVAC inteligentes. Encuentre más información sobre las soluciones de Danfoss.