Tecnología avanzada y un espacio interior exclusivo en un edificio histórico
Hotel Bulwar, Torun (Polonia)
El hotel Bulwar se ha equipado con modernos sistemas de aire acondicionado y calefacción central basados únicamente en fuentes de energía renovables.
Entre 1819 y 1822 se construyó un complejo de cuarteles militares a lo largo del río Vístula para la infantería y artillería de Prusia. Desde entonces, este lugar ha recibido el nombre de «Cuartel de Racławice» y forma parte de las fortificaciones de la ciudad. Lo que era interesante acerca de sus funciones militares, era la llamada «almohada antibombas». Se trataba de una planta «ciega» del edificio, de unos 2 m de altura, rellena con una mezcla de arcilla, arena y cenizas, y que estaba situada entre el tercer y el cuarto piso del edificio. Tenía una función defensiva, ya que se suponía que protegía contra la bombas durante un eventual ataque aéreo. En el período comprendido entre 1921 y 1938, la primera Escuela de Oficiales de la Marina de Polonia tuvo su sede aquí, posteriormente se trasladó a Tczew y, en la actualidad, tiene su sede en Gdynia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el edificio sirvió como residencia de la escuela técnica. Desde 1993, tras el traslado de la residencia, se encontraba en ruinas.
En 2001, el ayuntamiento decidió vender el edificio con el objetivo de adaptarlo a un hotel. Equipos de arquitectos y responsables de conservación trabajaron durante mucho tiempo en un proyecto que permitió combinar la historia del edificio con los requisitos de un hotel moderno de alto nivel. El hotel Bulwar**** de Torun está situado en la pintoresca ribera del río Vístula, con vistas a los famosos paisajes de Torun, que forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Situado junto a la Torre Lean, fortificaciones medievales e imponentes edificios góticos, nos permite disfrutar de cerca de la larga historia de Torun. Disfrute de una impresionante vista de los magníficos monumentos de la ciudad, del bulevar que serpentea a lo largo del río Vístula o del puente de la ciudad bañado por la luz de la noche.
El clima agradable y el ambiente único del hotel se han logrado gracias a una serie de soluciones innovadoras en el ámbito de la calefacción y la ventilación. El sistema de control individual permite crear confort en cada habitación, de acuerdo con las expectativas y necesidades de nuestros huéspedes. Los sistemas cuidadosamente desarrollados garantizan el confort no solo durante el descanso en nuestras espaciosas habitaciones de hotel, sino que también crean un entorno inolvidable en todo el hotel. Sabemos que es importante que nuestros huéspedes disfruten de salas silenciosas, frescas y cómodas durante los diferentes tipos de reuniones y eventos.
Arquitectura histórica impulsada por energías renovables
El hotel Bulwar se ha equipado con modernos sistemas de calefacción y aire acondicionado basados en fuentes de energía renovables. Para la generación de calor se utilizan cinco bombas de calor DHP-R de Danfoss en cascada, cada una de ellas con una potencia de 42 kW. La energía necesaria para el funcionamiento de los sistemas se obtiene de 18 pozos hundidos a una profundidad de 182 metros y situados alrededor del edificio, también debajo de las vías de acceso y de los caminos de entrada. Los pozos geotérmicos funcionan como un acumulador de energía: en verano acumulan el calor recuperado del edificio y en invierno proporcionan la energía necesaria para el funcionamiento de los sistemas de calefacción interna.
La energía adicional se genera con paneles solares que respaldan el funcionamiento del sistema de calefacción, aumentan la temperatura de los pozos geotérmicos y se utilizan para la obtención de agua caliente sanitaria. Esta configuración de fuentes de energía puede aumentar la temperatura del agua geotérmica por encima del nivel alcanzado con los sistemas tradicionales. Por consiguiente, el coeficiente de rendimiento de las bombas de calor (COP) y el ahorro económico resultante de su aplicación son significativamente mayores. Se ha logrado una mayor reducción de los costes operativos mediante la recirculación del calor sobrante hacia los pozos geotérmicos. En comparación con los sistemas tradicionales de refrigeración a base de agua que liberan la energía extraída a la atmósfera, el ahorro económico puede llegar a ser del 30 %.

«Una de las ventajas más importantes de este sistema son las temperaturas de proceso relativamente bajas cuando el sistema funciona en modo calefacción. Si se utiliza el sistema de refrigeración, las temperaturas son ligeramente superiores a las normales, aproximadamente 14 °C. En consecuencia, los costes operativos del sistema se pueden reducir sustancialmente. El sistema de refrigeración se basa en soluciones pasivas y utiliza compresores para su funcionamiento. Esto significa que el confort que proporciona el aire acondicionado se basa principalmente en energías renovables y, solo si es necesario, está respaldado por dispositivos técnicos», señala Robert Zbierański, de la empresa Ro-Instal.
Tecnología moderna para obtener el máximo confort
El agua caliente sanitaria con una temperatura de 55-60 °C se obtiene mediante el uso de bombas de calor que funcionan con un COP alto en dos contenedores KBH de doble pared. El calentamiento inicial lo proporcionan las unidades condensadoras y la temperatura final se obtiene utilizando agente refrigerante caliente de las unidades compresoras. La temperatura en el segundo depósito de agua se mantiene gracias al controlador de la bomba maestra,
que también controla el funcionamiento de los circuitos de calefacción central y de agua fría. Debido a la configuración en cascada, en la que se accionan las bombas de calor, es relativamente fácil obtener agua caliente con diferentes temperaturas para calefacción, aire acondicionado y otros usos domésticos.
El ajuste correcto de la potencia térmica del sistema en función de la demanda de energía real solo se puede garantizar mediante un sistema equilibrado hidráulicamente, que no se vea afectado por las fluctuaciones de presión y equipado con dispositivos de ajuste de caudal. Para cumplir con estos requisitos, el sistema cuenta con válvulas ABQM insensibles a las caídas de presión y que limitan el caudal, y con unidades de accionamiento mecánicas. Para mantener una temperatura agradable en todas las habitaciones del hotel, se han utilizado sistemas de calefacción por suelo radiante, unidades de aire acondicionado local y modernas barras de calefacción y refrigeración. Este equipo, controlado por el sistema central de gestión del edificio, permite el ajuste de la temperatura en función de los usuarios de cada habitación. Este sistema único y tecnológicamente avanzado ha sido diseñado por la oficina de BJM de Gliwice y ha sido instalado por la empresa Ro-Instal de Knurów.
Gracias a las soluciones tecnológicas modernas, como los paneles solares y las bombas de calor, el hotel reducirá sustancialmente la cantidad de emisiones atmosféricas nocivas, cuya ausencia mejorará la calidad del aire en la zona del casco antiguo. Además, las tecnologías de ahorro de energía reducirán los costes operativos del hotel. «Desde el inicio del proyecto, hemos prestado especial atención a la conservación del clima histórico del lugar. El antiguo edificio, que ahora se utiliza como hotel, se ha restaurado teniendo en cuenta todos sus detalles arquitectónicos. Las nuevas partes del edificio se han diseñado de forma que no supongan una perturbación para su entorno único. Nuestra idea fue crear un edificio que formase parte integral del casco antiguo y que, al mismo tiempo, ofreciese el más alto nivel de confort. En resumen: una combinación de tecnología avanzada, un interior elegante y arquitectura antigua», señala Ryszard Urbański, el inversor.
El Hotel Bulwar es un ejemplo destacado de la revitalización de lugares históricos y de la aplicación de tecnologías modernas que garantizan el más alto nivel de confort y un impacto mínimo en el entorno del edificio.
Productos relacionados
Próximamente...
Próximamente...