Crear la superficie perfecta es algo más que un trabajo. Es una ciencia. Y es una ciencia que Danfoss Drives conoce a la perfección.
En muchos pabellones de hockey sobre hielo de todo el mundo, Danfoss se encarga de garantizar que el hielo se mantenga en perfectas condiciones. Los sistemas de refrigeración, incluidas las tuberías, los sistemas de automatización y las estaciones de válvulas de control, son los responsables de mantener el hielo a la temperatura perfecta, entre -2 °C y -4 °C.
Las bajas temperaturas en el hielo pueden ser la mejor baza para los jugadores. ¿Pero qué pasa con los espectadores? El hockey es un evento emocionante y cargado de acción. Además, el ambiente es electrizante. Pero nadie quiere ver un partido como si estuviera sentado en el estante de una nevera.
Los convertidores de frecuencia de CA de Danfoss se utilizan en los sistemas de automatización de edificios para controlar las aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Mantienen la temperatura y la humedad interior a un nivel que garantiza la máxima eficiencia energética y, al mismo tiempo, proporcionan los máximos niveles de confort. Con un gran número de personas entusiasmadas en un recinto deportivo, la seguridad también es un factor clave. Los convertidores de frecuencia de CA incluyen funciones para ayudar en situaciones de emergencia y salvar vidas en caso de peligro de incendio.
Por lo tanto, cuando hablamos de pabellones de hockey sobre hielo, tanto si somos jugadores como espectadores, podemos afirmar con seguridad que Danfoss es realmente genial.