La industria del plástico es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. La competencia es dura y para estar a la vanguardia, los equipos y los procesos deben ser optimizados. El aumento de las expectativas de los consumidores con respecto a la calidad del producto y los materiales sostenibles impulsan aún más el desarrollo de máquinas de procesamiento de plástico de próxima generación.
Rellenar formas cada vez más complicadas en solo una fracción de segundo requiere un control extremadamente preciso de la presión de inyección y sujeción. Al mismo tiempo, un control de presión preciso es decisivo para tolerancias dimensionales estrechas y una calidad de superficie perfecta de los productos de plástico hoy y mañana.
Este artículo se centra en el papel de los transmisores de presión en la industria del plástico y en cómo garantizar un control preciso de las presiones de procesamiento en cada situación y cómo lidiar con el ruido eléctrico causado, por ejemplo, por variadores de frecuencia (VFD), válvulas solenoides e hidráulicas en este entorno específico.