El acoplamiento sectorial ayuda al hospital de Sønderborg a alcanzar sus objetivos de descarbonización

  • Vista general
  • Noticias
  • Productos relacionados
  • Aplicaciones relacionadas
viernes, 28 de junio de 2024

Sygehus Sønderjylland, un hospital ubicado en Sønderborg, Dinamarca, se ha asociado con Danfoss Sector Coupling Solutions y la empresa de servicios públicos de calefacción urbana, Sønderborg Varme, para reducir sus emisiones de CO2.

Sønderborg Hospital

El reto

Desde el inicio de la crisis energética en 2022, empresas de toda Europa han estado buscando formas de reducir su dependencia de los combustibles fósiles y encontrar formas más eficientes de calentar y enfriar sus edificios. Los hospitales no son una excepción. Sin embargo, a diferencia de las entidades corporativas, hoteles o restaurantes, los hospitales no pueden simplemente aumentar el precio de sus productos para compensar los aumentos de los precios de la energía. Deben encontrar una manera de mejorar la eficiencia energética de sus edificios e identificar fuentes de energía sostenibles.

Para Sygehus Sønderjylland, el impulso hacia la descarbonización iba más allá del simple ahorro financiero. El hospital tenía como objetivo lograr la neutralidad de carbono y su dirección reconoció el potencial de combinar la recuperación de calor con la calefacción urbana para alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, el hospital se asoció con Danfoss y la empresa de calefacción local para explorar formas de reducir simultáneamente su factura de energía y sus emisiones de carbono.

Frente sala bomba de calor

La solución: desbloquear el potencial del exceso de calor

El hospital instaló dos nuevas bombas de calor de bajo consumo y un sistema hidrónico de calefacción y refrigeración actualizado para reemplazar su sistema de calefacción a gas y petróleo y las calderas correspondientes. Las bombas de calor, impulsadas por Energy Machines™, proporcionan refrigeración al hospital a través de un equipo crítico integrado y un sistema de refrigeración confortable. Cada bomba está equipada con cuatro compresores Turbocor® sin aceite de Danfoss, que brindan una eficiencia excepcional, particularmente para aplicaciones de enfriamiento, y son ideales para casos con alta demanda de enfriamiento, como hospitales. El hospital espera reducir la cantidad de energía que adquiere en 28,300 MWh cada año.

El hospital utiliza el calor recuperado del sistema de refrigeración para satisfacer sus cargas de calor de proceso y confort. Cuando el sistema genera más calor del que necesita el hospital, la empresa de calefacción, Sønderborg Varme, transfiere el exceso de calor a la red eléctrica del distrito para usarlo en la calefacción de hogares privados. En los meses fríos, cuando la carga de refrigeración es baja y la demanda de calefacción es alta, el hospital puede utilizar el intercambiador de calor bidireccional para complementar la calefacción suministrada al hospital a través de la red. Una vez que el sistema esté completamente implementado, el hospital espera vender 15.800 MWh de calor excedente a la red, lo que podría cubrir el consumo de calor de más de 877 hogares daneses promedio. Esto no sólo ayuda al hospital a reducir su huella de carbono, sino que también crea un clima interior más confortable para los pacientes, el personal y el entorno.

Los resultados: de consumidor de energía a proveedor de energía

Según Martin Brander, Gerente Senior de Desarrollo Comercial, Soluciones de Acoplamiento Sectorial de Danfoss, este caso es un excelente ejemplo de cómo las comunidades pueden crear sistemas energéticos sustentables. "Al capturar el calor del sistema de refrigeración del hospital y canalizarlo hacia la red de calefacción urbana local, el hospital se transforma en un proveedor de energía", afirma Martin. "Ilustra cómo podemos diseñar sistemas energéticos que satisfagan las necesidades tanto de calefacción como de refrigeración de forma sostenible".

Martin Brander

Al capturar el calor del sistema de refrigeración del hospital y canalizarlo hacia la red de calefacción urbana local, el hospital se transforma en un proveedor de energía. Ilustra cómo podemos diseñar sistemas energéticos que satisfagan las necesidades tanto de calefacción como de refrigeración de forma sostenible.

Martin Brander, Gerente senior de desarrollo comercial, Soluciones de acoplamiento sectorial, Danfoss

Las experiencias adquiridas con este proyecto también beneficiarán a otros hospitales de la región, como señala Jesper Møller Iversen, director de finanzas y planificación de Sygehus Sønderjylland. "Con gran placer nos despedimos de los combustibles fósiles en el hospital de Sønderborg y damos la bienvenida a la transición verde. Como gran organización, nos complace poder contribuir a esta importante transición. Esperamos obtener muchos beneficios valiosos experiencias que también pueden beneficiar a otros hospitales de la región y de toda Europa".

 Jesper Møller Iversen

Con gran placer nos despedimos de los combustibles fósiles en el hospital de Sønderborg y damos la bienvenida a la transición verde. Como organización grande, nos complace poder hacer nuestra contribución a esta importante transición. Esperamos adquirir muchas experiencias valiosas, que también pueden beneficiar a otros hospitales de la región y de toda Europa.

Jesper Møller Iversen, Jefe de Finanzas y Planificación en Sygehus Sønderjylland
Descargue el estudio de caso completo

Noticias

Heatpump room

Danfoss y el hospital danés lideran el camino hacia la descarbonización de la atención sanitaria

Sygehus Sønderjylland, el hospital local de Sønderborg, situado en el sur de Dinamarca, está liderando el camino para garantizar un futuro más ecológico y sostenible en la atención sanitaria, ya que está sustituyendo los sistemas de calefacción y refrigeración a base de petróleo por tecnología energéticamente eficiente.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    El FC103 es específico para el control de compresores, bombas y ventiladores, a fin de obtener un considerable ahorro de energía en plantas de refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas soldadas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas soldadas - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas soldadas - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas soldadas

    Nuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.

  • if (isSmallPicture) { Micro plate heat exchangers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro plate heat exchangers - Danfoss } else { Micro plate heat exchangers - Danfoss }
    Tecnología Micro Plate™

    El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss } else { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss }
    Válvulas de expansión electrónica ETS

    La gama de válvulas de expansión eléctrica ETS ha sido diseñada específicamente para la inyección precisa de líquido en evaporadores en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. El pistón de la válvula y el diseño lineal es totalmente equilibrado, proporcionando una función bi-flow, así como una función de cierre estanco solenoide en los dos sentidos de flujo. Las válvulas ETS son compatibles con las soluciones de control electrónico de Danfoss y de otros fabricantes.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas motorizadas ICM Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas motorizadas ICM Flexline™ - Danfoss } else { Válvulas motorizadas ICM Flexline™ - Danfoss }
    Válvulas motorizadas ICM Flexline™

    Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.

Aplicaciones relacionadas