Un líder mundial en transporte de mercancías y logística buscaba una solución de calefacción y refrigeración energéticamente eficiente para su centro logístico de aproximadamente 300.000 m2 en el norte de Dinamarca. La empresa se ha asociado con Energy Machines, socio OEM de Danfoss desde hace mucho tiempo, y Danfoss para implementar un sistema de calefacción y refrigeración sostenible que utiliza energía 100 % renovable.
El desafío
Descarbonización de la calefacción y la refrigeración
Al igual que muchos clientes de Danfoss, esta empresa de logística se ha fijado objetivos climáticos ambiciosos, incluida la descarbonización de sus operaciones para 2050. El desarrollo de su centro logístico presentó una oportunidad ideal para diseñar un sistema de calefacción y refrigeración respetuoso con el medio ambiente.
El reto era desarrollar un sistema energético capaz de satisfacer las importantes demandas de calefacción (4,9 MW) y refrigeración (2,2 MW) del centro logístico, minimizando al mismo tiempo el impacto ambiental y los costes operativos de la instalación.
La solución
Aprovechar el almacenamiento térmico natural de la Tierra para lograr una calefacción y una refrigeración eficientes y respetuosas con el medio ambiente
La empresa de logística seleccionó una solución integrada de energía geotérmica utilizando un sistema de almacenamiento de energía térmica en acuíferos (ATES), diseñado por Energy Machines. Durante el verano, el sistema bombea agua subterránea para enfriar los edificios a través de intercambiadores de calor, almacenando el calor absorbido en el acuífero. Durante el invierno, el proceso se invierte y los intercambiadores de calor absorben el calor almacenado para calentar los edificios.
Las bombas de calor Seven Energy Machines™ EMT, equipadas con compresores sin aceite Danfoss Turbocor®, transfieren y aumentan eficientemente este calor, manteniendo temperaturas interiores ideales durante todo el año. Además de los compresores, Energy Machines utilizó una amplia gama de soluciones de componentes preconfigurados de Danfoss para las bombas de calor para garantizar una integración perfecta y un rendimiento óptimo. El resultado es un sistema que puede satisfacer las necesidades de calefacción y refrigeración del centro logístico y al mismo tiempo reducir significativamente el consumo de energía y las emisiones de carbono.
Este proyecto es un buen ejemplo de cómo el acoplamiento sectorial puede funcionar a pequeña escala. Las empresas pueden aplicar el mismo sistema para múltiples propósitos de control de temperatura dentro de la misma instalación, recuperando calor de un proceso y almacenando y utilizando esa energía para mantener los requisitos de control de temperatura de la misma instalación o de una vecina. Este enfoque podría funcionar para las empresas que no tienen la capacidad de devolver energía a una red energética de distrito, donde aún pueden beneficiarse de la captura y reutilización del exceso de calor en sus instalaciones.
Los resultados
El sistema ATES proporciona calefacción con un COP de 3,7-4,5 y refrigeración con un COP de 50, lo que garantiza un consumo eléctrico mínimo. Esto se traduce en importantes ahorros energéticos y apoya los objetivos de sostenibilidad de la empresa.
Además de demostrar el potencial de las soluciones de energía renovable en operaciones logísticas a gran escala, este proyecto destaca cómo las empresas de todos los tamaños pueden beneficiarse del acoplamiento sectorial.
¿Sabías?
Acerca del almacenamiento de energía térmica en acuíferos (ATES): En la estación de enfriamiento, el sistema bombea agua subterránea desde el “pozo frío” para enfriar los edificios a través de intercambiadores de calor, almacenando el calor absorbido en el acuífero a través del segundo pozo. Durante la temporada de calefacción, el proceso se invierte: los intercambiadores de calor absorben el calor almacenado en el “pozo caliente” para calentar los edificios. Los pozos se reemplazan anualmente para recargar la energía agotada de los pozos. |