• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Ally™ Pro

  • Vista general
  • Preguntas más frecuentes
  • Cómo funciona
  • Casos prácticos
  • Instalación
  • Documentos
Danfoss Ally™ Pro

Danfoss Ally™ Pro - Gestione su edificio de forma más inteligente

Danfoss Ally™ Pro le permite conectar y controlar nuestra gama de productos Danfoss para mejorar el confort en los edificios. La plataforma Ally™ Pro es intuitiva y puede controlarse desde cualquier lugar. También se integra fácilmente en los sistemas de gestión de edificios tradicionales a través de una interfaz API abierta.
Danfoss Ally™ Pro es la solución perfecta para edificios comerciales ligeros, edificios públicos y hoteles y complejos turísticos, ya que ofrece un control preciso de la calefacción desde un lugar centralizado.

Danfoss Ally™ Pro admite el control total de todos los edificios

Página de inicio de sesión de Danfoss Ally Pro

Danfoss Ally™ Pro

Gestione su edificio de forma más inteligente

Integraciones de Danfoss Ally™ Pro

Danfoss Ally™ Pro Solution - Estructura del sistema

Preguntas más frecuentes

Busca la página de inicio en www.allypro.danfoss.com, haz clic en "No tengo una cuenta" y sigue los pasos guiados. Dependiendo de la configuración de tu cuenta de correo, el correo de confirmación puede tardar un poco en llegar, después de que hayas solicitado iniciar sesión.

Encuentra la página de aterrizaje en www.allypro.danfoss.com, inicia sesión con tu cuenta Ally™ Pro y contraseña.

Abra la plataforma Ally™ Pro, haga clic en la ubicación que se ha añadido anteriormente, haga clic en "Inicio" y, a continuación, haga clic en el icono " Importar dispositivos desde casa".

*Tenga en cuenta que, antes de importar los dispositivos Ally™, asegúrese de que todo el sistema esté completamente configurado y de que los nombres de los dispositivos y las habitaciones sean lógicos y relevantes.

No, no es posible.

Sí. Navega por la configuración del perfil y cambia tu idioma.

*Ten en cuenta que la parte de idiomas aún está en construcción y se mejorará lo antes posible.

Los instaladores pueden ser eliminados por un responsable de instalación. Haga clic en el icono del lápiz en la ventana de revisión de usuarios y elimine la cuenta correspondiente.

Abra la plataforma Ally™ Pro, haga clic en su ubicación que se ha añadido antes, haga clic en "Inicio" y, a continuación, haga clic en el icono "Cargar mapa de inicio".

Abra la plataforma Ally™ Pro, haga clic en la ubicación que se ha añadido anteriormente, haga clic en "Inicio" y, a continuación, haga clic en la ubicación del icono "Añadir zona", arrastre y suelte el marcador en el lugar del mapa correspondiente.

Tan pronto como se hayan importado todos los dispositivos a la plataforma Ally™ Pro, haga clic en la ubicación, haga clic en "Inicio", haga clic en el marcador de zona y entre en una página de plano de área del edificio, a continuación, haga clic en el icono "Colocar dispositivo en esta zona", elija los dispositivos de la lista, arrastre y suelte los dispositivos en el lugar del mapa correspondiente.

Abra la plataforma Ally™ Pro, haga clic en su ubicación, haga clic en "Inicio" y, a continuación, haga clic en el marcador de zona correspondiente donde se encuentra el dispositivo determinado, busque el termostato de radiador en el mapa de zonas del área del edificio y haga clic en el termostato del icono para acceder a la página de configuración del termostato con botones de ajuste de temperatura arriba y abajo.

Una vez modificada la temperatura, el usuario recibirá un aviso de que el dispositivo ha pasado al "Modo manual".

*Por favor, tenga en cuenta que la función de programación no está soportada actualmente por Ally™ Pro. Estamos trabajando para liberar esta función lo antes posible.

Esta función permite elegir un modo de vacaciones para un periodo de tiempo determinado, para un grupo de habitaciones cuando no se necesita calefacción o cuando se debe bajar la temperatura.

Abra la plataforma Ally™ Pro, haga clic en su ubicación, haga clic en "Inicio" y, a continuación, haga clic en el marcador de zona correspondiente con un determinado grupo de los termostatos de radiador Ally™ y haga clic en el icono "Añadir vacaciones para esta zona".

Se puede configurar un modo de programación en la aplicación Ally™, pero no en la plataforma Ally™ Pro hasta ahora.
*Esta función está en construcción y pronto estará disponible.

Abra la plataforma Ally™ Pro, haga clic en su ubicación, haga clic en "Inicio" y busque las alarmas en la parte derecha de la pantalla. Aquí se explica el motivo de la alarma y se muestra la hora en que se produjo.

Actualmente la plataforma Ally™ Pro es compatible con:

  • Danfoss Ally™ Gateway
  • Danfoss Ally™ Termostato de radiador
  • Danfoss Ally™ Sensor de habitación
  • Danfoss Icon™ RT
  • Danfoss Icon™ Master
  • Danfoss ECL 310

Actualmente, solo es posible nombrar o renombrar dispositivos en la aplicación Ally™.

Tenga en cuenta que todos los nombres de dispositivos y salas deben configurarse en la aplicación Ally™ antes de importarlos a la plataforma Ally™ Pro.

Abra la plataforma Ally™ Pro, haga clic en el icono más para añadir una nueva ubicación, escriba un nombre de ubicación en la ventana emergente y, a continuación, haga clic en el icono ubicación para establecer una ubicación en el mapa.

Una nueva ubicación sólo puede ser creada por el Facility Manager. Hasta ahora, un administrador puede crear hasta 5 locales.

*Nota: estamos trabajando para mejorar el número de ubicaciones hasta 100. Próximamente. Próximamente.

Abra la plataforma Ally™ Pro, haga clic en su ubicación, haga clic en "Casa", desplácese un poco hacia abajo y elija el dispositivo/zona correspondiente de la lista en una sección "Todos los dispositivos en casa". Desplácese hacia abajo para encontrar el gráfico del historial de temperatura.

Cómo funciona

Tu casa inteligente, aún más inteligente

Danfoss Ally™ Pro para su función

Casos prácticos

Instalación

En escuelas, oficinas y edificios públicos, la seguridad de Internet desempeña un papel importante.

Para poner en marcha el Danfoss Ally™ Gateway, es importante permitir la comunicación de red local. La red de Internet existente debe permitir el acceso de los dispositivos Ally™.

Active la configuración del puerto WLAN en el router: Abrir puerto 8886/TCP SALIDA

Configuración de LAN habilitada en el router: DHCP activado

Dirección IP 3.121.210.75

Tenga en cuenta: El Danfoss Ally™ Gateway no requiere ninguna conexión de entrada y no admite la dirección IP estática.

Para garantizar una comunicación fiable del sistema, es importante no superar nunca los 128 dispositivos alimentados por red y los 32 dispositivos alimentados por batería por Danfoss Ally™ Gateway:

Danfoss Ally™ Termostato de Radiador 32 unidades
Danfoss Ally™ Sensor de habitación 32 unidades
Danfoss Ally™ Repetidor Zigbee 128 unidades
Danfoss Ally™ Módulo Zigbee 20 unidades
Danfoss Icon2™ Controlador principal (calefacción por suelo radiante) 20 unidades
Danfoss Icon2™ Termostato de Ambiente 128 unidades
Dispositivos por habitación 128 unidades
Dispositivos por pasarela 128 unidades
Habitaciones por puerta Sin límites
Hogares/familias Sin límites

 

 

Función Danfoss Ally™ Pro
Ubicación Máximo 10 piezas
Casa Máximo 100 piezas
Zona Máximo 100 piezas
Dispositivos Unlimited
Usuarios con acceso total (gestores de instalaciones) Máximo 10 usuarios por ubicación
Usuarios de sólo lectura Máximo 10 usuarios por ubicación
Carga de archivos en Building Map Sólo JPG y PNG, no PDF
Browsers Google Chrome, Microsoft Edge, Safari
Idioma EN, DE, DK
  • La cobertura prevista de una pasarela Danfoss Ally™ no debe exceder un área de 250 m2.
  • Por lo general, se recomienda utilizar pasarelas adicionales en lugar de repetidores. Sin embargo, si algunas zonas de un edificio no pueden equiparse con pasarelas debido a la falta de tomas de corriente o de conexión a Internet, pueden utilizarse repetidores de señal.
  • El repetidor de señal Zigbee funciona igual que en las redes malladas y suele incluir otros dispositivos alimentados por la red eléctrica que extienden la señal por un edificio y actúan como nodos individuales. Cada nodo se comunica entre sí para amplificar la señal y ampliar su cobertura Zigbee.
  • Nota: Los repetidores sólo deben colocarse en posiciones en las que haya poco riesgo de que se puedan quitar o desconectar de la red eléctrica.

Despliegue

Antes de cualquier actividad física, se recomienda encarecidamente celebrar una o varias sesiones de planificación con todas las partes interesadas. Considere detenidamente las necesidades de calefacción de todo el recinto y estudie si pueden agruparse por zonas, por ejemplo, las salas de oficinas que empiezan más tarde que las instalaciones de la cantina, etc. Una fase de planificación exhaustiva antes de la implantación ahorra tiempo y dinero.

Si no se dispone de red/acceso a Internet (por ejemplo, en una nueva construcción) y es necesario instalar el sistema Ally™ por adelantado, se recomienda utilizar un router móvil como punto de acceso para poder configurar el sistema.

Ningún dispositivo Danfoss Ally™ debe montarse en lugares ocultos/cerrados/cubiertos ya que esto perjudicará la distancia de comunicación inalámbrica así como el correcto funcionamiento del sistema. La instalación en lugares ocultos/cerrados/cubiertos provocará una medición y regulación imprecisas de la temperatura.

La distancia de comunicación prevista entre dispositivos alimentados por batería y por red eléctrica es de hasta 30 m en línea de visión libre. Nota: cualquier construcción pesada influirá y limitará potencialmente la distancia de comunicación de forma significativa. No siempre son evidentes y pueden ser paredes con refuerzos metálicos, construcciones metálicas ocultas, tabiques de cristal pesados, etc.

Cada radiador debe estar equipado con un termostato de radiador Danfoss Ally™. Debe comprobarse si el aire de la habitación puede circular libremente alrededor del elemento de control para garantizar un funcionamiento correcto. Si este no es el caso, se debe instalar un Sensor de Habitación Danfoss Ally™ en la habitación.

Para todas las situaciones en las que el Termostato de Radiador Danfoss Ally™ por alguna razón no pueda medir correctamente la temperatura ambiente, se debe colocar un Sensor de Ambiente Danfoss Ally™ en la pared de la habitación. Este puede ser el caso si se colocan obstáculos delante del termostato/radiador, por ejemplo, cubiertas de radiador, cortinas o muebles.

En las instalaciones en las que los termostatos de los radiadores están colocados muy cerca del nivel del suelo o en una esquina "muerta", la medición correcta de la temperatura puede verse perjudicada. En estas situaciones, recomendamos encarecidamente añadir un sensor de ambiente Danfoss Ally™, aunque los radiadores no estén cubiertos. El sensor de ambiente ayudará a garantizar una medición correcta y precisa de las temperaturas de la totalidad de la habitación y proporcionará una mejor experiencia general al usuario.

Para el uso diario, es muy recomendable nombrar todos los dispositivos de forma lógica y estructurada. El responsable de la instalación y cualquier otra persona que maneje la solución tendrán un trabajo mucho más fácil si todos los dispositivos tienen un nombre lógico y, por tanto, son fáciles de encontrar, por ejemplo, para cambiar las pilas. Considere la posibilidad de colocar etiquetas físicas en cada dispositivo.

 


Además de estas recomendaciones, consulte también la Guía del usuario de Danfoss Ally™ Pro, en la que encontrará consejos detallados sobre recomendaciones de planificación.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
User guide Danfoss Ally™ Pro (User Guide) English Multiple 15 jun., 2023 12.7 MB .pdf