El desperdicio de agua y energía presionan a la industria del agua
Según el Foro Económico Mundial de 2017, se valora la crisis del agua como uno de los riesgos más altos y con mayor impacto para el mundo.
A medida que crece la población, las presiones aumentan, y encontrar una relación más sostenible entre el suministro de agua y el de energía se convertirá en un problema crítico en menos de dos décadas.
Hoy en día, se estima que cerca de un tercio de la población mundial vive en zonas con problemas de escasez de agua y se prevé que para 2040 casi un 20 % de los países sufrirán una grave escasez de agua.
Sin embargo, el desperdicio de agua y energía en el sector del agua es extremadamente alto. De hecho, la cantidad media de agua desperdiciada por las empresas de abastecimiento de agua es de un 40 % en todo el mundo y de un 26 % en Europa, y se debe a errores, fugas y presión del agua.
Al mismo tiempo, un 4 % de la electricidad mundial la consume la industria del agua —una cifra que se espera que se duplique hacia 2040— y el agua representa hasta una mitad de la factura total de electricidad de un municipio.

Los desafíos de hoy, logros de mañana
Los desafíos de la industria reflejan una creciente necesidad de contar con un sistema de suministro y tratamiento de agua eficaz.
La buena noticia es que ya existen tecnologías para reducir el consumo energético y las fugas en todas las etapas del ciclo de agua, desde la producción y la distribución hasta el bombeo y el tratamiento de aguas residuales.

La gestión de la presión es un elemento clave en todo el ciclo del agua.
Mads Warming, director global del segmento Danfoss Drives, explica por qué es necesario un sistema de suministro y tratamiento de agua más eficiente a escala mundial.

El control de la presión es clave para reducir el desperdicio de agua y energía
Los sensores de presión y los convertidores de frecuencia de velocidad variable son un componente clave para reducir el desperdicio de agua y energía en todo el ciclo del agua.
Las experiencias de 112 sistemas en 10 países distintos demuestran que un mejor control de la presión reduce considerablemente el nivel de agua no facturada y el consumo energético innecesario.
Una gestión mejorada de la presión conlleva una reducción media del 38 % de la presión y un 53 % menos de nuevas desconexiones. Entre otros beneficios, el consumo energético se reduce en un 20-40 %, y generalmente se reducen las fugas de agua en un 38 %. Además, las mejoras se traducen en una mayor vida útil de los activos y en menos reclamaciones relacionadas con la red.

El sector del suministro de agua danés fija nuevos estándares de sostenibilidad
La empresa danesa de suministro de agua Aarhus Water funciona con solo un 6 % de fugas y es completamente neutra en emisiones de CO2. Danfoss participa en todo el ciclo del agua.

Equilibrar el consumo de agua y energía
La creciente demanda mundial de agua y energía ha añadido una enorme presión sobre ambas industrias para encontrar el camino hacia un futuro más sostenible. Y la presión es la clave para lograr este objetivo.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos KP/KPI para aplicaciones industriales ligerasLos presostatos KPI de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y alarma de aplicaciones industriales. La serie KP es adecuada para la instalación en combinación con medios líquidos y gaseosos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El modelo VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y viene equipado con un controlador de cascada.
Vídeos
Casos prácticos

La primera zona de captación de energía neutra del mundo
La zona de captación de Marselisborg, en Aarhus, ha logrado una producción de excedentes energéticos del 100 % minimizando el consumo en todo el ciclo de agua y maximizando la producción de energía desde la instalación de aguas residuales.
Artículos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting reduce el consumo de energía en 500 kWh por horaEsta planta de ácido nítrico de 720 Mtpd en Sudáfrica ahorra 3.6 M Rand al año en costes de operación, gracias al control de propulsión VLT® de bombas eléctricas y motores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Creando un futuro sostenible con agua de marDurante la última década, el uso de la osmosis inversa de agua de mar (SWRO) para desalación ha despegado. Con tasas de eficiencia probadas de hasta el 92% y ahorros de energía de hasta el 65% en comparación con las soluciones tradicionales, las oportunidades de las tecnologías SWRO merecen una explorarse más.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones Danfoss con bajo consumo de energía para desalación industrialCon la novedosa tecnología de Danfoss, Acciona ha construido una innovadora planta de desalación por ósmosis inversa, la más grande del Mediterráneo.
En este proyecto, las soluciones de Danfoss han reducido el consumo de energía y los costes de producción en comparación con los sistemas tradicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TAGUA responde al desafío de la desalación y de la eficiencia energética colaborando con DanfossIndependientemente del tamaño de la planta de desalación, Danfoss se diferencia del resto de competidores aportando cuatro tecnologías clave en el proceso: Bombas de Alta Presión, Sistemas de Recuperación de Energía, Variadores de Velocidad y Controles de Presión y Fluido.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hacer frente a la pérdidas por agua no facturada con un mejor control de la presiónEl agua no facturada ha sido un tema candente en la industria del agua durante años. Y por una buena razón. Además de las consecuencias ambientales, el agua no facturada tiene un gran impacto en la viabilidad financiera de los servicios de agua debido a la pérdida de agua y los costes operativos innecesariamente altos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estudio Global: Gestión de la presión reduce la pérdida de agua y energíaA lo largo de todo el ciclo del agua, la presión juega un papel clave para garantizar un suministro de agua eficiente, fiable y sostenible. Y durante décadas, la industria del agua ha luchado con numerosos desafíos relacionados con la presión en el sistema de agua. Mediante el uso de la presión inteligente y la gestión del flujo, un estudio global demuestra cómo las instalaciones de agua pueden reducir la pérdida innecesaria de agua y energía.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.