![Soluciones de extinción de incendios para instalaciones de generación de energía](/media/6330/enr_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aumento de la seguridad contra incendios en las centrales eléctricas
Las centrales eléctricas pueden ser estructuras complejas y las empresas dependen cada vez más de un flujo de energía fiable. Por ese motivo, las centrales eléctricas y las compañías de seguros se han centrado en tomar todas las medidas posibles para evitar una paralización total de la producción de energía. La interrupción del proceso de trabajo de una central eléctrica puede provocar, por ejemplo, importantes pérdidas comerciales. El fuego y los daños causados por un incendio pueden causar una interrupción de la producción de energía. Por lo tanto, es crucial instalar el mejor sistema de extinción de incendios posible en una central eléctrica. El sistema de agua nebulizada a alta presión SAFE® es una solución de extinción de incendios fiable y segura para las instalaciones de generación de energía, como centrales eléctricas, aerogeneradores y plantas de biomasa. El sistema SEM-SAFE® se activa de forma inmediata y local cuando se detecta un incendio.
![El uso inteligente del agua](/media/6332/enr_firefighting_3_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El uso inteligente del agua
El sistema de agua nebulizada a alta presión tiene excelentes propiedades para la extinción de incendios, incluyendo la captura de partículas de hollín, una fuerte disminución del calor radiante y una rápida reducción de la temperatura hasta niveles aceptables. Está documentado que el sistema de agua nebulizada a alta presión es inofensivo para los equipos eléctricos, algo imprescindible para las salas de control, las salas técnicas y las salas de servidores de una central eléctrica. Además de todo esto, el sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® es inofensivo para las personas y es 100 % respetuoso con el medioambiente. Reduce significativamente los costes del ciclo de vida, los daños en los activos y el tiempo de interrupción de las operaciones en todas las aplicaciones empresariales críticas.
![Extinción de incendios en aerogeneradores](/media/6331/enr_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Extinción de incendios en aerogeneradores
Los aerogeneradores representan una concentración muy alta de valores expuestos a un alto riesgo. Cuando se produce un incendio en un aerogenerador, la destrucción puede ser devastadora, a menos que este esté equipado con un sistema fijo adecuado para la extinción de incendios. Muchos de los sistemas de prevención de incendios existentes se limitan a detectar el fuego y hacer sonar la alarma, pero como los aerogeneradores pueden tener más de 100 metros de altura y palas de rotor con un diámetro superior a la envergadura de un avión jumbo, los bomberos pueden hacer muy poco para alcanzar y resolver un incendio que se produzca en la góndola, por ejemplo. Además, sin una protección adecuada, puede ser muy difícil evacuar a los técnicos que trabajan en la góndola de la turbina.
Proteger los aerogeneradores contra un incendio es un desafío. Esto se debe principalmente a que la altura y la ubicación remota de los aerogeneradores hacen que sea difícil acceder a ellos y, a menudo, los bomberos deben permanecer en el suelo para asegurar el área. La protección de gas no es adecuada para los aerogeneradores porque se necesitan salas cerradas para que sea eficaz. Aunque se hayan instalado algunos sistemas para cubrir las centralitas, por ejemplo, se dejan al descubierto otras zonas peligrosas. Por ese motivo, Danfoss ha desarrollado un sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® que cubre todo el aerogenerador. Normalmente, toda la góndola de la turbina estará cubierta por el agua nebulizada. Dependiendo del tipo de turbina, la torre también puede quedar protegida. En ambos casos, el aerogenerador estará protegido de forma segura y completa. El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss combina la detección y la extinción de incendios para garantizar que, en lugar de depositar toda nuestra esperanza en el cuerpo de bomberos, se pueda identificar y extinguir un incendio antes de que se produzcan daños. Cuando los sensores detectan el fuego, apagan la turbina, reduciendo así los daños en las piezas móviles y aislando el fuego. El sistema de agua nebulizada a alta presión está instalado en la góndola y se acciona mediante una bomba, además, absorbe el calor, desplaza el oxígeno disponible y enfría la góndola, lo que permite que el fuego se apague y evita la posibilidad de que vuelva a iniciarse.
El sistema de agua nebulizada SEM-SAFE® tiene un consumo de agua muy bajo y necesita solo tuberías de dimensiones pequeñas. Esto implica una reducción del peso y facilita su instalación en lugares más pequeños. La unidad de bombeo es compacta, lo que permite que el sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® se integre completamente en la góndola.
Debido a que el sistema de agua nebulizada SEM-SAFE® es resistente a las heladas, funcionará en todo tipo de condiciones climáticas. Tampoco es un sistema de «acción única»: el sistema seguirá funcionando mientras haya agua y electricidad disponibles. El sistema de protección también puede suministrarse con batería de reserva por si se produce un fallo eléctrico.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, ponte en contacto con el equipo de extinción de incendios de SEM-SAFE®