![TRV Calidad y sencillez](/media/18898/trv-quality-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
TRV Calidad y sencillez
Con termostatos y válvulas de radiador de calidad, así como nuestra sencilla guía de selección de productos, podemos ayudarlo a aprovechar al máximo sus horas de trabajo. Puede encontrar fácilmente el producto adecuado, instalarlo y continuar con otros trabajos.
La calidad puede marcar la diferencia en un día. Nos esforzamos por simplificar su día con productos de alta calidad en los que puede confiar y ofrecemos 10 años de garantía cuando el termostato y la válvula son instalados juntos por usted como instalador profesional.
Simplicidad del producto
Confía en 75 años de experiencia
Durante casi un siglo, hemos trabajado para perfeccionar los termostatos y las válvulas para brindar el mejor confort interior a las familias de todo el mundo. En 1943 inventamos la primera válvula termostática. Hoy estamos calentando más de 40 millones de hogares con esta tecnología. Ahora estamos honrando este legado al ofrecer una nueva garantía de 5 años en todos los termostatos y válvulas de radiador para que pueda brindar el mejor servicio y comodidad posibles a sus clientes con productos en los que puede confiar.
Elija su garantía a continuación:
Ampliar a 10 años de garantía
Los termostatos y válvulas de radiador de Danfoss están diseñados para funcionar perfectamente juntos para lograr la máxima eficiencia energética. Cuando se combina una válvula y un termostato puedes ofrecer 10 años de garantía en cada uno de los productos, si la instalación la realiza un instalador profesional. Esto significa que puede duplicar la garantía cuando instala los productos juntos.
![Caja de herramientas digital ampliada](/media/p2ghbgsm/trv-radiator-presetting-en-1120x533.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Caja de herramientas digital ampliada
Revisa nuestra aplicación que contiene herramientas que le ahorrarán tiempo en el equilibrio, el reemplazo de sensores, el reemplazo de válvulas y más.
La aplicación Danfoss Installer es como tener una segunda caja de herramientas en el bolsillo, ¡en el momento de la instalación!
Preajuste del radiador
Este es su atajo fácil para equilibrar correctamente los sistemas de calefacción. Simplemente escriba las condiciones y obtenga el valor exacto en segundos.
Reemplazo del sensor del radiador
Omita la lucha para encontrar el reemplazo adecuado para un sensor antiguo. Abra la aplicación y encuentre su reemplazo, rápido y fácil.
Calculadoras de flujo/presión
Acceso rápido a la conversión de diferentes tipos de medidas, vaya, p. de Bar a Pa en un clic o calcule fácilmente la capacidad de la válvula con solo unos pocos clics.
La actualización de los termostatos y válvulas del radiador es importante
La válvula termostática del radiador puede ser un producto pequeño, pero tiene un gran potencial para lograr ahorros de energía reales. Reemplazar una válvula manual vieja con una válvula termostática nueva puede ahorrar hasta 100 kg de CO2 al año, lo que equivale a conducir aproximadamente 480 kilómetros en su automóvil. Si preestablece la válvula, el potencial es aún mayor. El tiempo de amortización es muy corto, menos de 2 años, lo que hace que actualizar los TRV sea la forma más económica de lograr fácilmente grandes ahorros de energía en nuestros hogares.