Danfoss recibirá premios en las categorías de Refrigeración, Construcción Ecológica y Refrigeración, también fue nombrado finalista en la categoría de Automatización de Edificios.
Danfoss ha sido nombrado ganador de tres premios en la AHR Expo Innovation Awards 2020. La competencia anual de premios rinde homenaje a los productos, sistemas y tecnologías más ingeniosos y originales exhibidos en la Exposición Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración (AHR Expo) en las categorías de Automatización de Edificios; Enfriamiento; Edificio Verde; Calefacción; Calidad del aire interior; Plomería; Refrigeración; Software; Herramientas e instrumentos; y Ventilación.
En la categoría de Enfriamiento, Danfoss recibirá un Premio a la Innovación por su Intercambiador de calor de canal micro entrelazado, o iMCHE. El iMCHE integra múltiples circuitos en una sola bobina con área de transferencia de calor de aire compartida, controlando cada uno de forma independiente mediante un sistema de múltiples circuitos. El iMCHE compacto, totalmente de aluminio, utiliza un área de transferencia de calor del lado del aire total cuando opera bajo condiciones de carga parcial para mejorar la eficiencia del sistema en más del 20 por ciento. También ofrece un 30% más de eficiencia de transferencia de calor y una menor carga de refrigerante.
A través de su innovadora estructura de doblado de tubos y configuración de paso, así como su estructura compacta de varias filas y la solución de distribuidor de alta tolerancia, iMCHE permite flexibilidad de diseño, modularidad, personalización y amplias disposiciones de flujo que permiten a los fabricantes de enfriadores y techos enfrentar desafíos únicos.
Ganador: Danfoss Turbocor® TG490 Compressor
En la categoría de Edificio Verde, Danfoss recibirá un Premio a la Innovación por su compresor Danfoss Turbocor® TG490. Diseñado para enfriadores refrigerados por aire o agua, el Danfoss Turbocor® TG490 es el primer compresor centrífugo de cojinete magnético, de velocidad variable y libre de aceite del mundo calificado para el uso de R-515B. R-515B tiene un AR5 GWP de 299 y una clasificación de seguridad ASHRAE A1 para menor toxicidad y sin propagación de llamas. Como una extensión de la serie existente de compresores Danfoss Turbocor® TG, también está calificado para usar HFO-1234ze, un refrigerante ecológico con un GWP inferior a uno.
Este nuevo compresor ofrece la eficiencia líder en la industria sin que se espere una degradación del rendimiento de todos los compresores libres de aceite Danfoss Turbocor®, junto con un refrigerante no inflamable y amigable con el medio ambiente que permite cumplir con las normas de refrigerantes y los códigos de seguridad.
Ganador: Danfoss CO₂ Adaptive Liquid Management Solution
En la categoría de Refrigeración, Danfoss recibirá un Premio a la Innovación por su solución Danfoss CO₂ Adaptive Liquid Management. La solución Danfoss CO₂ Adaptive Liquid Management (CALM) combina el eyector de líquido de Danfoss y el algoritmo de control de caja de control de líquido adaptativo para utilizar completamente la superficie del evaporador en vitrinas y cámaras frigoríficas, proporcionando, sin cambio de equipo, hasta un 10% más de eficiencia energética en la parte superior del ahorro energético inherente a la refrigeración de CO₂.
El eyector de líquido de Danfoss usa energía de expansión del enfriador de gas para eliminar eficientemente el líquido del lado de succión. Su algoritmo de controlador de caja de control de líquido adaptativo inyecta con seguridad más refrigerante en el evaporador, aumentando la temperatura de evaporación y elevando el sobrecalentamiento de control cerca de cero. Juntos en la solución CALM, estos componentes optimizan el rendimiento del evaporador, aumentan la presión de succión y disminuyen el consumo de energía del compresor.
Finalista: Danfoss VLT® Condition-based Monitoring
Danfoss also was named a finalist in the 2020 AHR Expo Innovation Awards’ Building Automation category for Danfoss VLT® Condition-based Monitoring. A licensed software function for the Danfoss VLT® Drives platform, it allows users to utilize a drive as a smart sensor to monitor the condition of a motor and application, to detect early issues, and to find solutions before an impact occurs on the process.
Danfoss también fue nombrado finalista AHR Expo Innovation Awards 2020 en la categoría de Automatización de Edificios para el Monitoreo basado en la condición Danfoss VLT®. Una función de software con licencia para la plataforma Danfoss VLT® Drives, permite a los usuarios utilizar una unidad como un sensor inteligente para monitorear la condición de un motor y una aplicación, detectar problemas tempranos y encontrar soluciones antes de que ocurra un impacto en el proceso.
"Danfoss se compromete a ofrecer soluciones de innovación y de próxima generación al mercado para ayudar a nuestros clientes y a la industria a mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones y cumplir con las regulaciones climáticas", comentó John Galyen, presidente de Danfoss Norteamérica. "Estamos honrados de haber sido reconocidos nuevamente este año en el programa AHR Expo Innovation Awards. En total, Danfoss ha sido reconocido más de 30 veces en los últimos 17 años, un verdadero testimonio de nuestras inversiones y dedicación a la innovación en todo nuestro amplio cartera de tecnologías. Esperamos trabajar con nuestros socios de la industria para implementar estas soluciones en el mercado de HVACR ".
Los ganadores del programa AHR Expo Innovation Awards son seleccionados por un panel de jueces miembros de ASHRAE que evalúan todas las entradas de premios basadas en diseño innovador, creatividad, aplicación, valor e impacto en el mercado.
Los ganadores de los premios de este año serán reconocidos en una ceremonia formal durante la Exposición AHR 2020, que tendrá lugar del 3 al 5 de febrero de 2020 en Orlando.